Il nuovo sistema di rilevamento delle perdite per alimenti e bevande garantisce la perfetta integrità di tenuta di ogni confezione

​Sistema di rilevamento delle perdite per alimenti e bevande Rosemount CT4215

Il sistema di rilevamento delle perdite per alimenti e bevande basato sul laser Rosemount CT4215 migliora la qualità e garantisce l'integrità della tenuta di ogni confezione. Immagine ad alta risoluzione


Emerson Rosemount CT4215 utilizza la tecnologia laser per rilevare perdite e rigettare pacchetti difettosi senza rallentare la produzione

SHAKOPEE, MINN. (23 luglio, 2018) – Il settore richiede una sempre migliore qualità di alimenti e bevande ad ogni livello; in risposta, Emerson ha introdotto il sistema di rilevamento delle perdite per alimenti e bevande  Rosemount CT4215 . Rosemount CT4215 è il primo sistema di rilevamento continuo in linea laser / laser a diodo sintonizzabile (QCL / TDL) progettato per garantire qualità e sicurezza, massimizzare il volume di produzione e ridurre lo spreco di prodotti alimentari e bevande. Rosemount Ct4215 verifica la tenuta e l'integrità di ogni bottiglia o confezione su una linea di produzione, rileva perdite con una sensibilità di appena 0,3 mm e rigetta automaticamente qualsiasi bottiglia o confezione difettosa senza rallentare la produzione. Viene, così, superata la pratica tradizionale di testare campioni occasionali, che possono lasciare un produttore in balia di cibi o bevande poco sicuri e di bassa qualità, con una redditività ridotta e con il rischio di veder danneggiata la reputazione.

"In un settore caratterizzato da una crescente consapevolezza dei consumatori riguardo alla freschezza e alla sicurezza, i produttori hanno bisogno di soluzioni che consentano loro di assicurare queste qualità mantenendo, o addirittura aumentando, l'efficienza", ha dichiarato Peter Watmough, responsabile globale delle soluzioni di rilevamento delle perdite, Emerson Automation Solutions. "Il modello Rosemount CT4215 offre alle industrie di confezionamento un sistema che garantisce freschezza e sicurezza ed è facile da installare e da usare. Per la prima volta, le aziende di confezionamento di alimenti e bevande possono misurare le perdite di ogni confezione e di ogni bottiglia senza dover compromettere la velocità di produzione. "

Rosemount CT4215 si installa direttamente sulla linea di produzione di alimenti e bevande in un'unità compatta e autonoma. Una vasta gamma di testine di campionamento personalizzabili sono disponibili per qualsiasi tipo di confezione inclusi vassoi, buste, sacchetti, bottiglie e scatole. La tecnologia laser QCL brevettata misura  CO2 e altri gas utilizzati nelle confezioni di alimenti e bevande. Una pompa per sottovuoto a flusso elevato  preleva l'aria dalla confezione o dalla bottiglia e la invia alla cella di misurazione. Se il gas proveniente da un prodotto che perde passa attraverso la cella di misurazione, quest'ultima assorbirà parte della luce laser. Se al rilevatore arriva meno luce laser significa che c'è una perdita. Qualsiasi perdita rilevata determinerà il rigetto della confezione o della bottiglia. Il sistema richiede pochi materiali di consumo, è a basso costo di funzionamento e richiede solo una manutenzione periodica programmata. Si installa facilmente su linee di produzione nuove o già esistenti.

Per la prima volta, le aziende di confezionamento di alimenti e bevande possono garantire che ogni confezione che esce dalla loro struttura sia della massima qualità e possono eliminare i resi e le penalità associate ai difetti, riuscendo nel contempo ad identificare e risolvere eventuali problemi di produzione in pochi minuti.

Secondo Watmough, "Il modello Rosemount CT4215 garantisce che qualsiasi confezione per alimenti o bevande sia in linea con le attuali esigenze dei consumatori e dei supermercati".

Potete trovare ulteriori informazioni sul Rosemount CT4215 su www.Emerson.com/RosemountCT4215

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.