Megan Krueger, vincitrice della borsa di studio Asco Engineering 2018. Immagine ad alta risoluzione
Le borse di studio ASCO Engineering hanno supportato per oltre un decennio studenti e scuole elargendo $ 132.000
CHICAGO, IL 17 ottobre 2018 – Emerson oggi ha assegnato le borse di studio annuali ASCO Engineering per il 2018 a Megan Krueger di Smithville, Missouri, e a Dakota Kirtley di Zoarville, Ohio. Ogni studente riceverà un premio di $ 5.000 da Emerson a supporto del proprio percorso verso la laurea in ingegneria. Il marchio ASCO tecnologie pneumatiche e controllo dei fluidi di Emerson ha stabilito questo programma basato sul merito nel 2007, al fine di promuovere la leadership ingegneristica delle nuove generazioni.
Krueger, una studentessa del terzo anno, si sta laureando in ingegneria meccanica e engineering management presso la Missouri University of Science and Technology. Anche Kirtley è iscritto al terzo anno e studia ingegneria meccanica presso la University of Akron. Le due università riceveranno ulteriori $ 1.000 assegnati alle rispettive facoltà di ingegneria.
Da più di dieci anni "supportiamo gli studenti di ingegneria più brillanti con il programma ASCO Engineering Scholarship", ha affermato Derek Thomas, vice presidente Marketing, Discrete & Industrial, presso Emerson Automation Solutions. "In tutti questi anni una cosa è stata chiara: i vincitori sono tutti appassionati come noi di ingegneria e impegnati a far progredire gli studi scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM). Emerson è orgogliosa di supportare con diverse iniziative l'impegno e il successo degli studenti STEM e la nuova generazione di leader nei campi dell'ingegneria, economia e industria".
Krueger ha affermato che la borsa di studio le consentirà di approfondire gli argomenti del suo corso di studi. Ha inoltre ricordato la sua scelta di un "dual major" finalizzata allo sviluppo di una solida base tecnica durante il corso di laurea in ingegneria meccanica e che la sua intenzione è applicare le conoscenze tecniche acquisite ai sistemi e processi nel campo dell'engineering management.
Kirtley ha affermato che la borsa di studio andrà a sostenere direttamente i suoi sforzi per laurearsi senza debiti e sviluppare quindi un business plan e una rete di connessioni per avviare una propria azienda. Ha inoltre rivelato che il suo interesse per l'ingegneria si è manifestato fin dai primi anni della sua vita: "Quando ero piccolo, mia madre mi diceva di essere preoccupata perché ogni volta che mi regalava un nuovo giocattolo iniziavo immediatamente a svitare le viti e aprirlo per scoprire come funzionava".
Il programma ASCO Engineering Scholarship, ora al suo 11° anno, ha già distribuito un totale di $ 110.000 a 22 studenti per borse di studio basate sul merito, per premiare il loro potenziale di leadership e per contribuire in modo significativo alle professioni che si dedicano all'automazione industriale, in particolare se applicata al controllo dei fluidi e alle tecnologie pneumatiche. La società ha inoltre distribuito altri $ 22.000 in borse di studio a 20 facoltà di ingegneria.
I premi sono stati assegnati durante l'Amazing Packaging Race annuale durante il PACKEXPO International 2018 a Chicago. L'Amazing Packaging Race, sponsorizzata da Emerson, è un evento divertente e formativo che raccoglie squadre di studenti del packaging da tutto il Paese per una competizione durante la quale si raccolgono punti portando a termine delle attività presso alcuni stand specifici del PACK EXPO. La sponsorizzazione della competizione da parte di Emerson aiuta a supportare la PMMI Education and Training Foundation, che offre borse di studio agli studenti di packaging provenienti dalle scuole partner di PMMI.
Per informazioni sui programmi di borse di studio, visitare il sito www.asco.com/scholarship.