Ulteriori informazioni

Il nuovo misuratore di portata di Emerson offre precisione e stabilità per applicazioni gravose con idrogeno

Coriolis Micro Motion HPC015

I misuratori di portata ad effetto Coriolis ad alta pressione Micro Motion sono progettati specificatamente per affrontare le sfide in ambienti con pressioni molto elevate, offrendo una soluzione precisa e affidabile in grado di sopportare le soglie di pressione più estreme.
Immagine ad alta risoluzione

Con una precisione nominale della portata di gas dello 0,5% e pressioni fino a 1.060 bar, il modello HPC015 Micro Motion è ideale per l’applicazione in dispenser di idrogeno ad alta pressione

BOULDER, Colorado (14 sett. 2020) – Emerson ha presentato un nuovo misuratore di portata ad effetto Coriolis Micro Motion™ progettato per applicazioni di erogazione di idrogeno ad alta pressione e iniezione di additivi in cui la precisione delle misurazioni e la sicurezza sono fondamentali. Il misuratore di portata HPC015 ad effetto Coriolis Micro Motion è in grado di offrire un margine di precisione della portata dello 0,5% per la misurazione della portata in massa di gas e dello 0,1% per liquidi, un miglioramento significativo rispetto ai misuratori esistenti. Il misuratore funziona con ampie fluttuazioni di pressione e temperatura, garantendo sicurezza e affidabilità, mentre gli strumenti diagnostici integrati eliminano la necessità di ispezioni preventive o di controlli di manutenzione intermedi, consentendo di risparmiare tempo e denaro.

La richiesta di idrogeno, una fonte energetica abbondante e rinnovabile, è in crescita, grazie al suo utilizzo in veicoli a ridotte emissioni alimentati da fuel cells, fertilizzanti, produzione di vetro e metalli e nel settore energetico. L'idrogeno viene stoccato a pressione molto elevata, solitamente a circa 963 bar, creando una sfida nella ricerca di apparecchiature per la produzione, lo stoccaggio e l'erogazione del gas in modo sicuro ed efficiente.

"Il modello HPC015 è una soluzione estremamente precisa, sicura ed affidabile per la misurazione di portata a pressioni elevate", ha dichiarato Tim Drost, responsabile Marketing senior per misuratori Coriolis di Emerson. "È stato progettato specificatamente per affrontare le sfide affrontate dai nostri clienti impegnati nei settori dell'idrogeno combustibile e dell'iniezione ad alta pressione

Uno degli utilizzi principali del modello HPC015 è la misurazione precisa della portata di gas idrogeno per una gestione efficace dei costi in applicazioni di misura fiscale su vasta scala, quali i sistemi di trasporto pubblico, in cui si utilizza idrogeno come combustibile per l'alimentazione dei motori di autobus ibridi.

Un secondo mercato importante per il modello HPC015 si trova in altre applicazioni ad alta pressione quali l'iniezione di metanolo, inibitori di corrosione e altri nei pozzi petroliferi; un'applicazione che pone sfide particolari. Il modello HPC015 è progettato per dosare sostanze chimiche in modo preciso ed affidabile a pressioni fino a 1.060 bar (15.374 psi) per garantire l'integrità delle tubazioni ed evitare eventi quali l'intasamento, che possono arrestare la produzione.

Oltre alle preoccupazioni relative alla sicurezza, le piattaforme offshore non possono permettersi di restare inattive in attesa che una chiamata di assistenza risolva un problema della strumentazione, che in molti casi richiede una visita in loco da parte di un tecnico. Nelle piattaforme offshore lo spazio è prezioso, quindi l'ingombro ridotto del misuratore HPC015 lo rende ideale; se combinato con la sua capacità di autodiagnosi “Smart Meter Verification”, l’utilizzatore può eseguire la diagnostica del misuratore e soddisfare gli standard normativi senza la necessità di rimuoverlo dalla linea di processo.

Il modello HPC015 viene offerto con tre livelli di pressione, 482 bar (6.991 psi), 963 bar (13.960 psi) e 1.060 bar (15.374 psi), per offrire maggiore flessibilità nell'impostazione del campo di pressione corretto per ciascuna applicazione.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Emerson.com/MicroMotionHighPressureCoriolis

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.