Ulteriori informazioni

Emerson modernizza il complesso idroelettrico, garantendo la fornitura di energia rinnovabile in America Latina

​Complesso idroelettrico di Salto Grande

Emerson modernizzerà 14 regolatori di turbine idroelettriche nel complesso idroelettrico di Salto Grande con la propria tecnologia di automazione Ovation™. Il progetto contribuirà all'estensione della durata della struttura, che fornisce energia rinnovabile a 17 milioni di consumatori in Argentina e Uruguay. Immagine su gentile concessione della Commissione tecnica mista di Salto Grande. Immagine ad alta risoluzione

Il progetto di modernizzazione supporterà energia affidabile ed efficiente dal punto di vista dei costi, per 17 milioni di consumatori in Argentina e Uruguay

PITTSBURGH (22 settembre 2020) — La Commissione tecnica mista di Salto Grande ha assegnato a Emerson (NYSE: EMR) un contratto per le operazioni di modernizzazione del complesso idroelettrico binazionale di Salto Grande. Il progetto è il primo facente parte di un investimento trentennale in tre fasi da 960 milioni di dollari per estendere la durata e migliorare l'efficienza e la sicurezza del complesso vecchio di 40 anni situato tra Argentina e Uruguay.

Oltre a fornire energia rinnovabile a porzioni dell'Uruguay e dell'Argentina, la struttura di Salto Grande da 1.890 megawatt è integrata nella vita della regione, regolando il flusso del fiume Uruguay, e soddisfacendo la richiesta di erogazione di acqua potabile e di irrigazione, preservando la fauna selvatica e garantendo la sicurezza dei residenti. L'energia idroelettrica, la fonte di energia rinnovabile più diffusa al mondo, viene generata facendo scorrere l'acqua attraverso turbine. È una delle fonti di energia più pulite e la fonte di elettricità a minore costo in molti mercati, secondo l'Associazione internazionale per l'energia idroelettrica.

"Questo enorme sforzo contribuirà a salvaguardare il funzionamento dell'impianto critico per i sistemi di generazione di energia interconnessi di Argentina e Uruguay", ha dichiarato Bob Yeager, presidente Power & Water Solutions di Emerson. "Emerson accoglie la possibilità di estendere la durata del complesso integrale di Salto Grande per i prossimi decenni".

Il contratto, della durata di cinque anni, richiede ad Emerson di modernizzare 14 regolatori di turbine idroelettriche con la propria tecnologia di automazione Ovation™, progettata per controllare e monitorare le operazioni relative all'energia idroelettrica. La soluzione completa include strumentazione di misura e di macchinari per il monitoraggio delle condizioni del processo e contribuirà alla generazione di energia affidabile con alta reattività alle necessità dinamiche della rete elettrica della regione. L'esperienza di Emerson nel completamento di progetti di retrofit per l'energia idroelettrica di simili dimensioni, oltre alla forte presenza locale, è stata fondamentale nella scelta per questo progetto.

Emerson è stata classificata come fornitore di sistemi di controllo distribuito leader per il settore globale della generazione di energia, secondo Omdia.1

Omdia, Rapporto sui sistemi di controllo distribuito, 2020. Quota di mercato basata sui ricavi. I risultati non sono stati avallati da Emerson. La fiducia in tali risultati è a rischio unico di terzi.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.