La soluzione di visualizzazione delle macchine di nuova generazione di Emerson differenzia i sistemi OEM e migliora le operazioni degli utenti

Soluzione di visualizzazione delle macchine di nuova generazione HMI PACSystems RXi

La soluzione di visualizzazione delle macchine di nuova generazione HMI PACSystems RXi di Emerson differenzia i sistemi OEM e migliora le operazioni degli utenti. Immagine ad alta risoluzione

HMI PACSystems RXi offre una visualizzazione diversa per l'era digitale: grafica intuitiva, utilizzo simile a quello degli smartphone, collaborazione accessibile da qualsiasi luogo e robustezza industriale

CHARLOTTESVILLE, Va. (24 agosto 2022) – Ora i costruttori di macchine per qualsiasi applicazione industriale possono utilizzare HMI PACSystems™ RXi di Emerson, una soluzione di visualizzazione delle macchine di nuova generazione progettata per aiutare i clienti a portare i loro sistemi su un altro livello. Il nuovo sistema aiuta gli utenti a superare le limitazioni dovute a budget ridotti, a un numero ridotto di persone e a esigenze produttive più elevate in modo facile. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI) altamente intuitiva risponde alle esigenze della forza lavoro industriale di oggi con display grafici facili da usare, simili a quelli degli smartphone, senza sacrificare le solide prestazioni industriali.

A differenza dei tradizionali display resistivi, HMI PACSystems RXi è progettato con una tecnologia touchscreen capacitiva proiettiva che consente agli utenti di interagire con il display con funzionalità multitouch a 10 punti, come lo swipe, il pinch o lo zoom per passare alla schermata successiva o espandere un grafico, consentendo un facile utilizzo da parte di un'ampia gamma di personale con diversi livelli di formazione ed esperienza.

HMI PACSystems RXi viene fornito precaricato e provvisto di licenza con il software avanzato Movicon™ WebHMI, in modo che sia pronto per il funzionamento, facendo risparmiare tempo al cliente. HMI PACSystems RXi è compatibile con HTML5 e consente agli utenti di collaborare da qualsiasi luogo, in modo che i team operativi, gestionali e di manutenzione possano visualizzare la stessa schermata contemporaneamente, indipendentemente dalla distanza. Questa condivisione istantanea di informazioni e l'accessibilità alle competenze riducono i costi di manutenzione e migliorano la produttività.

Inoltre, i clienti apprezzeranno l'accesso più rapido alle informazioni operative basate sui dati per massimizzare l'efficacia complessiva delle apparecchiature. HMI PACSystems RXi, basato su Movicon WebHMI, è pronto per l'IIoT per l'analisi dei dati, la risoluzione dei problemi e la diagnostica, mettendo a disposizione dei clienti le informazioni operative di cui hanno bisogno. Uno strumento di trending dei dati fornisce un'istantanea chiara della produttività e della qualità. Lo strumento di database SQLite e l'analizzatore PAC aiutano gli utenti a risolvere i problemi e a ridurre al minimo i tempi di fermo. Inoltre, fornisce un ampio supporto di protocollo con OPC UA per una migliore contestualizzazione dei dati e MQTT per una facile connettività al cloud: la soluzione va ben oltre la semplice visualizzazione.

"I costruttori di macchine e gli OEM non sono più fornitori una tantum per i loro clienti. Oggi diventano collaboratori a lungo termine, sviluppando modi nuovi e migliori per risolvere i problemi dei clienti", ha dichiarato Jeff Householder, presidente del settore soluzioni di automazione delle macchine di Emerson. "Il nuovo HMI PACSystems RXi è un modo semplice ed economico per aggiungere un valore significativo al sistema, consentendo nuovi livelli di facilità d'uso, aumentando la produttività, velocizzando le comunicazioni, migliorando le capacità di analisi e business intelligence e facilitando il passaggio all'IIoT. Sotto ogni aspetto, l'HMI RXi è costruito per gli ambienti industriali reali e per la prossima generazione di lavoratori industriali".

HMI PACSystems RXi protegge dai rischi fisici e digitali. Offre protezione in applicazioni umide con certificazioni per getti d'acqua ad alta pressione e per uso marino con un grado di impermeabilità IP66, oltre a essere approvato per l'uso in un'ampia gamma di temperature, da -20 a 65 gradi Celsius. Inoltre, il dispositivo è resistente agli agenti chimici, agli urti, ai graffi e alla polvere. Inoltre, è progettato in conformità agli standard IEC 62443 Global Automation Cybersecurity per supportare la strategia globale di sicurezza digitale degli utenti finali.

Ulteriori informazioni su HMI PACSystems RXi disponibili all'indirizzo: https://www.emerson.com/IndustrialDisplays.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.