O setor evoluirá com a Boundless Automation

O setor evoluirá com a Boundless Automation

Peter Zornio, diretor de tecnologia da Emerson, descreve como uma nova arquitetura de automação ajudará as indústrias a eliminarem silos de dados, expandir a potência da computação mais próxima do usuário e introduzir novas operações e modelos de engenharia habilitados na nuvem.

O aumento da disponibilidade de tecnologias transformadoras, como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina, modelagem avançada, comunicações de alta velocidade e computação em nuvem, está impelindo fabricantes de todos os setores a explorar como podem usar essas inovações para impulsionar novos níveis de engenharia e desempenho operacional. 

A automação evoluiu das primeiras tecnologias digitais na década de 1980 para a IoT industrial no início dos anos 2000, para a Transformação Digital e a Indústria 4.0 nos últimos anos. Independentemente do termo usado no momento, o objetivo tem sido o mesmo: utilizar a tecnologia e o software para reduzir o tempo de inatividade, aumentar a proteção e a segurança, reduzir a pegada de carbono e aumentar a eficiência. 

No entanto, embora a automação tenha proporcionado enormes benefícios nas últimas décadas, uma consequência não intencional se desenvolveu à medida que cada equipe funcional construiu seu portfólio tecnológico: dados em silo. 

Ao longo de muitos anos, a adoção da tecnologia ocorreu dentro de aplicações e funções específicas, como confiabilidade, produção, segurança e sustentabilidade. O resultado foi a criação de silos verticais de tecnologia com o objetivo de ajudar cada função a medir o desempenho, priorizar o trabalho e mudar as condições operacionais no contexto de sua função de trabalho. Ao passo que a produtividade funcional melhorava, a capacidade de colaborar e correlacionar significativamente os dados foi prejudicada. 

A realidade dessa abordagem fragmentada tornou-se óbvia recentemente, à medida que as organizações que buscam sua própria transformação digital perceberam que seus dados muitas vezes não têm o contexto necessário para fornecer novas ideias. Aspirações promissoras não conseguiram entregar resultados: os projetos de data lake tornam-se amontoados de dados, as iniciativas de análise baseadas em nuvem ultrapassam os custos e os projetos digitais corporativos fornecem resultados mistos.  

A causa principal é simples: a arquitetura de automação subjacente, com quase 50 anos desde seu design, não está equipada para atender às necessidades de informações das organizações modernas. As tecnologias e softwares modernos exigem abertura e transparência de dados que a arquitetura tradicional não pode suportar. Uma nova arquitetura de automação é necessária, cada vez mais aberta e segura, em que os dados possam ser aproveitados por várias funções e o software seja utilizável em todo o seu potencial. 

A Emerson chama essa nova arquitetura de “Boundless AutomationSM”. Essa arquitetura emergente conecta três domínios da computação distintos, mas interdependentes: o campo inteligente, o Edge e a nuvem. Integrada e alinhada por um tecido de dados unificador, a Boundless Automation criará uma arquitetura coesa que transforma a forma como os dados são acessados e usados por softwares cada vez mais poderosos, em todos os níveis. 

Campo inteligente 
As inovações nas tecnologias de sensor, instalação e comunicação estão impulsionando uma rede expansiva de ativos inteligentes e visibilidade aprimorada. Aplicações antes consideradas caras ou desafiadoras tecnicamente demais para o instrumento agora estão desfrutando do benefício de dados em tempo real. Os pontos cegos nas instalações estão sendo eliminados e novas maneiras de distribuir esses dados estão se tornando realizadas, como: 

  • Novas aplicações de monitoramento, como corrosão, detecção de vazamentos e vibrações, estão se tornando janelas em tempo real para a integridade de ativos críticos.  

  • As técnicas de instalação wireless e não intrusivas estão tornando a implantação dos sensores mais rápida, fácil, barata e menos arriscada.  

  • Aplicações ricas em dados, como visualização de vídeo e dados distribuídos, têm sido sustentadas por uma transmissão de dados mais rápida e de alta capacidade. 

  • As comunicações de celular como o 5G fornecem dados diretamente para a nuvem, criando maior flexibilidade operacional. 

  • Análise de bordo em dispositivos de campo, como controladores digitais de válvulas, aceleram a compreensão profunda da condição dos ativos e das ações prescritas. 

A base de qualquer operação de fabricação, o campo inteligente e o chão de fábrica estão evoluindo rapidamente para aprofundar o poder da computação na operação, converter os dados em informações úteis mais rapidamente e tornar as informações disponíveis para qualquer pessoa, em qualquer lugar em menos tempo. 

O Edge 
Proeminente por mais de uma década, o “Edge” é definido como o espaço computacional e de rede na periferia de uma operação, gerenciada por TI. A nova e moderna Boundless Automation Edge ajuda a simplificar a implantação e o gerenciamento de tecnologias operacionais (TO) que permitem maior agilidade local, potência de computação profundamente integrada em todos os níveis e maior conectividade entre o campo e a nuvem. 

Entre os principais fatores das tecnologias de ponta modernas está a proliferação de softwares, incluindo softwares que assumem as funções dos hardwares tradicionais. As organizações que procuram fazer melhor uso dos dados por meio de ambientes de software abertos e inerentemente seguros contarão com tecnologias modernas para tornar os dados mais acessíveis em diferentes funções, facilitando a implantação e administração de softwares, reduzindo assim a complexidade e eliminando os silos de dados. 

  • A conteinerização do software desacoplará o software do hardware, tornando as funções do software portáteis em todos os domínios.  

  • Um tecido de dados unificado ajudará os dados de vários sistemas a se integrarem e a serem acessíveis a mais usuários. 

  • As ferramentas administrativas simplificarão o gerenciamento de arquiteturas de tecnologia mais complexas, simplificando o gerenciamento de versões, maximizando a resiliência cibernética e reduzindo o tempo de engenharia.  

A nuvem 
Uma vez considerada um repositório de dados centralizado e um método para simplificar a distribuição de software, a nuvem moderna está amadurecendo como um domínio de operações e engenharia integral em tempo real.  

Enquanto as equipes de operações locais gerenciam as decisões e ações em tempo real necessárias para executar a instalação de forma segura e lucrativa, equipes centralizadas e especialistas remotos podem assumir uma função estratégica para monitorar e avaliar como diferentes estratégias oferecem os melhores resultados da categoria em toda a empresa. Graças a comunicações mais rápidas e inovação avançada de software, as empresas podem centralizar a visibilidade de diferentes ativos operacionais e até mesmo compartilhar as estratégias de tecnologia e operações que fazem com que um ativo supere seus pares. Este modelo de “Operações Corporativas” gerencia uma frota de unidades operacionais em uníssono, com uma filosofia operacional mais integrada, melhores dados comparativos e uma abordagem mais ágil para mudanças operacionais.

Para projetos de capital, a Boundless Automation posiciona a nuvem para reduzir a complexidade dos projetos atuais, fornecendo ferramentas centralizadas de engenharia e gerenciamento de dados que conectam e alinham dezenas de fornecedores e equipes de projetos em todo o mundo. Isso reduz os erros e garante que todas as equipes estejam operando a partir de um entendimento comum e de uma única fonte de verdade com os dados do projeto. Os projetos modulares tornam-se mais fáceis de gerenciar com ferramentas de integração de engenharia que virtualizam a configuração e os testes para garantir que os prazos apertados do projeto sejam cumpridos e os orçamentos respeitados. 

Resumo 
As demandas por operações seguras, sustentáveis e rentáveis estão levando à necessidade de maior flexibilidade operacional, agilidade e melhores decisões. E apesar do aumento maciço da disponibilidade de dados, a capacidade de convertê-los em ideias novas e acionáveis é impedida por uma arquitetura de tecnologia desatualizada. Uma arquitetura aberta, segura e moderna de Boundless Automation dará aos fabricantes de todos os setores o poder de liberar dados e habilitar o poder do software até um desempenho de alta categoria.  


Saiba tudo sobre a Boundless AutomationSM em “Inovações em Automação”.

Ative o JavaScript para usar este site.