O novo analisador de gases de processo híbrido a laser da Emerson reduz os gastos no monitoramento de emissões

 Rosemount CT4400 Analisador contínuo de gás

O novo Rosemount™ CT4400 Analisador de gás contínuo de processo híbrido com tecnologias QCL/TDL da Emerson reduz os gastos na medição de óxido de nitrogênio e nas aplicações de CEMS. Ver imagem


Projetado propositalmente para substituir os dispendiosos sistemas de medição obsoletos, o Rosemount™ CT4400 Analisador de gás contínuo de alta precisão, não requer consumíveis e minimiza a manutenção

SHAKOPEE, Minn. (18 de março de 2019)
– Em meio às crescentes exigências de seguir as normas referentes ao monitoramento de emissões e à medição do óxido de nitrogênio (NOx) nas aplicações industriais, a partir de agora as empresas têm a oportunidade de ir além dos consumíveis dispendiosos e do complexo tratamento das amostras de gás associados aos sistemas de medição obsoletos e em defasagem. O novo Rosemount™ CT4400 Analisador contínuo de gás da Emerson é o primeiro analisador do mundo com laser de cascateamento quântico (QCL) e laser de diodo ajustável (TDL), propositalmente projetado para ajudar as plantas a reduzir os custos de propriedade e relatar emissões com precisão em aplicações de monitoramento ambiental que medem componentes padrão, como óxido nítrico (NO), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e oxigênio (O2).

Otimizado para aplicações a frio e a seco executadas sob pressão atmosférica, o analisador Rosemount CT4400 oferece os benefícios da tecnologia QCL/TDL, incluindo alta sensibilidade, precisão, aumento na estabilidade e desempenho com baixo desvio em uma configuração que permite uma integração rápida e simples na infraestrutura atual da planta.

“Nossos clientes buscam uma alternativa para medir emissões sem os contínuos altos custos ou a necessidade de calibrações frequentes e preparação de amostra complexa, que exigem conversores de óxido de nitrogênio ou geradores de ozônio”, afirma Paul Miller, gerente do setor de analisadores a laser de cascateamento quântico Rosemount da Emerson Automation Solutions. “O Rosemount CT4400 Analisador contínuo de gás atende às exigências específicas que eles têm de uma configuração em que possam simplesmente conectar aos sistemas existentes e colocá-los para funcionar, a um custo bem menor do que era possível antes. A redução na complexidade do sistema em comparação com o que a maioria das empresas está acostumada resulta em maior confiabilidade e disponibilidade do analisador, comprometendo muito menos o tempo dos funcionários.”

Como o sistema pode armazenar até quatro módulos a laser, ele pode medir até sete componentes de gás para aplicações específicas ao mesmo tempo, fornecendo uma ótima flexibilidade em aplicações de CEMS (sistemas de monitoramento contínuo das emissões). Essa análise simultânea e de vários componentes em um único analisador reduz tanto a necessidade de usar múltiplos analisadores quanto os custos.

Por trás do Rosemount CT4400 está a tecnologia QCL da Emerson, que detecta as moléculas de gás na faixa de comprimento de onda infravermelha, tanto próxima quanto média. O sistema implementa uma técnica de chirp de laser patenteada que permite a detecção de espécies individuais de gás, livres dos efeitos de interferências cruzadas de outros componentes de gás na corrente, tornando a medição altamente precisa e estável até nas concentrações com baixos níveis de ppm. Este alto desempenho garante que os operadores cumpram as exigências regulamentares cada vez mais demandantes, à medida que os relatórios em tempo real fornecem informações críticas sobre o desempenho dos processos.

Devido a seu design propositalmente projetado para produzir um desempenho melhorado a um menor custo, o Rosemount CT4400 Analisador contínuo de gás garante a confiabilidade na detecção e no monitoramento de gases, e permite que os operadores evitem multas regulatórias dispendiosas ou paradas não programadas.

Para mais informações sobre o Rosemount CT4400 Analisador de gás contínuo, acesse www.Emerson.com/RosemountCT4400.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.