As novas soluções Edge da Emerson simplificam a criação de aplicações para a Internet Industrial das Coisas

Arquitetura de soluções Edge do PACSystems

O portfólio de soluções Edge do PACSystems™ oferece pacotes que atendem à finalidade a que se destinam para reduzir o tempo gasto integrando, desenvolvendo e validando projetos para a Internet Industrial das Coisas.
Imagem de alta resolução



As sol. Edge da Emerson aproveitam os serv. Movicon.NExT, WebHMI, Connext OPC UA e a plataforma PACEdge em pacotes otimizados.

As soluções Edge da Emerson aproveitam os servidores Movicon™.NExT, WebHMI Connext OPC UA e a plataforma PACEdge™ com pacotes de softwares otimizados a fim de oferecer conectividade potente e flexível, visualização e um conjunto de ferramentas habilitado para a nuvem. Imagem de alta resolução

As soluções Edge do PACSystems™ prontas para uso ajudam fabricantes de equipamentos originais e usuários finais a configurar e implementar computação Edge avançada, visualização e tecnologia para a Internet Industrial das Coisas

CHARLOTTESVILLE, Va. (18 de jan. de 2022) – A Emerson anunciou hoje as Soluções Edge do PACSystems™, um novo portfólio de soluções completas para hardware e software Edge. As soluções Edge simplificam a seleção e a implementação, auxiliando fabricantes de equipamentos originais (OEMs), integradores de sistemas e usuários finais a reduzir significativamente o tempo gasto ao integrar, desenvolver e validar projetos de transformação digital. De conectividade e computação de baixa pegada a análise e supervisão por toda a planta, o portfólio oferece uma gama escalável de funcionalidades Edge em pacotes que atendem à finalidade a que se destina. As soluções permitem que funcionários das indústrias de alimentos e bebidas, maquinaria, energia renovável, entre outras, reúnam e visualizem dados e análises cruciais localmente, onde trabalham, possibilitando que otimizem e mantenham proativamente operações com o máximo de tempo de atividade e eficiência.

Os fabricantes têm muitas opções para hardware e software Edge, sendo difícil criar soluções eficazes para a Internet Industrial das Coisas que podem coletar e processar dados na capa Edge para análises profundas que melhoram a produtividade, o consumo de energia, a vida útil das máquinas e muito mais. A soluções Edge do PACSystems são combinações totalmente autorizadas e otimizadas dos softwares e hardwares de computação para a Internet Industrial das Coisas, que reduz significativamente o tempo e a complexidade de selecionar, configurar e oferecer suporte a soluções Edge. Os usuários finais obtêm acesso mais rápido a insights de fontes de dados díspares e isoladas em toda a operação, minimizando o tempo para obter resultados. Fabricantes de equipamentos originais podem monitorar a vida útil das máquinas com segurança e proatividade, melhorar a execução e a visibilidade no desempenho e notificar os operadores de possíveis problemas antes que resultem em parada de produção.  

"Acessar dados e análises cruciais no local de produção permite que os funcionários da planta tomem decisões rápidas e informadas para melhorar a produção," disse Sabee Mitra, presidente de Systems and Software da Emerson. "Com as soluções Edge do PACSystems, qualquer aplicação industrial que utilize controladores lógicos programáveis (CLPs) pode oferecer insights quando e onde os operadores precisarem, enquanto facilita a escalabilidade."

As novas soluções Edge da Emerson aproveitam os servidores Movicon™.NExT, WebHMI Connext OPC UA e a plataforma PACEdge™ com pacotes de softwares otimizados a fim de oferecer conectividade potente e flexível, visualização e um conjunto de ferramentas habilitado para a nuvem. Os usuários podem se conectar abertamente a qualquer dispositivo de campo ou sistema de controle para criar computação, análises de planta e energia e sistemas de controle avançados Edge, para então apresentar estas informações em uma interface homem-máquina (HMI) única e comum, do nível da máquina ao da empresa.  

Soluções Edge do PACSystems individuais que atendem à finalidade a que se destinam se interconectam perfeitamente, permitindo fácil escalabilidade por toda a plataforma. As organizações podem iniciar com apenas uma aplicação e avançar futuramente conforme necessário, aumentando facilmente o valor das soluções já presentes no local. Elas incluem:

  • RXi HMI: Melhora a visibilidade da operação e do desempenho da máquina e capacita os operadores com acesso rápido a informações cruciais.
  • RXi Edge Computing: Utiliza dados de qualquer fonte para disponibilizar machine learning e insights em tempo real que estão imediatamente disponíveis para que os operadores aprimorem a tomada de decisão.
  • Edge RX3i Controller: Permite otimização de processo em tempo real através de inteligência de máquina e controle determinísticos e de alta velocidade em um único dispositivo.
  • Edge RXi Analytics: Simplifica o acesso e a visibilidade da produtividade da planta, desempenho e utilização de energia com análises intuitivas pré-configuradas.
  • RXi Supervisor: Conecta ativos da planta e dados de produção em panorama e em tempo real das operações de produção com visualização acessível de qualquer lugar.

Usuários finais, integradores de sistemas e OEMs se beneficiarão do desenvolvimento acelerado de aplicações e da conectividade segura e aberta do dispositivo à nuvem, ajudando a atender às necessidades de Internet Industrial das Coisas de engenheiros e operadores, juntamente com a flexibilidade necessária para oferecer suporte a futuras integrações de tecnologia da informação e tecnologia operacional. 

Para obter mais informações sobre as soluções Edge do PACSystems, acesse https://www.emerson.com/PACSystems-Edge.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.