O novo software de interface de E/S da Emerson protege as operações contra a obsolescência e reduz os custos de modernização em até 40%.

Sala de controle DeltaV

Ao usar o DeltaV™ IO.CONNECT, as empresas podem melhorar seu desempenho atualizando para um sistema de controle mais moderno enquanto gerenciam os gastos de capital e diminuem os riscos mantendo o investimento em I/O. Imagem em alta resolução

O DeltaV IO.CONNECT possibilita que os fabricantes mantenham a infraestrutura de E/S existente, reduzam o tempo de inatividade, acelerem o ROI e aumentem a flexibilidade dos gastos de capital.

AUSTIN, Texas (12 out. 2022) – a Emerson, líder global em software e engenharia, lançou o DeltaV™ IO.CONNECT, um novo serviço de software por assinatura projetado para ajudar as plantas a simplificar a modernização com um caminho de arquitetura aberta que possibilita a transição para esquemas de controle mais eficientes sem a necessidade de reformular completamente a infraestrutura existente. Em uma planta tradicional com dezenas de milhares de pontos de E/S e muitos controladores, isso pode economizar centenas ou milhares de horas de mão de obra e até 40% do capital necessário para uma atualização total de remoção e substituição.

Muitas plantas que ainda usam sistemas de controle de 20 ou 30 anos atrás não conseguem colher os benefícios das tecnologias digitais modernas que otimizam as operações e melhoram a sustentabilidade. A modernização desses sistemas é complicada pela grande quantidade de tempo, mão de obra e despesas de capital necessária para converter a antiga ligação dos fios, as terminações e outras infraestruturas sobre as quais eles são construídos, deixando as plantas "presas" a antigas tecnologias de controle e caros contratos de serviço.

O DeltaV IO.CONNECT oferece um caminho mais rápido, fácil e econômico para substituir qualquer sistema antigo por um novo sistema de controle distribuído DeltaV, mantendo a infraestrutura de E/S existente. A solução é fornecida como um componente de software por assinatura da oferta Guardian™ Support da Emerson, que ajuda as plantas a se manterem sempre atualizadas, impulsionando metas estratégicas e atendendo às necessidades de negócios com uma operação preparada para o futuro. Nenhum software ultrapassado de fornecedor é necessário para configuração e manutenção de E/S.

Ao preservar a E/S existente e deixar a ligação dos fios intacta, as plantas podem reduzir o tempo de transição para o novo sistema em mais de 90%, mantendo o ritmo da produção, reduzindo os riscos e minimizando o tempo de inatividade. Depois que a interface estiver instalada e a planta estiver executando novas tecnologias de controle, os técnicos poderão atualizar a E/S em sua programação preferida enquanto a planta funciona, transferindo o que costumava ser uma despesa de capital para o orçamento de operações e gerando retorno imediato do investimento por meio do desempenho aprimorado do controle de processo.

"Muitas práticas recomendadas para visibilidade e desempenho aprimorados estão fora do alcance das inúmeras plantas que ainda operam com ativos obsoletos", disse Claudio Fayad, vice-presidente de tecnologia de Process Systems and Solutions da Emerson.

"Além disso, muitos dos sistemas mais antigos estão chegando ao fim de seus ciclos de vida de suporte ao produto, forçando algumas plantas a se modernizarem seguindo uma programação muito apertada. O DeltaV IO.CONNECT permite que as plantas industriais escolham um sistema de controle digital com todos os recursos avançados de automação de que precisam, enquanto dimensionam em seu próprio ritmo para gerenciar melhor as interrupções e as despesas de capital relacionadas à transição", disse Fayad.

O DeltaV IO.CONNECT será exibido no Emerson Global Users Exchange, de 24 a 28 de outubro de 2022, em Grapevine, Texas.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.