Il misuratore di portata Quad Vortex Rosemount 8800 è progettato per soddisfare i rigorosi standard di sicurezza in ambienti e applicazioni che richiedono sistemi di sicurezza strumentati. Immagine ad alta risoluzione
Il nuovo misuratore Quad Vortex Rosemount 8800 è progettato con ridondanza integrata per i requisiti di sicurezza SIL3, oltre al controllo di processo di base, e si può installare in meno della metà dello spazio occupato da quattro misuratori di portata ridondanti tradizionali, garantendo un'installazione semplice ed economica
EDEN PRAIRIE, Minn. (21 settembre 2020) – Emerson ha presentato oggi il misuratore di portata Quad Vortex Rosemount™ 8800 progettato per soddisfare i rigorosi standard di sicurezza in ambienti e applicazioni che richiedono sistemi di sicurezza strumentati. Il misuratore di portata è il primo nel settore con sensori e trasmettitori quadrupli in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza e integrità. Costituito da più sensori indipendenti in un corpo completamente saldato, il misuratore rappresenta una soluzione per la portata compatta con ridondanza integrata, per una maggiore sicurezza senza l'introduzione di punti di perdita intenzionali. Il misuratore riduce di tre volte le esigenze in termini di condutture, eliminando le flange aggiuntive e i percorsi di tubi necessari per l'installazione di più misuratori di portata per una soluzione di misurazione della portata ridondante.
Grazie alla capacità di risolvere i problemi correlati alla misurazione in settori quali chimica, power, raffinazione e applicazioni per oil & gas offshore, in particolare dove lo spazio a disposizione è limitato e la sicurezza è fondamentale, il misuratore di portata Quad Vortex Rosemount 8800 può sostituire più misuratori di portata singoli. Il misuratore di portata Quad Vortex Rosemount 8800 svolge le stesse funzioni di quattro misuratori separati, senza la necessità di linee di impulso che potrebbero ostruirsi. Il misuratore consente di risparmiare denaro, riducendo i costi di installazione grazie a una semplice soluzione all-in-one da integrare direttamente nell'impianto esistente.
Il design e la configurazione del misuratore di portata Quad Vortex Rosemount 8800 consentono di implementare una soluzione con capacità SIL3 in grado di proteggere contro gli innesti spuri utilizzando un metodo di voting 2oo3. Il metodo di voting 2oo3 prevede che almeno due dei sensori debbano indicare uno stato "buono" per continuare un processo, vale a dire che una sola lettura insufficiente non provoca l'arresto completo del processo.
"I nostri clienti di prodotti chimici e raffinazione che hanno testato questo nuovo misuratore di portata hanno ricavato un valore eccezionale da questa soluzione esclusiva e differenziata per la portata", afferma Julie Valentine, Direttore delle soluzioni di portata per il settore della raffinazione di Automation Solutions di Emerson. "Il misuratore di portata Quad Vortex 8800 ha reso più semplici che mai la specifica, l'acquisto e l'installazione di un'applicazione SIS / SIL con tubazioni e requisiti di spazio ridotti."
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.Emerson.com/RosemountQuadVortex