HERO - シビアサービス・コントロール・バルブ - H003

シビアサービス・コントロールバルブ

Fisher のシビアサービス・コントロールバルブは、あらゆる用途においてプロセス性能を最適化します。

シビアサービス・コントロールバルブとは何ですか?

プロセスプラント内で最も困難な設備には、シビアサービス・コントロールバルブが使用されています。これらの設備は、一般に、キャビテーション、腐食、腐敗、ノイズ、高圧、高温、高差圧、または高流速な条件が含まれます。これらの過酷な条件下での寿命を最大限に延ばすために、厳格な常用コントロールバルブは通常非常に硬い材料、極端な温度や圧力に耐える材料、特別な流路を持つボディ、大容量のボディ、そしてユニークな流路を持つケージを利用します。シビアサービスバルブは、重要なバルブである場合とそうでない場合がありますが、プラントの運転に不可欠なものです。

詳細を読む...
クリックして続きを読む シビアサービス・コントロールバルブとは何ですか?
シビアサービスコントロール
エマソンフィッシャー

シビアサービス・アプリ

グローブバルブサイジングツールとシビアサービス情報に即座にアクセスできます。                                                                                                          

電力業界の適用例

凝縮液再循環

蒸気動力サイクルの終わりに、水は凝縮して液体形態に戻ります。遠心ポンプはそれからヒーターを通してこの水をボイラーを通る別のパスに向かって戻します。すべての遠心ポンプには、過熱やキャビテーションを避けるためにポンプを通る最小流量があります。バルブはポンプ出口から低圧点へ戻るバイパス流を制御し、このバイパス流は過熱やキャビテーションを防ぎます。キャビテーションを防止または耐えるようにバルブを選択する必要があります。

ボイラ給水起動

工業用蒸気発生器および商業用電力ボイラーは必要なレベルまで水で満たされなければならず、次いでそのレベルは蒸気を発生させるためにボイラーの燃焼または加熱中に維持されなければなりません。  蒸気発生前の必要水流量は始動バルブによって制御されます。ボイラーへの充填、起動時の水位の維持、および主給水調整器への負荷制御の転送は、起動コントロールバルブの役割です。初期条件では、広範囲の流量と圧力条件にわたって、起動バルブからのキャビテーションと細かい流量制御が必要になります。

ボイラー給水ポンプ再循環

給水ポンプは、ボイラーに供給される水に流れと圧力の観点から高エネルギーを与えます。遠心ポンプは、安定した運転を維持し、内部のキャビテーションを避けるために最低限の流量が必要です。システム条件により、流量がポンプの最小値以下に制限されている場合は、コントロールバルブにより、ポンプの出口からポンプの上流のシステムへのバイパスフローが可能になります。システム流量が達成され、ポンプの健全性が維持されます。キャビテーションを防止しながら圧力降下(例:6000 psid)を制御するために、専用のバルブを選択する必要があります。

スートブロワ・スチームサービス

ボイラー内部の熱伝達は、ボイラー表面に付着した燃焼生成物によって妨げられます。スートブロワはこれらの材料を表面から吹き飛ばすためにシステム蒸気を利用し、ボイラ効率を維持します。これらのバルブは、有害な騒音や振動を発生させることなく主なタスクを達成するために、主な蒸気源を取り入れて流量を制御しながら圧力を下げます。

タービンバイパス

起動時、停止時、および緊急時には、通常タービンに送られる蒸気は、これらのバルブを通って復水器または大気にバイパスされます。これにより、タービンからの電力供給を削減し、蒸気をリサイクルすることができます。このバルブは、大きな温度差に適していると同時に、ノイズ低減し、大流量および高差圧に対応しなければなりません。

エタンポンプのリサイクル制御

キャビテーションを防止するために必要な場合、このバルブは一次エタンポンプを通る流れをリサイクルします。ユニットは全容量に対応しているので、試運転および始動で最も一般的に使用されています。一次ポンプでの圧力降下が大きいため、キャビテーション防止トリムがほぼ常に必要です。低流量要件に対処するために、マイクロトリムも必要になる場合があります。

フレアへの HP セパレータベント

このバルブは緊急事態の下で作動するフレアヘッダーバルブへの高圧出口です。セパレータ内の圧力が設定値を超えて上昇した場合、セパレータを保護すると安心です。これらのバルブは非常に高い圧力降下を受け、その結果、高レベルの空力ノイズが発生します。ノイズや振動の可能性を軽減するために、減衰トリムを備えたグローブスタイルのバルブが一般的に必要です。

炭化水素の産業への適用

注水(水攻)

注水ポンプは、石油回収の向上のために高い圧力で大流量を供給します。水は重要な場所で石油層に注入され、地層圧力を維持し、石油を生産ラインに向けて推進します。水と油の界面を乱すことなくこれを維持するには、圧力と流量を慎重に制御する必要があります。バルブの配置により、バイパスは船外にも生産水貯水池にも渡すことができます。遠心ポンプは、安定した運転を維持し、内部のキャビテーションを避けるために最低限の流量が必要です。システム条件により、流量がポンプの最小値以下に制限されている場合は、バイパスバルブが最小の流量を維持し、ポンプの損傷を防ぐためにコントロールバルブが使用できます。バルブは起こり得るキャビテーションに対処する必要があります。

セパレータレットダウン(HHPS & CHPS)

製造のために炭化水素の原料を自動車燃料や化学物質に変換するには、多くの分離工程が必要です。大型の容器でこの分離を行うために、熱、圧力、および触媒が使用されます。バルブはこれらの容器の流量と圧力を制御します。頻繁に流れ出る流体がバルブを通過することで圧力降下を起こし、液体と気体のさらなる分離を引き起します。この分離は急速で、バルブによって制御しなければなりません。流れを調整している間、特殊なバルブ構造が圧縮性の騒音、液体によるエロージョン、および可能性のある腐食などを抑えます。

リッチアミンレットダウン

アミンおよび同様の化学物質は、精製プロセスで使用するための生の天然ガスを調製する場合のように、酸性のガス (H2S, CO2) を除去するために生の工業用ガスとしばしば混合されます。アミン液は酸性ガスを溶解させます。コントロールバルブがアミンや酸溶液の圧力を下げ、酸性ガスが溶液から出ます。これは、もう1回の酸性ガス除去のためにアミン液を再生する閉ループの最初のステップです。

産業間アプリケーション

コンプレッサ アンチサージ

遠心コンプレッサは動的機械であり、ガスは高速回転のインペラーによって圧縮されます。必要な流量および圧力の滑らかな変化は、コンプレッサの速度を変えることによって達成することができます。コンプレッサの慣性は、運転流量と圧力の急激な変化を防ぐため、専用のバルブがコンプレッサの出口から入口へのバイパスの流れを制御し、迅速なプロセス制御とコンプレッサのサージ防止の両方を提供します。

スカイベント

HRSG の初期運転時には、蒸気はスカイベント・バルブとベントサイレンサを通してベントされます。これにより、高温蒸気がタービンバイパス弁から遠ざけられ、温度差のために高い応力レベルが生じる可能性があります。ユニットの運転が開始されると、スカイベント・バルブは、高い蒸気利用率とタービンからの生産量を維持するために優れた遮断機能を提供する必要があります。

最新

ニュースブリーフ:アンチキャビテーショントリムがプラントの稼働と安全性の向上に役立ちます

エマソンの Fisher™ Cavitrol Hex シビアサービスバルブトリムは、キャビテーションを低減または排除してロータリーバルブの性能を向上させ、運用寿命を延ばします

DeltaV™ Workstations & Server Hardware: New-Generation Computers Reduce Costs and Increase...

Watch a short video to learn about how Emerson and Dell have partnered to offer a new low-cost industrial-grade computer to help meet increasing...
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。