エマソン、2022 年の ESG レポートにおける戦略と進捗状況の概要を示す

報告書では、温室効果ガス排出目標、文化進化、エネルギー移行ソリューションの成果を強調

セントルイス (2023年6月13日) - エマソン は本日、 2022 年 ESG レポート を発表し、会社の環境、社会、ガバナンス (ESG) の成果、影響、継続的な優先順位を詳細に説明しました。

「私たちの組織は昨年にわたって多大な進歩を遂げ、グローバルオートメーションリーダーとしてのエマソンの地位を強化し、企業文化の進化と推進のイノベーションを促進しました」と、エマソンの最高持続可能性責任者である Mike Train は述べています。「この報告書は私たちの成果を共有し、様々な業界のお客様が持続可能性と脱炭素化の課題を解決できるよう支援することで、エマソンがエネルギー移行において果たす重要な役割を詳しく述べています。当社は、グローバルな業務全体で排出削減措置を優先し、当社がサービスを提供する地域を強化し、すべてのステークホルダーの価値創造を加速することを約束し続けています。」

この報告書は、次を含む高い持続可能性の目標とパフォーマンスを強調しています。

  • 温室ガス排出量を 2018 年の基準から 42% 削減しました。これは、6 年前に設定した 20% 削減目標を大幅に上回る数字です。
  • A- CDP からのスコア
  • 2022 年のヒューマン・ライツ・キャンペーンの企業平等指数で 100 のスコアを獲得
  • 2022 年にはフォーブスの‘Best Employer for Diversity’(「最も多様性に優れた企業」)に選ばれました
  • 収益の約70%は持続可能性を実現し技術を可能にしています*

エマソン の 2022 年 ESG レポートをご覧いただくには、こちらをご覧ください。 Emerson.com/ESG.


エマソンについて

エマソン (NYSE: EMR) は、世界の基幹産業に革新的なソリューションを提供する、テクノロジーとソフトウェアのグローバル企業です。エマソン は、他に類を見ないオートメーションポートフォリオ (AspenTech の過半数の株式を含む) により、ハイブリッド型、プロセス型、ディスクリート型のメーカーが、業務の最適化、人員の保護、排出量の削減、持続可能な開発目標の達成を図れるようサポートしています。詳細については、Emerson.com をご覧ください。 

*サステナビリティを実現するテクノロジーは、以下の基準に基づいてサステナビリティを実現する活動に利用できるエマソンの技術として定義されます: エネルギー源の脱炭素化 – 再生可能クリーン電力(風力発電、太陽光発電、水力発電、地熱発電、原子力発電など)の製造を支援する製品またはソリューションのほか、クリーンな低炭素燃料(バイオ燃料、バイオマス、水素など)の製造を支援する製品またはソリューション。エネルギーおよび炭素排出量管理 – エネルギー利用の改善と最適化、有害炭素排出量の削減、排出された炭素の回収、利用および貯蔵に貢献する製品またはソリューション。電化および送電網 - - エネルギー貯蔵、送電と配電、労働者の安全と生産性、重要鉱物と電池のバリューチェーンをサポートする製品またはソリューション、および廃棄物管理 - バイオベースおよび低炭素材料の生産、資源効率および廃棄物管理、循環性の改善およびリサイクル活動、ならびに水管理を支援する製品またはソリューション。サービス、エンクロージャー、機械装置、バイアウトなどのニュートラルな技術は、議論された基準のいずれかを可能にする直接的な影響を及ぼさないため、持続可能性を可能にする技術から除外されます。エマソンのサステナビリティを実現するテクノロジーの定義は、政府や第三者の分類または枠組みと整合させることを目的としません。

未来予測と注意事項

本プレスリリースに記載されている記述のうち、厳密には過去のものではないものは、リスクと不確実性を伴う「将来予想」の記述である可能性があり、エマソンは、後の展開を反映するためにかかる記述を更新する義務を負うものではありません。これらのリスクおよび不確実性には、当社が SEC(米国証券取引委員会)に提出した Form 10-K(年次報告書) およびその後の報告書に記載されているとおり、National Instruments の取引による財務上の影響、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行とロシア・ウクライナ戦争が及ぼす範囲、期間、最終的な影響、経済や通貨の状況、市場の需要(パンデミックや石油・ガス価格の下落・変動に関連するものを含む)、価格設定、知的財産の保護、サイバーセキュリティ、関税、競争的要因や技術的要因、インフレなどが含まれます。 

最新ニュース

新しいエマソンの圧力制御バルブは、高精度が求められる製造において柔軟で正確な制御をご提供します

AVENTICS Sentronic 625 シリーズ 圧力比例制御バルブとデータ収集ソフトウェアにより、PC 上から直接、迅速な起動、監視、制御が可能になります

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。