詳細はこちら

エマソンのジョイスティックシステムは、船舶の操縦を簡素化します

​AVENTICS Marex 3D ジョイスティック

AVENTICS™ Marex 3D は、制御が簡単なダイナミックポジショニング機能付きでインストールも簡単です。 High Resolution Image

AVENTICS™ Marex 3D は、制御が簡単なダイナミックポジショニング機能付きでインストールも簡単です。

ドイツ、ラッツェン(2020年12月15日)– エマソンは、既存の船舶に簡単に統合できるように、AVENTICS Marex 3D ジョイスティックシステムを改良しました。ヨット、スピードボート、プレジャーボートを片手で操作できるように設計されたジョイスティックシステムは、お客様にストレスのない安全な操作ができる高精度な製品です。オプションのダイナミックポジショニング機能がパッケージに含まれています。

船のドッキングは、経験豊富な船長が操作する場合でも、難しい場合があります。狭いスペースでは、船が風と流れで漂流している間、ステアリングホイール、メインドライブ、および補助ドライブを同時に操作する必要があります。Marex 3D は、1 つの制御要素(Marex 3D ジョイスティック)のみを介してこのような操作を実行し、直感的かつ正確に船舶を操縦できます。Marex 3Dがドライブを制御している間、船長は操縦に十分な注意を払うことができます。-それは安全性向上につながります。 付属機能のベクトル制御は、エンジンとスラスターを効率的に管理し、船舶がジョイスティックの動きを正確に模倣するようにします。ヨー角を計算に実装することにより、方位を維持できます。

要望に合わせて、ボタンひとつでより快適な機能を選択できます。 「3Dホールド」機能は、船を指定された場所に保ち、水門や狭い港の入り口で待機しているときに手動で操縦する必要がありません。Marex 3Dは、船の進行方向と位置を維持するために、使用可能なドライブを効率的に制御します。仮想アンカーモードでは、船は見えないアンカーチェーンに取り付けられているかのように、指定されたポイントの周りをドリフトできます。メインエンジンは、燃料消費と騒音を最小限に抑え運転されるため、経済的です。

Marex 3Dは、エマソンによるAVENTICS船制御MarexOSおよびMarexECSの補足製品です。従来のシャフトラインのほとんどのエンジンおよびスラスターブランド、ON / OFFおよび比例スラスターと組み合わせた固定ピッチプロペラアプリケーションでの使用に適しています。Marex OSシステムがすでに搭載されている場合、配線の労力が少なく、Marex3Dジョイスティックは簡単に後付けできます。他の製品と比較して、リモートコントロールとジョイスティックシステムを組み合わせたシングルソースソリューションは、インストールと起動の時間を短縮します。

「使いやすい Marex 3D を使用すると、操作が驚くほど簡単になります」と、エマソンの自動化ソリューション事業の海兵隊員であるグローバル事業開発ディレクターの Norbert Volkmer 氏は説明します。「新しい設計に統合する場合でも、既存の船舶に後付けする場合でも、Marex 3D はすばやく簡単に設置でき、船舶の設計者と所有者に操作の利便性と安全性を高める簡単な方法を提供します。」

AVENTICS のマリンソリューションの詳細については、 レクリエーションマリンの Web ページをご覧ください。

メディア:
連絡先: エマソンのグローバルメディア担当連絡先

追加リソース:
エマソン Exchange 365 コミュニティ
に参加• X Facebook LinkedIn YouTube

エマソンについて 
エマソン(NYSE: EMR)は、世界の多くの基幹産業に革新的なソリューションを提供する、テクノロジーとソフトウェアのグローバル企業です。エマソンは、AspenTech の過半数株式を含む主要なオートメーション関連のポートフォリオにより、ハイブリッド型、プロセス型、ディスクリート型のメーカが、業務の最適化、人員の安全、排出量の削減、サステナビリティの目標達成を実現できるようサポートしています。詳細については、 Emerson.comをご覧ください。

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。