DeltaV™ 第 15 版功能包 1 发布了新技术和增强功能,为更高效、可持续的运营提供更大的灵活性和性能。 高分辨率图像
DeltaV 分布式控制系统更新为先进物理层和消耗型部署新增了 PK 控制器功能
得克萨斯州奥斯汀(2023 年 10 月 5 日)– 全球技术和软件佼佼者艾默生基于 DeltaV™ 分布式控制系统 (DCS) 中的创新技术和解决方案,发布了 DeltaV 第 15 版功能包 1。此版功能包具有新技术和对当前功能的增强,不仅提高了控制系统的态势感知能力和性能,还有助于确保更高效、更可持续地运营。
随着市场动态改变产品需求和成本,混合和过程行业的业务驱动因素也在不断变化。通过无缝数据连接和直观的决策支持应用,现代化且灵活的控制系统对于帮助工厂和运营人员调整并提高产能至关重要。最新版 DeltaV 控制系统延续了主要 DeltaV 版本的发布周期,帮助用户更快地通过控制系统软件新功能节约项目成本并提高运营效率。艾默生过程系统和解决方案业务技术副总裁 Claudio Fayad 表示,
“在这个市场动荡、可持续性日益受到重视且后备人员匮乏的时代,组织正在探索能够提高灵活性的自动化项目,以帮助他们保持敏捷,从而更容易快速交付可量化的价值。扩展的连接性和订阅选项为组织提供了所需的灵活性,方便组织设计出具有具体成果的项目,快速衡量成功与否,然后根据需要调整,从而快速实现符合预期的投资回报。”
DeltaV PK 控制器系列现在包含 PROFINET 的内置原生集成,进一步增强了 PK 控制器系列适用的各种应用和系统规模。凭借 PROFINET 功能,PK 控制器现在可以集成先进物理层 (APL) 设备,加快高速设备在过程环境中的应用。此外,DeltaV PK Flex 控制器是该系列的最新产品,增加了软件定义的灵活控制能力,可以随着工程或运营要求变化而扩展和调整。DeltaV PK Flex 控制器以订阅形式交付,降低了前期成本,消除了与控制工程任务相关的复杂性,并允许客户在设施的整个生命周期内轻松调整控制能力。
此功能包中同样增强了 DeltaV 系统中核心的广泛软件应用套件,通过强大的分析功能和直观的操作环境提供了更多运营见解。DeltaV 先进控制应用 Neural、Predict 和 Predict Pro 的最新版本现在提供 1 年期、3 年期或 5 年期许可,提高了灵活性并减少了前期投资,便于更快获得投资回报。
此外,改进的 Web 应用集成进一步确立了 DeltaV Live 作为强大的运营智能生态系统中心的地位,通过安全地集成数据、视频流、企业分析和其他决策支持应用,提供统一、连贯的运营视图。这一新功能是对 DeltaV Live 中现有高性能工具集的补充,以尽可能提高态势感知能力,并实现极致的操作体验。
了解更多。访问 DeltaV DCS 第 15 版功能包 1 网页。