Sostenibilità
Emerson aiuta i clienti di alcuni dei settori più importanti al mondo a compiere progressi misurabili in termini di sostenibilità ed è pronta ad aiutarne altri lungo lo stesso percorso.
L'efficienza della cattura di CO2 dipende dalla velocità di circolazione del solvente. Quanto più elevata è la velocità di circolazione, tanto maggiore è l'energia necessaria per il ribollitore del desorbitore. Si stabilisce quindi un compromesso tra l'efficienza della cattura e il costo energetico per la rigenerazione del solvente.
Variatore di frequenza PacMotion
Compatto, semplice e progettato per soddisfare la domanda di molte diverse esigenze industriali.
La sfida consiste nel soddisfare gli obiettivi di cattura del CO2 nel modo più efficiente possibile. Il monitoraggio della cattura con un'analisi online consente l'ottimizzazione del processo mediante controlli e analisi multivariabili.
DeltaV
I nostri sistemi di automazione, semplici e flessibili, eliminano la complessità operativa e riducono al minimo i rischi legati ai progetti.
Digital Twin
Implementa la formazione degli operatori e i test avanzati di apparecchiature e processi mediante la simulazione dinamica.
Programma di installazione del software PACEdge Core
PACEdge consente di gestire tutti gli aspetti dell'edge processing per semplificare lo sviluppo, la distribuzione e l'amministrazione delle applicazioni IIoT.
Misuratore di densità compatto Micro Motion
La corrosione e l'erosione sono problemi seri in un'unità di ammine. La formazione di acido carbonico è possibile quando il vapore acqueo condensa in presenza di CO2. Il flusso a due fasi all'alimentazione del desorbitore comporta anche problemi di erosione. Portate, turbolenze e velocità del vapore sono fondamentali per il controllo della corrosione e dell'erosione.
Anche la riduzione delle emissioni fuggitive e del rischio di perdite del processo è importante per l'unità di trattamento delle ammine.
Permasense wireless Rosemount
I sistemi non intrusivi adottano una tecnologia a base di sensori e la fornitura wireless dei dati per il monitoraggio costante della perdita di metallo.
Sonde di resistenza elettrica (ER) retraibili Roxar™
Uno strumento accurato e affidabile per misurare la corrosione in tempo reale in ambienti comuni come petrolio, gas e acqua per supportare l'integrità di tubazioni e risorse.
Rosemount X-Well
I prodotti per la misura della temperatura di Emerson offrono soluzioni innovative per le applicazioni più esigenti.
Sistemi di baderne per valvole di controllo Fisher™ ENVIRO-SEAL™
I sistemi di baderne caricati sotto tensione offrono una tenuta eccezionale dello stelo per proteggere l'ambiente dalle emissioni di fluidi pericolosi o inquinanti.
I sali stabili in presenza di calore possono accumularsi nel solvente delle ammine. Ciò può comportare formazione di schiuma, incrostazioni ed emulsioni che possono tutti ostacolare l'affidabilità, che a sua volta influisce sul rendimento e sulla capacità di trattamento. I tassi di make-up di ammina devono essere ottimizzati per evitare questi problemi.
Inoltre, l'affidabilità delle valvole di tutti i tipi ha un impatto significativo su affidabilità, efficienza e sicurezza dell'unità di trattamento dell'ammina.
DeltaV™ Predict e PredictPro
DeltaV Predict/Pro consente di ottenere risultati migliori, una variabilità ridotta e una maggiore sicurezza per le strategie di controllo del modello predittivo.
Valvole limitatrici azionate da pilota Anderson Greenwood Serie 200/400/500/700/800
Prestazioni di eccellenza e tecnologia avanzata per la protezione per sovrapressione
Strumento di dimensionamento della valvola di controllo per la degassificazione
Nelle applicazioni di degassificazione sono necessarie pratiche specializzate di dimensionamento e selezione delle valvole di controllo, al fine di garantire che siano evitati i rischi di vibrazione e risolti i problemi di erosione e di capacità.
Valvola con sede metallica KTM
Il primo fornitore al mondo di valvole a sfera a passaggio pieno e corpo diviso e di valvole a sede morbida e metallica.
Attuatore Bettis RTS
Gli attuatori elettrici RTS a prova di guasto sono progettati e collaudati sul campo per un controllo di processo preciso e spegnimenti affidabili.
Sfrutta appieno l'esperienza di progettazione e le soluzioni per ridurre le emissioni di carbonio.
Il vantaggio di Emerson risiede nelle nostre capacità tecnologiche innovative. Nei mercati emergenti le tecnologie moderne possono fare la differenza tra il successo a breve e a lungo termine.
La lunga esperienza a livello globale di Emerson in fatto di tecnologie e servizi può aiutare qualsiasi settore ad affrontare la difficile sfida dell'adozione della cattura del carbonio su scala, riducendo al contempo i rischi.
Emerson offre soluzioni per il processo di cattura del carbonio, offrendo ai clienti il vantaggio competitivo di lavorare con un partner con una lunga esperienza nel settore per affrontare una varietà di problemi applicativi.
Domande frequenti sul processo di cattura del carbonio
La cattura del carbonio ha il potenziale per assumere un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni provenienti dai settori industriali in cui sono più difficili da abbattere, in particolare cemento, acciaio e prodotti chimici. Per alcuni processi industriali e di trasformazione del combustibile, la cattura del carbonio è una delle soluzioni più convenienti disponibili per la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) su larga scala, in particolare quelle che producono intrinsecamente un flusso di CO2 relativamente puro.
Il processo di cattura del carbonio separa il CO2 da liquidi o gas, solitamente combustibili fossili a base di idrocarburi, emissioni da combustione o aria ambiente dall'atmosfera, per mezzo di reazioni chimiche. Il processo di cattura del carbonio è stato utilizzato per decenni per rimuovere CO2 dal gas naturale per migliorarne la purezza. Fin dagli anni '70 del secolo scorso, il CO2 catturato è stato trasportato tramite tubazioni verso i campi petroliferi e utilizzato per migliorare il recupero del petrolio. In tempi più recenti la tecnologia di cattura è stata associata con successo all'iniezione sottoterra e al sequestro di CO2.
Il metodo più maturo per la cattura del carbonio è l'assorbimento basato sulle ammine post-combustione. Per tale processo si utilizza un assorbitore, dove un solvente chimico cattura CO2 dal gas di combustione, e un desorbitore in cui il solvente chimico viene rigenerato e il CO2 estratto. L'efficienza della cattura di CO2 dipende dalla velocità di circolazione del solvente. L'aumento della velocità di circolazione comporta anche l'aumento dell'energia necessaria per il ribollitore del desorbitore, creando un compromesso tra l'efficienza di cattura e il costo energetico per rigenerare il solvente. L'obiettivo è raggiungere continuamente la velocità di cattura del CO2 target nel modo più efficiente possibile.
L'automazione può risolvere i problemi legati alla cattura del carbonio in quattro aree chiave: intensità energetica, efficienza del processo, corrosione ed erosione, sicurezza e affidabilità. I sistemi avanzati di controllo del processo con software di analisi multivariabile consentono l'ottimizzazione del tasso di cattura, mentre i sistemi informativi per la gestione energetica (EMIS) progettati per rilevare prestazioni non soddisfacenti possono ridurre il consumo energetico del sito fino al 15%. I densimetri a effetto Coriolis automatizzano la misurazione della concentrazione di ammine per determinare la velocità di circolazione del solvente, facilitando il raggiungimento del livello desiderato di efficienza della cattura al costo più basso possibile. Sensori di temperatura non invasivi, sistemi di rilevamento della corrosione e il monitoraggio online dello stato dei macchinari riducono tutti i tempi di fermo, mentre le valvole di sicurezza della pressione offrono maggiore stabilità e tenuta, riducendo le perdite e prevenendo le riduzioni dei tassi di contenimento.
"La cattura del carbonio è un'iniziativa chiave per raggiungere la neutralità del carbonio. Senza un massiccio investimento in cattura del carbonio, non potremo mai avere successo. D'altra parte, la cattura del carbonio è ancora ad alta intensità di CAPEX e OPEX. Quindi tutto ciò che possiamo fare per ottimizzare il processo in modo che sia commercialmente bilanciato (facilitazione di ricerca e sviluppo, scalabilità industriale) diventano fattori di successo critici".
Aurelien Tissot
Director of Europe Marketing, Sustainability Engagement Leader