风力涡轮机使用寿命的定义与延长方法

Extending the lifespan of a wind turbine

什么是风力涡轮机的机使用寿命?

风力涡轮机的使用寿命通常是指涡轮机在设计发电量或接近设计发电量下高效可靠运行的时间长度。 一般来说,风力涡轮机在风电场可靠产生可再生能源的使用寿命约为 20 至 30 年。

当然,风力涡轮机的使用寿命会因多种因素而出现显著差异,这些因素包括:涡轮机的原始设计与耐用性、所处的环境条件和应力水平、运行历史以及所得到维护的水平。

在涡轮机内部,有许多关键组件会随着时间的推移而出现磨损与疲劳。 这包括叶片、齿轮箱、发电机和塔架本身。 到了一定程度,维修这些部件的成本便会接近甚至超过更换整套设备的成本,或者维修的投资回报率将不足以证明维修的合理性,从而导致设备退役。

如何延长风力涡轮机的使用寿命? 

风力涡轮机自投入使用之日起,就必须在其整个生命周期内承受持续的机械与环境应力。 随着时间的推移,应力不断累积,进而会对装置造成不同程度的疲劳。 这将会导致风力涡轮机在其生命周期内过早出现组件和结构性的失能。

但是,我们可以利用先进的控制软件减轻部分应力,这些控制软件不仅可以延长风力涡轮机的使用寿命,还可以增加发电量。 相较于过早介入机械维修或组件升级而言,这类控制策略更为经济高效。

减轻载荷 —— 推力限制与基于湍流的降额

风力涡轮机载荷的主要来源是空气动力,而空气动力会随着风速、风向与控制器响应的变化而变化。 这些载荷可能会加速风力涡轮机疲劳,但可通过控制系统解决。

减轻载荷的一种常见方法是依赖推力限制与基于湍流的降额算法来抵消或减轻极端载荷和疲劳载荷。 

推力限制器可根据风速估算推力。 当推力估计值较高(即会增加风力涡轮机载荷与应力)时,桨距角将增大。 此时前后塔架载荷将减少至多 5%,但会略微降低年发电量(AEP)。

推力限制器还可以配合湍流比例推力限制器使用。 在该场景下,推力限制可随风湍流的增加而降低。 与静态推力限制控制相比,该方案对 AEP 的影响更低。 

最后,基于湍流的降额系统可在高湍流期间降低输出功率,从而降低极端载荷的应力。 其原理是根据机舱加速度与预估风力估算湍流。

减轻载荷 —— 减少传动系统振荡

风速变化、湍流与校准失准是造成风力机传动系统振荡的部分因素。 反过来说,这些振荡会导致传动系统的疲劳载荷增大。 

为解决此问题,风电厂可以利用阻尼器提取传动系统振荡的本征频率。 并将据此生成的反相振荡(或传动系统阻尼功率)添加为控制系统的功率设定点。 这样便形成了一个发电机转矩设定点,能够抑制传动系统的本征频率。 传动系统阻尼解决方案至多可以降低 10% 的传动系统疲劳载荷。

减轻载荷 —— 减少塔架振荡

无论是由湍流、共振还是叶片不平衡引起的塔架振荡,都会增加塔架的疲劳载荷,缩短风力机的使用寿命。 塔架阻尼器解决方案可以帮助风电厂抵消这种振荡。 其原理是利用塔顶加速度计进行横向和轴向测量。

对于横向测量,系统将生成反相功率振荡,并将其添加到功率设定点中。 对于轴向测量,则生成反相变桨振荡,将其添加到变桨设定点中。 由此形成的发电机转矩设定点与变桨设定点可抑制塔架本征频率,至多减少 8% 的疲劳载荷。

涡轮机优化 —— 偏航与变桨对准

偏航失准或变桨失准造成的定位不当会显著增加风力机的疲劳载荷。 偏航失准可通过自校准偏航控制算法予以纠正,该算法可持续提供偏航校准结果。 变桨失准可应用转子不平衡检测算法,自动纠正变桨设定点。 利用先进的控制软件纠正这些失准,将减少系统磨损,延长风力机的使用寿命,同时提高输出电量。

发电功率与涡轮机磨损的平衡

在解决偏航或变桨失准、传动系统或塔架振荡等应力性挑战时,往往没有明显的输出功率均衡需求。 利用先进的控制技术,风电厂可以在不降低输出功率的情况下延长风力涡轮机的使用寿命。

然而在实施推力限制解决方案时可能会影响输出功率,但是依托先进的控制系统流程,风电厂可以妥善地平衡风力机输出功率与减轻极端载荷和疲劳载荷之间的关系。 

艾默生可根据您的运营需求提供全套的风力机改装解决方案和专业知识,助您应对上述挑战。