O que é operação assistida por IA em usinas de energia?

Como os sistemas de controle inteligentes ajudam os operadores a gerenciar a crescente complexidade do sistema.

Resumo executivo

Os sistemas de geração de energia estão se tornando mais complexos devido à integração renovável, recursos de energia distribuída e aumento dos dados operacionais. A operação assistida por IA refere-se ao uso de inteligência artificial em ambientes de controle para apoiar os operadores a tomar decisões mais rapidamente, melhorar a resolução de problemas e facilitar o acesso ao conhecimento do sistema sem substituir o controle determinístico.

 

O que é operação assistida por IA?

A operação assistida por IA é o uso de inteligência artificial em ambientes de controle industrial para apoiar operadores humanos no monitoramento, diagnóstico e gerenciamento de sistemas complexos.

Ao contrário da automação tradicional, que executa lógica de controle predefinida, os sistemas assistidos por IA:

  • Analisam grandes volumes de dados operacionais em tempo real
  • Fornecem insights e recomendações contextuais
  • Possibilitam a interação natural com o conhecimento do sistema
  • Ajudam os operadores a tomar decisões mais rápidas e informadas

É importante ressaltar que, neste contexto, a IA não controla o processo diretamente. Em vez disso, ela atua como uma camada de apoio à decisão, aumentando a experiência do operador e preservando a base de controle determinístico do sistema.

 

Por que as operações do sistema de alimentação estão se tornando mais complexas

Os sistemas de energia modernos não são mais definidos por uma geração estável e centralizada. Em vez disso, os operadores devem gerenciar:

  • Fontes de energia renováveis intermitentes (solar, eólica)
  • Recursos energéticos distribuídos (DERs)
  • Demanda de carga em rápida mudança
  • Volumes crescentes de dados operacionais e de desempenho

Essa mudança cria novos desafios:

  • Mais variabilidade e incerteza
  • Mais informações para interpretar em menos tempo
  • Maior confiança no conhecimento institucional e no contexto do sistema

Como resultado, espera-se que os operadores respondam rapidamente aos problemas enquanto navegam em um ambiente cada vez mais dinâmico. Isso coloca maiores exigências tanto na tomada de decisões humanas quanto na usabilidade do sistema de controle.

Como a IA oferece suporte a operadores em sistemas de controle

A IA melhora o desempenho operacional concentrando-se em três áreas principais:

1. Acesso ao conhecimento do sistema

Os sistemas de controle contêm grandes quantidades de informações, incluindo:

  • Documentação de engenharia
  • Dados históricos
  • Detalhes da configuração
  • Registros de manutenção

Os sistemas de IA podem recuperar e apresentar informações operacionais relevantes, conhecimento de engenharia e contexto histórico disponibilizados por meio do ecossistema Ovation e serviços de dados conectados para:

  • Encontrar rapidamente dados relevantes
  • Entender o contexto do sistema
  • Reduzir o tempo gasto pesquisando em várias fontes

2. Detecção de anomalias e informações do sistema

Os modelos de IA podem analisar continuamente o comportamento do sistema e identificar:

  • Desvios de desempenho
  • Anormalidades no equipamento
  • Condições de falha emergentes

Em vez de depender apenas de alarmes baseados em limites, a IA fornece:

  • Alertas contextualizados
  • Reconhecimento de padrões em conjuntos de dados
  • Identificação precoce de possíveis problemas

3. Orientação e recomendações contextuais

Os sistemas assistidos por IA podem guiar os operadores por cenários complexos ao:

  • Sugerir prováveis causas-raiz
  • Recomendar ações corretivas
  • Fornecer suporte passo a passo para a resolução de problemas

Isso reduz a carga cognitiva e ajuda a garantir respostas consistentes, o que é especialmente importante em situações de alta pressão.

 

O que é um consultor virtual em sistemas de controle industrial?

Nos setores de geração de energia e processo, os consultores virtuais são implantados juntamente com sistemas de controle distribuído (DCS) e plataformas de automação, fornecendo assistência operacional orientada por IA.

Um consultor virtual é um assistente digital orientado por IA que funciona junto com sistemas de controle industrial para fornecer orientação e insights operacionais contextuais.

Soluções como o Ovation Virtual Advisor da Emerson aplicam esse conceito fornecendo insights, diagnósticos e direcionamento orientados por IA que apoiam os fluxos de trabalho e a tomada de decisões do operador.

As características principais incluem:

  • Sensível ao contexto 
    Opera usando dados específicos da planta, configuração do sistema e histórico operacional
  • Interativo 
    Permite que os usuários façam perguntas usando linguagem natural e recuperem respostas relevantes
  • Melhorando continuamente 
    Aproveita os dados específicos da planta, o contexto operacional e as interações do usuário para oferecer respostas e orientações cada vez mais relevantes
  • Integrado aos fluxos de trabalho operacionais
    Acessível como parte dos fluxos de trabalho operacionais existentes, permitindo que os usuários acessem informações, diagnósticos e orientações sem sair de seu ambiente de trabalho principal.

Um consultor virtual atua como uma ponte entre os dados brutos do sistema e informações práticas, ajudando os operadores a traduzir informações em decisões de forma mais eficiente e estabelecendo a base para recursos de IA mais avançados e orientados ao fluxo de trabalho.

Com base nesses recursos, a Emerson está expandindo as operações assistidas por IA na plataforma de automação Ovation por meio de Agentes de IA Ovation: assistentes digitais orientados a tarefas, projetados para dar suporte a fluxos de trabalho operacionais específicos. Esses agentes aplicam dados em tempo real, análises e conhecimento incorporado do processo para monitorar condições, diagnosticar problemas e orientar ações do operador em áreas como sequências de partida e desligamento, gerenciamento de alarmes, desempenho do circuito de controle, detecção de anomalias e planejamento de manutenção. 

Essa evolução reflete uma abordagem mais agêntica, em que a IA não apenas fornece insights, mas também apoia ações estruturadas e sensíveis ao contexto, ajudando as organizações a melhorar a consistência, reduzir a carga do operador e dimensionar a experiência operacional, mantendo a supervisão humana completa.

IA vs. automação: qual é a diferença?

Entender a distinção entre IA e automação tradicional é fundamental.

Automação tradicional
Operação assistida por IA

Executa a lógica de controle predefinida

Apoia as decisões do operador 

Determinístico e baseado em regras 

Adaptativo e orientado ao contexto

Opera malhas de controle 

Não controla diretamente os processos

Foca na execução 

Foca em insight e compreensão 

A IA não substitui a automação. Em vez disso, ela a aprimora fornecendo contexto e inteligência adicionais sobre o comportamento do sistema.

Onde a IA se encaixa na arquitetura do sistema de controle 

A IA em sistemas de controle industrial é normalmente implantada como uma camada ao lado do sistema de controle principal, não dentro do próprio circuito de controle. 

Princípios principais de arquitetura: 

  • O controle determinístico permanece intacto
    A lógica de controle central continua a operar de forma previsível e confiável 

  • A IA opera em uma camada de suporte
    Processa dados, gera insights e interage com operadores dentro de sistemas e plataformas de controle distribuído modernos, como a Plataforma de automação Ovation™ da Emerson 

  • Implantação local para segurança e desempenho
    As soluções de IA geralmente são implantadas no local ou em ambientes seguros para: 

       * Proteja dados operacionais confidenciais
       * Garanta baixa latência
       * Atenda aos requisitos de segurança cibernética 

  • Experiência de usuário integrada
    Os recursos de IA são acessíveis por meio da experiência e dos aplicativos de IA Ovation que complementam os fluxos de trabalho existentes do sistema de controle, minimizando a interrupção para os operadores.

Exemplo real: Assistência ao operador habilitada por IA

A operação assistida por IA já está sendo implementada em sistemas de controle modernos para melhorar a eficácia do operador.

Por exemplo, as soluções integradas de IA podem:

  • Fornecer acesso instantâneo à documentação da planta e conhecimento do sistema
  • Detectar anomalias em controladores e estações de trabalho
  • Sugerir ações com base no histórico de desempenho e nas práticas recomendadas
  • Ajudar operadores a solucionar problemas com mais rapidez e confiança

Esses recursos permitem que os operadores gerenciem a crescente complexidade do sistema, mantendo um desempenho seguro e confiável.

 

Por que a operação assistida por IA é importante agora

A transição para sistemas de energia mais dinâmicos e descentralizados está se acelerando. À medida que a complexidade aumenta, a capacidade de interpretar dados rapidamente e tomar decisões informadas torna-se crítica.

A operação assistida por IA ajuda as organizações a:

  • Melhore a eficiência operacional
  • Reduzir o tempo de resolução de problemas
  • Apoiar operadores menos experientes com conhecimentos de nível especializado
  • Manter a confiabilidade em ambientes mais complexos

Em vez de substituir a experiência humana, a IA garante que a experiência seja acessível, escalável e acionável em tempo real.

 

Perguntas frequentes

A IA em operações de usinas de energia refere-se ao uso de tecnologias de inteligência artificial para analisar dados do sistema, detectar anomalias e fornecer apoio a decisões para os operadores.

Não. A IA não controla diretamente as operações da planta. Os sistemas de controle determinísticos continuam responsáveis pela execução da lógica de controle, enquanto a IA fornece orientação e insights aos operadores.

Um consultor virtual é um assistente orientado por IA implantado juntamente com um sistema de controle que ajuda os operadores a acessar informações, diagnosticar problemas e tomar melhores decisões em tempo real.

A automação tradicional executa regras predefinidas, enquanto a IA analisa os dados para fornecer contexto, insights e recomendações que apoiam a tomada de decisão do operador.

Descubra mais sobre os recursos e aplicações de IA do Ovation

  • Descubra como o Ovation Virtual Advisor da Emerson traz IA industrial confiável para os fluxos de trabalho do operador e ajuda os operadores a acessar conhecimento do sistema, diagnosticar problemas e agir com confiança em tempo real.

  • Descubra como os agentes de IA Ovation da Emerson estendem as operações assistidas por IA, orientando fluxos de trabalho específicos, como gestão de alarmes, sequências de inicialização e manutenção preditiva.