在合并、改建扩展或多站点标准化之后常见的多供应商混合环境中,互操作性可以将曾经的维护挑战转化为战略优势。 现在,一个团队、一套工作流程和一层分析系统即可覆盖整个仪表环境,无需再为每个供应商系统维护单独的工具、许可证和专业知识。 这直接意味着计划外停机减少、故障排除速度加快和预测性维护计划的投资回报率显著提高。
AMS 智能设备管理系统改变了工厂管理智能现场设备的方式。
AMS 智能设备管理系统不仅仅是艾默生的资产管理平台。 它还是一个开放的、与供应商无关的枢纽中心,统一了艾默生和第三方制造商旗下数十种控制和安全系统的设备智能。 AMS 智能设备管理系统采用 HART®、FOUNDATION™ Fieldbus、WirelessHART®、PROFIBUS®、PROFINET® 和 HART-IP™ 等开放标准,打破了专有自动化生态系统之间的壁垒,无论通过哪个 DCS、SIS 或 PLC 进行控制,都可为工厂的每台智能现场设备提供单一真实来源。
它的真正价值不仅在于其连接性,更在于打破传统上迫使工厂采用碎片化、分厂商维护策略的数据孤岛。 通过将原生 HART-IP 集成到 Allen-Bradley、西门子 ET200、霍尼韦尔 OneWireless、HIMA HIMax、TriconCX、施耐德电气和菲尼克斯电气等平台,帮助团队获得全面的可见性。
视频与媒体 | AMS 智能设备管理系统
利用基于标准的技术简化设备管理
AMS 智能设备管理系统添加了一项新兴技术 — 现场设备集成(FDI),彻底改变了工厂与其设备的通讯的方式。 FDI 结合了 EDDL 和 FDT/DTM 技术的优势,为设备集成提供了一种标准方法。 部署了 FDI 的 AMS 智能设备管理系统降低了复杂性,简化了设备管理,不仅易于使用,还帮助最终用户和设备制造商节省了成本。
通过组态模板和批量组态缩短设备调试时间
通过批量设备组态加速启动和调试。 只需创建一次设备组态模板,即可应用于同类型设备,并可通过内置验证报告再次验证更改。 使用 AMS 智能设备管理系统自动组态和验证设备,可减少高达 80% 的工作量。
便捷管理在线和离线仪表
将多达 30,000 台设备的数据添加到一个单一数据库中,该数据库包含了您连接在不同主机系统上的全部智能设备数据,包括配置有 AMS Trex 等现场通讯器的离线设备数据。 通过安全网络中的各个站点访问浏览器界面,即可查看设备健康状况和标定状态,从而扩展资产管理功能。
将数据安全地扩展到企业级应用
AMS 智能设备管理系统集成了 AMS Optics 等企业级应用,能够提供可视化的仪表健康状况。 作为一个可靠的数据来源,它借助开放的工业协议,为您提供连接在各种 DCS、PLC 或安全系统上的设备数据,从而进行数据分析以改进流程。
通过积极主动的维护来降低成本
利用历史基线数据和性能信息,您可以分析趋势,以确定何时需要更换或维护。 AMS 智能设备管理系统提供了能够体现差异的可视化图表,并为您提供解决问题的建议性操作。
简化标定工作流程
AMS 智能设备管理系统支持设备测试方案的定义、设备标定调度和设备标定数据的管理。 通过无纸化操作以规避文档出错,并通过自动存档减少不必要的工作。
文档与图纸
特点
- 使用设备配置模板和批量传输,可减少高达 80% 的设备调试时间。
- 简化标定工作流程,减少高达 50% 的标定时间
- 在维护车间或控制室即可轻松识别、排查并解决设备问题
- 通过增强用户管理,帮助保护安全资产的性能,确保只有经过授权的人员才可以进行变更。
- 可以轻松地进行扩展和管理无线网络,达到工厂中的更多测量点。
- 使用直观、基于网络的设备健康仪表盘,将资产管理扩展到每个角落。
- 自动将来自 AMS Trex 的现场数据与审计记录同步
常见问题解答
AMS 智能设备管理系统是艾默生的现场设备管理平台,可在智能现场设备的整个生命周期内对其进行组态、调试、标定、诊断和维护。
该软件可集中管理设备信息和诊断数据,帮助团队更快发现问题,避免非必要现场巡检,并简化维护流程。
可以。系统将持续向维护团队提供设备诊断信息和警报,以便及早识别问题并加以处理,避免工艺过程性能受到影响。
支持。AMS 智能设备管理系统支持 HART®、FOUNDATION Fieldbus、PROFINET® 和 PROFIBUS® 等多种行业标准协议,可管理各类设备。
软件提供文档、标定记录、设备历史记录和审计记录,有助于企业满足内部质量与合规要求。
AMS 智能设备管理系统的数据服务器
在工厂的发展过程中广泛使用分析工具、历史数据库、机器学习和高级建模来挖掘工厂周围以往未被充分利用或难以获取的数据集的潜力并从中获益。 AMS 智能设备管理系统的数据服务器将把您的智能现场设备数据同步至您的其他系统,以助您改进维护和调度活动,降低复杂性并提升数据的普及性。
AMS 智能设备管理系统的数据服务器通过
消除数据孤岛,增加访问可信且准确的设备更新信息来满足制造商的需求。 如此一来,AMS 智能设备管理系统数据服务器使组织能够利用现有软件和设备数据执行更多工作,从而在与智能现场设备相关的计划中实现更高的投资回报率。
AMS 智能设备管理系统采用 HART®、FOUNDATION™ 现场总线、WirelessHART® 和 PROFIBUS 等标准协议连接全球数千套系统和数百万个设备。 用户可以通过 AMS 智能设备管理系统的数据服务器充分挖掘智能现场设备的数据潜力,进行高级汇总和分析,从而促进工厂的数字化转型,协同运营系统。
轻松将以前搁置的 AMS 智能设备管理系统数据发送至艾默生和第三方系统,在工厂的整个生命周期内贯彻落实数字化转型计划,并通过采用可靠的高性能数据服务器来提高数据可用性,从而打破信息孤岛。
视频和媒体 | AMS 智能设备管理系统的数据服务器
SNAP-ON 应用程序和高级选项
建议使用 AMS 智能设备管理系统 SNAP-ON 应用程序和高级选项,以便为单个设备或设备组增强信息处理与诊断功能。 对于现有 AMS 智能设备管理系统用户而言,高级选项和 SNAP-ON 应用程序提供了一种经济高效的方式,可将您的现场设备、阀门、标定和无线网络程序提升至更高水平。
产品样本:AMS 智能设备管理系统 SNAP-ON™ 应用程序
AlertTrack SNAP-ON 应用提供了可视化的现场设备健康状况和参数变化记录。 对多个设备进行分组,设置待扫描或记录的参数,或分析趋势以识别问题资产。 将警报发送到您的手机或其他移动设备,以便您接收设备健康状况或过程工况的实时通知。 AlertTrack SNAP-ON 应用有助您确定问题的根本原因,以便您在设备损坏之前解决故障。
您可以通过 AMS ValveLink SNAP-ON 应用,使用 HART® ,Foundation™ 现场总线连接的 FIELDVUE™ 智能阀门定位器的相关功能。 它为诊断 DVC2000、DVC5000、DVC5000f、DVC6000、DVC6000f、DVC6200 和 DVC6200f 系列智能阀门定位器的运行特性提供了易于使用的 PC 操作环境。

ValveLink™ SNAP-ON Application
AMS Wireless SNAP-ON 应用为您提供更强大的无线网络管理能力。 规划您的网络并对照建议的设计实践对其进行验证。 安装好无线网络后,就能够以图表方式查看通讯和状态,从而通过预测诊性断识别潜在的问题点。
标定助手 SNAP-ON 应用可与记录标定仪连接,用以管理 HART、Foundation 现场总线、IEC 认证的 WirelessHART® 和常规设备的标定。 通过它可轻松将设备按测试方案和标定路径进行分组,实现高效运行。
AMS 智能设备管理系统中集成了 DCMlink SNAP-ON 版技术,使您可以在与其他艾默生工厂资产相同的环境中诊断、配置和监控您的执行机构。
AlertTrack™ — 提高报警智能,加快响应速度。AlertTrack 通过智能确定报警优先级并减少报警过载,实现工厂运营的精简。 运营商可以专注于更为关键的问题,从而加快响应速度并提高态势感知能力。 最终缩短停机时间、改善设备性能,并与现有控制系统无缝集成。
QuickView™ — 智能设备状态报告。QuickView 使运营商能够实时了解整个控制系统的设备工作情况和状态。 它将诊断数据整合成清晰的报表,简化了故障排除工作并缩短了维护时间。 通过及早凸显问题,QuickView 依托直观界面支撑快速决策,提高了系统可靠性和工作效率。
ProofCheck™ — SIS 验证与验证测试。ProofCheck 实现了安全仪表系统(SIS)的验证测试自动化和标准化。 它可验证传感器、布线、逻辑和最终元件,同时确保符合 IEC 61511 标准。 技术人员可以使用工作站或平板电脑安全地进行测试,且系统内置审计报告生成功能,有助于更快、更安全地恢复运行。
罗斯蒙特(Rosemount)Engineering Assistant SNAP-ON 应用使您能够在 HART 和 Foundation 现场总线连接的罗斯蒙特(Rosemount)3095 MultiVariable™ 变送器以及 HART 罗斯蒙特(Rosemount)3051S MultiVariable 变送器上执行扩展组态和测试计算功能。

Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON™ Application | AMS Device Manager
仪表校验 SNAP-ON 应用能够方便您在控制室里校验和记录高准(Micro Motion)科里奥利质量流量计的性能和整体健康状况。 您可以提前预定仪表校验测试,以便进行前瞻性维护工作。
您可使用 QuickCheck SNAP-ON 应用修复多个设备的输出以进行系统联锁检查。 QuickCheck SNAP-ON 应用可以一次可以检查多个设备,简便又快捷。 您也可以保存这些步骤,以便再次运行。
艾默生还集成了如 Masoneilan 的 ValVue、Smar 的 Valid 以及 Flowserve 的 ValveAnalysis SNAP-ON 这类第三方应用。 AMS 智能设备管理系统可助力艾默生实现对您工厂资产的开放与集成承诺。 联系艾默生销售代表以开始使用。
连接更多系统、控制器和设备 — 包括艾默生和其他自动化平台的设备
DeltaV™ 分布式控制系统接口
AMS 智能设备管理系统与艾默生的 DeltaV 分布式控制系统是在统一的自动化架构中同步设计的,因此二者可紧密集成。 通过这种原生连接性,运营商可在用于过程控制的同一环境中直接访问现场设备诊断结果、标定记录、组态管理以及预测性工作情况信息。 不同于第三方集成,这套系统不需要独立接口、协议转换模块,也不存在数据库孤岛。
作为 DeltaV 生态系统的资产管理基础,AMS 智能设备管理系统支持设备调试、自动警报集成,以及对 HART、FOUNDATION 现场总线、WirelessHART 和 PROFIBUS 设备的集中管理。 最终促进更快发现问题、简化工作流程,以及直接链接设备智能与工厂运营。
直观资产管理,成就可靠运行
艾默生的 AMS 产品组合通过整合整个企业的数据、系统与人员来实现我们的 Boundless Automation(无界自动化)愿景,以期在安全、生产、可靠性、可持续性与员工赋能方面取得进步。
宣传册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性
AMS 可靠性产品组合有助于可靠性工程师、维护技术人员、运营经理、自动化工程师、仪表专家、过程工程师、调节阀专家、振动分析师等人员在现场、车间、董事会等场所更高效地完成工作。
如需了解更多信息,请浏览 AMS 品牌网页。