Background
ESTUDO DE CASO DE MONITORAMENTO DE CONDIÇÃO | FERTILIZANTE

Fabricante de fertilizantes evita problemas com equipamentos rotativos, obtendo economias significativas em reparos e substituição

Fallback image
O AMS Asset Monitor estende, de forma econômica, o monitoramento on-line e contínuo das condições para uma variedade de ativos sem precedentes, proporcionando maior visibilidade sobre a integridade deles.

Resultados de negócios

  • Evita custos de substituição potencialmente significativos de equipamentos rotativos
  • Concentra-se na preparação para correções em vez de responder às avarias
  • Compartilha o conhecimento e os insights da equipe sobre dados de vibração em todas as instalações de produção

Aplicação

Prever problemas em unidades de compressores e outros equipamentos relacionados à refrigeração para armazenamento de amônia anidra.

Cliente

Como distribuidor atacadista, a unidade do usuário em Nebraska, nos EUA, armazena e envia amônia anidra. 

Desafio

Nos esforços contínuos para melhorar seus processos e reduzir o desperdício, os membros da equipe da unidade de fertilizantes em Nebraska procuraram se afastar do monitoramento trimestral de máquinas com base em rotas e outros processos manuais. Eles reconheceram que a criação de uma solução para coletar e armazenar automaticamente dados de vibração liberaria os técnicos para trabalhar em outras tarefas. Além disso, os dados podem ser obtidos a qualquer momento, em vez de trimestralmente.

Porém, mais do que isso, eles sabiam que os dados digitais poderiam ajudá-los a melhorar a confiabilidade do processo e prever quando condensadores, ventiladores e bombas apresentariam problemas que poderiam retardar ou parar o processo. O objetivo era planejar os reparos em vez de reagir, por exemplo, à quebra de lâminas de ventiladores e correr o risco dos custos associados de mão de obra, peças e oportunidades perdidas.

Solução

A empresa fez uma parceria com a Emerson em 2023 para criar uma solução que pudesse gerenciar detecções generalizadas, ao mesmo tempo fornecendo recursos de previsão, proteção e monitoramento de processos. Montado nos ativos em toda a unidade, o AMS Asset Monitor reduziu os requisitos de cabeamento e outros custos de instalação.

Na solução, cada compressor grande de dois estágios é conectado à sua própria unidade dedicada do AMS Asset Monitor. O compartilhamento dos CHARMs restantes do AMS Asset Monitor são duas bombas para frio, três bombas para calor, dois ventiladores de condensador e dois ventiladores de aquecedor. 

Durante a partida, assim que os AMS Asset Monitors foram ligados e postos em funcionamento, a equipe do cliente percorreu cada AMS Asset Monitor CHARM na interface da Web e viu que, em comparação com os outros mancais dos ventiladores de condensadores, um mancal específico tinha um problema em potencial. Esse ventilador não apresentou sinais visuais ou audíveis de um mancal defeituoso, mas a preocupação era clara na interface Web do AMS Asset Monitor.

Feliz por terem conseguido resolver o problema durante o tempo de inatividade programado, o pessoal desmontou o ventilador do condensador, inspecionou-o e encontrou o rolamento defeituoso. Depois que o rolamento foi substituído, o AMS Asset Monitor CHARM apresentou condições normais na interface Web. 

Embora a economia exata de evitar um incidente seja difícil de quantificar, encontrar o problema no mancal antes mesmo do início da oscilação do eixo trouxe benefícios significativos à unidade do cliente. Uma falha não detectada poderia ter resultado em danos significativos ao equipamento, aumentando o custo de reparo, os custos de mão de obra e o custo da perda de receita.

Pouco depois que o incidente com o mancal do ventilador foi detectado, a partida foi concluída e foram configuradas conexões para exportar dados pelo Modbus para o Pi Sistem da unidade. O rastreamento de dados de vibração ajuda a equipe a decidir a necessidade de manutenção ou desligamento. Como eles podem obter dados a qualquer momento do processo, eles podem ver dados atuais e dados históricos e revisar tendências.  Na verdade, toda a equipe pode ver os mesmos dados, entender as causas e decidir sobre os reparos.

O equipamento apresenta falha. Faz parte da vida. Agora, podemos detectar falhas mais cedo, corrigi-las e evitar problemas em fases posteriores do processo, com mais equipamentos. Gostamos de ter a previsibilidade e a confiança que o equipamento traz" - Líder de confiabilidade

 

Iniciar

Solicite uma consulta para descobrir como a equipe de especialistas em monitoramento de condições da Emerson pode ajudar você a iniciar, expandir ou melhorar seu programa ou projetos atuais.

Produtos em destaque