机械健康管理

确保从泵、电机和风机到压缩机和涡轮机等旋转生产资产持续受到监控和保护并保持正常运行。 艾默生的预测性诊断、在线状态监测和 AI 分析可在问题萌芽阶段发出早期预警,而由便携式数据采集工具、无线振动传感器和在线监测系统组成的统一生态系统则有助于团队确定工作优先级、预防故障并保持安全可靠的运营。
ams-dbn-mhm-image-insert-v3.png

预测和防护技术可改善工厂可靠性

通过对受监测资产应用智能预测和现场诊断,保持工厂资产的可用性与盈利能力

 

与故障发生之前解决问题相比,修复故障设备的成本高出 50% 以上。 无论是机组还是现场设备中出现有问题资产,是否应用预测智能有可能就是生成目标实现与未实现之间的区别。

 

对于旋转设备,采用预测智能技术可以确定资产健康状况,使您缩短计划和计划外的停机时间,在降低维护成本的同时提升安全性及可靠性。 依靠现场设备的预测诊断,您可以对其进行有效组态、标定和运行,从而保证生产设备的可靠性。

 

此外,当关键资产需要获得保护时,可以组合使用符合 API 的保护功能和预测,使您能够充满信心地安全运营工厂。

 

联系专家

AI 驱动的机械健康管理

资产监测技术可利用 AI 驱动的智能传感和高分辨率分析检测振动异常、失衡情况、轴承老化和其他故障模式。

云端就绪、AI 驱动的无线传感器

AMS 无线振动变送器

云端就绪、AI 驱动的无线监测通过自组织无线网络,从更多位置的更多旋转设备上收集完整的振动数据,为预测性维护和更高的机械可靠性提供实时洞察。

Media
ams-dbn-white-paper-image-insert.png
白皮书

正确选择无线振动监测解决方案

无线振动监测市场充斥着外观相似的传感器和存续周期较短的初创企业,但不同产品在数据质量、分析能力和长期性能等方面的差异十分显著。 艾默生的 AMS 无线振动变送器以其高分辨率波形、多轴测量、 AI 驱动的 PeakVue™ Plus 洞察以及安全的 WirelessHART 连接而脱颖而出,深受全球先进制造商的信赖。 当部分企业还在产出稂莠不齐的产品时,艾默生正以全球影响力、行业专业知识和成熟的软件生态系统为后盾,提供成熟的可扩展可靠性技术。 AMS 无线振动监测器可提供所需的深度分析,便于用户及早发现问题、减少人工检查并增强整个工厂的资产可靠性。

 

白皮书:在竞争激烈的环境中作出正确的选择

 

了解如何排除市面上的干扰信息并找到专为实现长期性能而设计的无线振动解决方案。

ach-to-drive-reliability-brochure-9-02_3-4
AMS 可靠性 — 产品组合宣传册

直观资产管理,成就可靠运行

艾默生的 AMS 产品组合通过整合整个企业的数据、系统与人员来实现我们的 Boundless Automation(无界自动化)愿景,以期在安全、生产、可靠性、可持续性与员工赋能方面取得进步。

宣传册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

 

AMS 可靠性产品组合有助于可靠性工程师、维护技术人员、运营经理、自动化工程师、仪表专家、过程工程师、调节阀专家、振动分析师等人员在现场、车间、董事会等场所更高效地完成工作。

 

如需了解更多信息,请浏览 AMS 品牌网页。

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
白皮书

工业 AI 的可靠性演进

早在成为文化现象之前, AI 已悄然变革状态监测领域。 数十年来,艾默生的 AMS 技术始终内置 AI 驱动洞察,帮助用户检测异常、优化维护并提升资产健康度。 如今,得益于 IIoT 传感、机器学习和生成式 AI 的发展进步,可靠性团队能够前所未有地扩展状态监测。

 

白皮书:工业 AI 的可靠性演进

 

探索艾默生如何通过结合嵌入式边缘分析、无线振动监测与可扩展 AI 架构重新定义可靠性。 了解这些技术如何协同工作,在整个资产生命周期内提供可操作的洞察、更高的效率,以及可量化的商业价值。

应用与行业

状态监测即服务

卓越的可靠性

AI 驱动、专家引领且可扩展架构 — 基于云平台的资产监测

AMS Machine Works Connect 是艾默生推出的高性价比状态监测捆绑软件包,整合了行业先进的振动传感器、边缘分析技术、机械健康状况管理软件和全球部署服务。 AMS Machine Works Connect 可在云端为用户提供功能同样强大的设备健康状况分析软件,同时大幅降低对昂贵且繁琐的基础设施采购、维护与网络安全保障的投资。

 

这一由艾默生托管的资产管理解决方案专用于监测工业旋转机械,可提供硬件(传感器、网关、路由器、SIM 卡、机箱)、软件、云服务、安装及组态服务。

将资产监测预算从资本支出转为运营支出

从资本密集型资产监测转向灵活的运营支出模式。 借助支持云端、 AI 驱动的无线和边缘技术,企业可逐步部署、按需扩展,并仅为实际使用的洞察付费,从而将资本支出转化为可管理的运营支出。 这一经过验证的方法可以加速技术落地、降低准入门槛,并以极低的初期投入优化资产的长期绩效。

按需调用 IV 级认证振动分析师

我们通过云仪表板提供全天候监测服务,在无延迟或无需依赖月度报告的情况下提供实时洞察。 IV 级认证分析师可确保准确的阈值与基线设置。 支持服务包括每周报警审查、快速调校,以及 24-72 小时内出具的诊断报告。 年度审查可提供投资回报率指标、系统洞察及优化建议,以保障运营可靠性。 

卓越的全球专业知识与本地化执行能力

无论是在规模、技术实力还是持久力方面,艾默生都是一家卓越的提供商。 我们的 IV 级认证分析师与工程师全球网络可带来数十年的跨行业机械故障诊断经验。 我们不止于提供安装服务,而是会建立长期合作伙伴关系,持续优化阈值、验证报警功能,并提供清晰诊断,确保您的运营设施始终可靠并保持峰值性能。

实时机械洞察,IT 零负担

消除隐性成本、减轻 IT 负担、轻松进行扩展,同时在整个企业范围内释放资产健康数据。 在软件和基础设施由艾默生托管的情况下,您的团队可专注于生产,无需进行修补或服务器维护。 加密数据流传输至云端后, AI 分析功能可在数分钟内检测故障并发送可操作警报,确保团队随时随地掌握新动态。

客户网络研讨会演示

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
客户网络研讨会

无需连接导线 — 壳牌的可靠性之旅

观看此点播网络研讨会,直接聆听壳牌斯科特福德炼油厂分享无线振动监测如何在资产故障萌芽阶段提高可视性,从而在问题影响运营或正常生产之前发出预警并留出更多的响应时间。

 

本次研讨会将展示:

  • 壳牌斯科特福德炼油厂内无线振动传感器的部署规模
  • 受到监测的资产类型和应用
  • 通过自动化状态监测获得的特殊洞察结果
  • 项目真实案例与成功案例
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
客户网络研讨会

HF Sinclair 如何通过无线振动监测和工况监测软件提高可靠性

聆听一位杰出企业旋转设备专家的观点,了解其所在的北美团队如何利用 AMS 无线振动变送器、AMS 机械管理软件和 AMS Optics 扩展预测性维护,从而预防故障、延长正常运行时间并树立整个北美地区适用的 PdM 标准。

 

全面了解:

  • 构建有说服力的商业案例并争取领导层的支持
  • 形成不同旋转设备之间的无线部署路线图
  • 使用高级诊断技术监测 350+ 台关键资产
  • 在前六个月内快速获得成果
  • 预防 19 次故障事件并延长正常运行时间
  • 无线网络扩展到超过 5,600 个传感器的计划
PlaceHolder1-AS
客户网络研讨会

持续在线学习 — 从 Evergy 无线传感器计划吸取的经验教训

参与艾默生与 Evergy 联合举办的展示会,了解美国先进公用事业公司如何通过部署 5,300 多个无线振动传感器,从人工便携式振动巡检模式,升级为屡获殊荣的自动化监测程序,达到提高可靠性的目标。

 

全面了解:

  • 该计划的完整搭建过程
  • 无线振动策略的背后架构
  • 吸取的经验教训和遇到的挑战
  • 用例和故障预测成功案列
  • KPI 指标和得到验证的投资回报率

客户成功案例