AMS 无线振动变送器

云端就绪、AI 驱动的无线监测通过自组织无线网络,从更多位置的更多旋转设备上收集完整的振动数据,为预测性维护和更高的机械可靠性提供实时洞察。
ams-dbn-ams-wireless-vibration-monitor
AMS 无线振动变送器

用于确保机械正常运行和可靠性的 AI 无线传感器

由于人员有限且设备难以接近,许多工厂在努力扩大状态监测范围时遇到困难。 AMS 无线振动变送器解决了这一问题——它将覆盖范围扩大到更多资产(包括危险区域和配套机器),同时提供连续且优质的诊断数据。 它可以捕获三轴振动、温度、速度和 PeakVue™ 测量值,提供与在线和便携式先进系统相媲美的深度分析。

 

这款紧凑、易于部署的传感器利用内置规范性分析功能来识别电机、泵、风扇、齿轮箱、压缩机、输送机和其他旋转资产的故障模式。 它能够扩大覆盖范围、及早发现问题并缩短停机时间,同时尽可能减少人工作业。

 

从资本支出转向运营支出

AMS 无线振动变送器确保部署模式可节约运营支出。 借助支持 AI 的 WirelessHART 网络,工厂可以增量扩展监测规模,并且只需为消耗的洞察力付费,从而降低前期成本支出并加快预测性维护技术的采用,同时提高资产性能。

快速链接和文档

ams-dbn-white-paper-image-insert.png
白皮书

正确选择无线振动监测解决方案

无线振动监测市场充斥着外观相似的传感器和存续周期较短的初创企业,但不同产品在数据质量、分析能力和长期性能等方面的差异十分显著。 艾默生的 AMS 无线振动变送器以其高分辨率波形、多轴测量、 AI 赋能的 PeakVue™ Plus 洞察以及安全的 WirelessHART 连接而脱颖而出,深受全球先进制造商的信赖。 当部分企业还在产出稂莠不齐的产品时,艾默生正以全球影响力、行业专业知识和成熟的软件生态系统为后盾,提供成熟的可扩展可靠性技术。 AMS 无线振动变送器可提供所需的深度分析,便于用户及早发现问题、减少人工检查并增强整个工厂的资产可靠性。

 

白皮书:在竞争激烈的环境中作出正确的选择

 

了解如何排除市面上的干扰信息并找到专为实现长期性能而设计的无线振动监测解决方案。

https://www.emerson.cn/is/image/emerson/viewing-your-vibration-data-8
接口软件

查看资产监测和振动数据

AMS 无线振动变送器使用 AMS 机械管理软件作为主要的接口软件应用程序,用于进行详细的数据分析、报告和可视化。 访问包括总体水平、能带、高分辨率光谱和波形在内的完整振动数据,以及利用 PeakVue 和 PeakVue Plus 技术。  在 AMS 机械管理软件中,从 AMS 无线振动变送器获取的数据可以与来自其他解决方案(例如 AMS 9420 无线振动变送器、AMS 边缘计算设备和 AMS 6500 ATG)的数据汇总整合,从而全面了解所有受监测旋转设备的健康状况。

云资产管理

在整个企业范围内消除隐性成本、减轻 IT 人才负担、轻松进行扩展并释放资产健康数据

资产状态监测即服务。 AMS Machine Works Connect 是艾默生推出的高性价比状态监测捆绑软件包,整合了行业先进的振动传感器、边缘分析技术、机械健康状况管理软件和全球部署服务。 AMS Machine Works Connect 可在云端为用户提供功能同样强大的设备健康状况分析软件,同时大幅降低对昂贵且繁琐的基础设施采购、维护与网络安全保障的投资。  这一由艾默生托管的资产管理解决方案专用于监测工业旋转机械,可提供硬件(传感器、网关、路由器、SIM 卡、机箱)、软件、云服务、安装及组态服务。 

状态监测即服务

卓越的可靠性

AI 驱动、专家引领且可扩展架构 — 基于云平台的资产监测

AMS Machine Works Connect 是艾默生推出的高性价比状态监测捆绑软件包,整合了行业先进的振动传感器、边缘分析技术、机械健康状况管理软件和全球部署服务。 AMS Machine Works Connect 可在云端为用户提供功能同样强大的设备健康状况分析软件,同时大幅降低对昂贵且繁琐的基础设施采购、维护与网络安全保障的投资。

 

这一由艾默生托管的资产管理解决方案专用于监测工业旋转机械,可提供硬件(传感器、网关、路由器、SIM 卡、机箱)、软件、云服务、安装及组态服务。

将资产监测预算从资本支出转为运营支出

从资本密集型资产监测转向灵活的运营支出模式。 借助支持云端、 AI 驱动的无线和边缘技术,企业可逐步部署、按需扩展,并仅为实际使用的洞察付费,从而将资本支出转化为可管理的运营支出。 这一经过验证的方法可以加速技术落地、降低准入门槛,并以极低的初期投入优化资产的长期绩效。

按需调用 IV 级认证振动分析师

我们通过云仪表板提供全天候监测服务,在无延迟或无需依赖月度报告的情况下提供实时洞察。 IV 级认证分析师可确保准确的阈值与基线设置。 支持服务包括每周报警审查、快速调校,以及 24-72 小时内出具的诊断报告。 年度审查可提供投资回报率指标、系统洞察及优化建议,以保障运营可靠性。 

卓越的全球专业知识与本地化执行能力

无论是在规模、技术实力还是持久力方面,艾默生都是一家卓越的提供商。 我们的 IV 级认证分析师与工程师全球网络可带来数十年的跨行业机械故障诊断经验。 我们不止于提供安装服务,而是会建立长期合作伙伴关系,持续优化阈值、验证报警功能,并提供清晰诊断,确保您的运营设施始终可靠并保持峰值性能。

实时机械洞察,IT 零负担

消除隐性成本、减轻 IT 负担、轻松进行扩展,同时在整个企业范围内释放资产健康数据。 在软件和基础设施由艾默生托管的情况下,您的团队可专注于生产,无需进行修补或服务器维护。 加密数据流传输至云端后, AI 分析功能可在数分钟内检测故障并发送可操作警报,确保团队随时随地掌握新动态。

客户网络研讨会演示

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
客户网络研讨会

无需连接导线 — 壳牌的可靠性之旅

观看此点播网络研讨会,直接聆听壳牌斯科特福德炼油厂分享无线振动监测如何在资产故障萌芽阶段提高可视性,从而在问题影响运营或正常生产之前发出预警并留出更多的响应时间。

 

本次研讨会将展示:

  • 壳牌斯科特福德炼油厂内无线振动传感器的部署规模
  • 受到监测的资产类型和应用
  • 通过自动化状态监测获得的特殊洞察结果
  • 项目真实案例与成功案例
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
客户网络研讨会

HF Sinclair 如何通过无线振动监测和工况监测软件提高可靠性

聆听一位杰出企业旋转设备专家的观点,了解其所在的北美团队如何利用 AMS 无线振动变送器、AMS 机械管理软件和 AMS Optics 扩展预测性维护,从而预防故障、延长正常运行时间并树立整个北美地区适用的 PdM 标准。

 

全面了解:

  • 构建有说服力的商业案例并争取领导层的支持
  • 形成不同旋转设备之间的无线部署路线图
  • 使用高级诊断技术监测 350+ 台关键资产
  • 在前六个月内快速获得成果
  • 预防 19 次故障事件并延长正常运行时间
  • 无线网络扩展到超过 5,600 个传感器的计划
PlaceHolder1-AS
客户网络研讨会

持续在线学习 — 从 Evergy 无线传感器计划吸取的经验教训

参与艾默生与 Evergy 联合举办的展示会,了解美国先进公用事业公司如何通过部署 5,300 多个无线振动传感器,从人工便携式振动巡检模式,升级为屡获殊荣的自动化监测计划,达到提高可靠性的目标。

 

全面了解:

  • 该计划的完整搭建过程
  • 无线振动策略的背后架构
  • 吸取的经验教训和遇到的挑战
  • 用例和故障预测成功案列
  • KPI 指标和得到验证的投资回报率

常见问题解答

AMS 无线振动变送器是一类无线状态监测解决方案,产品通过持续采集旋转设备的振动和温度数据,帮助用户提前发现机械问题,避免其升级为意外故障。 该产品专为预测性维护计划而设计,用于采集高分辨率振动数据,给出可指导性诊断信息,同时省去传统有线监测系统的布线成本。

AMS 无线振动变送器常用于监测泵、电机、风机、鼓风机、压缩机、齿轮箱及其他旋转设备。 对于希望扩大状态监测覆盖范围、但为大量资产部署传统有线系统会损害其经济效益的企业,该产品尤为适用。

AMS 无线振动变送器可识别旋转设备的常见故障,包括轴承性能劣化、不平衡、不对中、松动、润滑问题,以及其他与振动相关的机械问题。 产品通过持续采集振动和温度数据,帮助用户及早识别问题,避免实质影响设备。

AMS 无线振动变送器持续采集资产状态信息,既支持定时采集,也支持由事件触发的数据采集。 维护团队可据此掌握故障的发展情况、确定维护工作的优先顺序,安排纠正措施,避免设备失效而导致停车。

许多无线振动传感器主要关注振动总值。 AMS 无线振动变送器则提供详细的诊断信息,包括高分辨率波形和频谱数据,帮助可靠性团队深入排查根本原因,而不只是观察振动水平升高。

AMS 无线振动变送器采集三轴振动数据、PeakVue 测量数据、温度、计算转速、电池状态和传感器健康状况信息, 还可提供高分辨率频谱和波形数据,用于诊断分析和故障识别。

AMS 无线振动变送器可按设定的时间间隔采集数据,也可在超过报警阈值时自动采集信息,还可按需采集数据以便深入分析。 灵活的采集方式有助于企业在不遗漏重要事件的前提下,兼顾电池寿命、数据获取和诊断需求。

波形和频谱包含的信息,是确定具体机械故障及根本原因所需的。 振动总值只是表明存在问题,详细的振动数据才能让可靠性专业人员区分轴承磨损、不对中、不平衡和机械松动等问题。

PeakVue 是艾默生专有的振动分析技术,主要用于分析轴承和机械部件缺陷发展过程中产生的应力波冲击。 此类冲击往往是机械性能劣化的征兆,因此 PeakVue 对识别早期轴承故障尤为有效。

WirelessHART 专为工业环境而设计,使其中的应用具备所要求的可靠性、网络安全性和互操作性。 与许多消费级无线技术不同,WirelessHART 采用自愈网状网络,可支持遍布工厂的大量工业设备。

AMS 无线振动变送器可自动采集状态数据,无需技术人员前往设备现场。 AMS 2140 机械健康分析仪等路线式解决方案在故障排查、高级诊断和详细检查计划中仍具有重要价值。 许多企业采用无线监测来扩大覆盖范围,并通过路线式分析深入检查关键资产。

客户案例

了解艾默生 AMS 无线振动变送器为何是全球加工和制造行业的重要振动传感器。

PeakVue Plus 自动化规范性分析

自 1995 年发布以来,艾默生的 PeakVue 一直被公认为先进的滚动轴承缺陷检测技术。 PeakVue Plus 分析在 PeakVue 的基础上更进一步,可提供规范性分析。

 

AMS 无线振动变送器利用 PeakVue™ Plus 技术简化了复杂的机械健康状况分析,通过单一趋势分析为设备健康状况提供简单而可靠的指示信息。 PeakVue Plus 可检测轴承和齿轮等关键部件的故障,并向技术人员提供分析数据来判断该故障属于非机械故障(润滑问题)还是机械故障(轴承故障)。

 

点击了解更多有关 PeakVue 技术的信息

 

更快地实现投资回报率(ROI)、更低的总拥有成本,及多种集成选项

 

与其他监测技术相比,可降低安装成本和项目工程成本。 可与 DeltaV、AMS Optics、AMS 机械管理软件、AMS 智能设备管理系统、PlantWeb Insight、工厂历史数据库、数据湖、控制系统、 AI/机器学习和分析平台等多个系统进行集成。

WirelessHART® 网络

AMS 无线振动变送器使用 WirelessHART® 网状网络,使每个传感器既可作为发射器又可作为接收器。 如果通向网关的正常路径不可用,则会使用相邻的传感器作为中转点,从而形成更可靠的无线网络。 同时也与现有的 WirelessHART 网络和 AMS 9420 装置完全兼容。 

电池寿命 3-5 年

任何技术娴熟的员工都不愿意把时间都花在为散布在工厂各处的数百甚至数千个无线传感器更换电池上。 AMS 无线振动变送器的电池组在正常工况下可运行 5 年。 这将便于专家将更多时间花在高价值任务上。 

出色的数据采集能力

AMS 无线振动变送器可提供详细的诊断数据,采样频率为 51.2kHz,达到业界先进水平。 可按需和按计划提供高频、高分辨率波形,并以高达 1600 线的分辨率计算和传输光谱,是配合 AMS 机械管理软件进行深入诊断的理想之选。

13 项可组态参数

生成多达 13 项参数,便于快速评估机器工况。 虽然常见的工厂资产往往使用默认设置,但也可配置并自定义这些参数,以便重点关注指示资产健康状况或过程性能的特定机器特性。

视频

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
白皮书

工业 AI 的可靠性演进

早在成为文化现象之前, AI 已悄然变革状态监测领域。 数十年来,艾默生的 AMS 技术始终内置 AI 驱动洞察,帮助用户检测异常、优化维护并提升资产健康度。 如今,得益于 IIoT 传感、机器学习和生成式 AI 的发展进步,可靠性团队能够前所未有地扩展状态监测。

 

白皮书:工业 AI 的可靠性演进

 

探索艾默生如何通过结合嵌入式边缘分析、无线振动监测与可扩展 AI 架构重新定义可靠性。 了解这些技术如何协同工作,在整个资产生命周期内提供可操作的洞察、更高的效率,以及可量化的商业价值。

Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability
AMS 可靠性 — 产品组合宣传册

直观资产管理,成就可靠运行

艾默生的 AMS 产品组合通过整合整个企业的数据、系统与人员来实现我们的 Boundless Automation(无界自动化)愿景,以期在安全、生产、可靠性、可持续性与员工赋能方面取得进步。

宣传册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

 

AMS 可靠性产品组合有助于可靠性工程师、维护技术人员、运营经理、自动化工程师、仪表专家、过程工程师、调节阀专家、振动分析师等人员在现场、车间、董事会等场所更高效地完成工作。

 

如需了解更多信息,请浏览 AMS 品牌网页。

技术规格

 

传感器(按范围和频率响应分类)

 

整体振动(Z 轴):80 g’s,20,000 Hz;PeakVue Z — 80 g’s,采样频率 51.2 kHz
整体振动(X 轴):16 g’s,1000 Hz;整体振动(Y 轴):16 g’s,1000 Hz
温度 -40°C 至 +85°C

分析参数

 

2 个速度范围(默认 2-65 Hz 和 65-300 Hz)和 2 个加速范围(默认 10-500 Hz 和 500-1000 Hz)

规范性分析

 

轴承/机械和润滑严重程度;计算出的机器速度 (RPM)

波形和频谱

 

主轴(Z 轴):用户可选 FMax(200 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、5 kHz、10kHz、20kHz)
用户可选 FMin(2 Hz、10 Hz);用户可选分辨率(400、800、1600 LOR)
次轴(X 轴和 Y 轴):用户可选 FMax(200 Hz、500 Hz 和 1000 Hz)

诊断缩略波谱

 

基于 1600 LOR 的流速和 PeakVue

工作温度

 

-40°C 至 +85°C

工作湿度

 

95%,非冷凝

无线协议

 

IEC 62591 WirelessHART®

广播范围

 

100m 视距通信

危险场所认证

 

请查阅下方文档以获取认证信息

一般认证

 

查看样本了解更多详情