AMS 机械管理软件

适用于机械资产与旋转设备的超现代化综合性资产健康状况监测软件应用程序。

利用清晰的图形视图了解您的状态监测、涡轮机械资产健康状况与数据。

AMS 机械管理软件简化了资产管理与状态监测。 该软件可赋能振动分析师、可靠性工程师与维护技术人员轻松监测、诊断并解决旋转生产资产(如压缩机、涡轮机、泵、风机、鼓风机和齿轮箱等)的机械问题,避免其影响产量或批次质量。 

 

AMS 机械管理软件通过整合预测性维护技术、AI 技术与先进分析技术,提供清晰、精确的机械健康状况评估,有助于进一步简化故障诊断与分析。 它从艾默生的全系列机械健康状况管理设备中获取振动数据,包括 AMS 2140 机械健康状况分析仪、AMS 无线振动变送器、AMS 资产监测器、AMS 6500 ATG 等。

video-media
AMS Machine Works | Unified Asset Condition Monitoring Powered by an Integrated Data Fabric
PlaceHolder1-AS

AMS 机械管理软件 2.3 版本现已发布

AMS 机械管理软件包含大量增强功能和工具,为传统的 AMS 机械健康管理系统软件用户提供访问超现代化 AMS 机械管理软件生态系统的关键现代化途径,并提供其他具有影响力的功能。 

 

功能更新:

  • 警报历史报告 — 以 AMS 机械管理软件 2.1 版本中电子邮件通知里首次引入的警报历史摘要为基础,2.3 版本增加了直接从机械健康状况仪表板生成相同报告的功能。 用户可以针对站点或机组、日期范围和工作情况应用筛选条件,并以 HTML 格式导出报告。
  • 资产优先级列表 — 在 2.1 版本中引入的资产优先级列表报告的基础上,2.3 版本将此功能扩展到电子邮件通知引擎。 用户如今可以通过用户管理功能安排报告发送并管理收件人列表。
  • AMS 机械健康管理系统到 AMS 机械管理软件现代化路径 — 灵活、可执行的选项,可将传统的 AMS 机械健康管理系统软件内容(如组态和历史数据)引入新一代 AMS 机械管理软件,包括迁移实用程序、指南、计算工具、向导和服务。
  • 可扩展性提高 — 机组与并发用户

状态监测即服务

卓越的可靠性

AI 驱动、专家指导且可扩展 — 基于云平台的资产监测

AMS Machine Works Connect 是艾默生推出的高性价比状态监测捆绑软件包,整合了行业先进的振动传感器、边缘分析技术、机械健康状况管理软件和全球部署服务。 AMS Machine Works Connect 可在云端为用户提供功能同样强大的设备健康状况分析软件,同时大幅降低对昂贵且繁琐的基础设施采购、维护与网络安全保障的投资。

 

这一由艾默生托管的资产管理解决方案专用于监测工业旋转机械,可提供硬件(传感器、网关、路由器、SIM 卡、机箱)、软件、云服务、安装及组态服务。

将资产监测预算从资本支出转为运营支出

从资本密集型资产监测转向灵活的运营支出模式。 借助支持云端、AI 驱动的无线和边缘技术,企业可逐步部署、按需扩展,并仅为实际使用的洞察付费,从而将资本支出转化为可管理的运营支出。 这一经过验证的方法可以加速技术落地、降低准入门槛,并以极低的初期投入优化资产的长期性能。

按需调用 IV 级认证振动分析师

我们通过云仪表板提供全天候监测服务,在无延迟或无需依赖月度报告的情况下提供实时洞察。 IV 级认证分析师可确保准确的阈值与基线设置。 支持服务包括每周报警审查、快速调校,以及 24-72 小时内出具的诊断报告。 年度审查可提供投资回报率指标、系统洞察及优化建议,以保障运营可靠性。 

卓越的全球专业知识与本地化执行能力

无论是在规模、技术实力还是持久实力方面,艾默生都是一家卓越的自动化领域xi。 我们的 IV 级认证分析师与工程师全球网络可带来数十年的跨行业机械故障诊断经验。 我们不止于提供安装服务,而是会建立长期合作伙伴关系,持续优化阈值、验证报警功能,并提供清晰诊断,确保您的运营设施始终可靠并保持峰值性能。

实时机械洞察,IT 零负担

消除隐性成本、减轻 IT 负担、轻松进行扩展,同时在整个企业范围内释放资产健康数据。 在软件和基础设施由艾默生托管的情况下,您的团队可专注于生产,无需进行修补或服务器维护。 加密数据流传输至云端后,AI 分析功能可在数分钟内检测故障并发送可操作警报,确保团队随时随地掌握动态更新。

AMS 机械管理软件

为状态监测建立强大的数据架构

利用来自 AMS 机械健康状况监测技术(如 AMS 无线振动变送器、AMS 2140 机械健康状况分析仪、AMS 9420 无线振动变送器、AMS 边缘计算设备、AMS 6500 ATG 等)的测量数据,统一查看从配套设施到高度关键性资产的健康状况。

https://www.emerson.cn/is/image/emerson/portable_-route-based-monitoring-8
基于巡检路径的便携式振动数据采集

与 AMS 2140 机械健康状况分析仪集成

AMS 2140 现在已支持 AMS 机械管理软件,与其他 AMS 状态监测数据采集技术实现整合。 其中包括一个新增的便携式设备代理,它是一种轻量级服务,能让笔记本电脑识别连接到 USB 端口的 AMS 2140。 在笔记本电脑检测并识别 AMS 2140 后,后者的通信就会被路由到 AMS 机械管理软件服务器。 用户如今可将路线及状态监测数据从 AMS 2140 传输至 AMS 机械管理软件数据库。 此外,该服务还将支持 Wi-Fi 和以太网通讯。

高关键性资产预测

AMS 6500 ATG 代理模块:功能强大且直观

AMS 机械管理软件 1.8 版中的 AMS 6500 ATG 模块是强大的工业资产健康状况监测工具,特别适用于压缩机与涡轮机等关键资产。 1.8 版利用高级数据可视化、组态与分析强化监测能力。 主要功能包括实时设备状态可视化、支持深度分析的瞬态图,以及由转速变化或报警等事件触发的灵活数据采集调度。 MongoDB 集成实现了高分辨率趋势数据分析与瞬态图高效管理,操作员可选择保留详细记录或简短快照。 凭借功能齐全的界面和精简的数据访问,AMS 6500 ATG 为关键机械资产的预测性维护提供了现代化、可扩展的解决方案。

无线与边缘监测

利用 AMS 无线振动变送器与 AMS 边缘计算设备监测配套设施

AMS 无线振动变送器通过艾默生智能无线网关(1410 和 1420 型)与 AMS 机械管理软件进行通讯,并对受监测的旋转资产进行深入的振动分析。 分析内容包括总体水平、能带、高分辨率光谱与波形在内的完整振动数据。 AMS 边缘计算设备与 AMS 机械管理软件共同构成一个在线、连续状态监测系统,为维护与可靠性人员提供经济实惠且灵活的解决方案,用于监测工厂资产的健康状况。 设备与软件协同工作,使工厂人员能够通过设备内部的分析功能(在边缘端)实时了解最新资产健康状况,并通过桌面客户端进行更深入的分析。 这两种解决方案均能灵活监控重要程度各异的辅助设备资产,并采用艾默生专有的 PeakVue 和 PeakVue Plus 技术,大幅简化机械设备分析过程。

简化机械分析

PeakVue 技术:将旋转机械分析化繁为简。

PeakVue 是艾默生的先进技术,可以显示通过其他振动测量无法看到的机械遇险信号。 未接受过机械故障诊断专业培训的人员也能采取行动或提出建议来避免机械故障。 有时,基本的振动监测根本不足以进行完善的分析。 AMS 机械管理软件中嵌入了艾默生独有的 PeakVue 技术,可过滤掉传统振动信号,完全专注于冲击,更可靠地指示特定类型设备的资产健康状况。

客户网络研讨会演示

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
客户网络研讨会

无需连接导线 — 壳牌的可靠性之旅

观看此点播网络研讨会,直接聆听壳牌斯科特福德炼油厂分享无线振动监测如何在资产故障萌芽阶段提高可视性,从而在问题影响运营或正常生产之前发出预警并留出更多的响应时间。

 

本次研讨会将展示:

  • 壳牌斯科特福德炼油厂内无线振动传感器的部署规模
  • 受到监测的资产类型和应用
  • 通过自动化状态监测获得的特殊洞察结果
  • 计划中的真实案例和成功案例
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
客户网络研讨会

HF Sinclair 如何通过无线振动监测和工况监测软件提高可靠性

聆听一位杰出企业旋转设备专家的观点,了解其所在的北美团队如何利用 AMS 无线振动变送器、AMS 机械管理软件和 AMS Optics 扩展预测性维护,从而预防故障、延长正常运行时间并树立整个北美地区适用的 PdM 标准。

 

全面了解:

  • 构建有说服力的商业案例并争取领导层的支持
  • 形成不同旋转设备之间的无线部署路线图
  • 使用高级诊断技术监测 350+ 台关键资产
  • 在前六个月内快速获得成果
  • 预防 19 次故障事件并延长正常运行时间
  • 无线网络扩展到超过 5,600 个传感器的计划
PlaceHolder1-AS
客户网络研讨会

持续在线学习 — 从 Evergy 无线传感器计划吸取的经验教训

参与艾默生与 Evergy 联合举办的展示会,了解美国先进公用事业公司如何通过部署 5,300 多个无线振动传感器,从人工便携式振动巡检模式,升级为屡获殊荣的自动化监测计划,达到提高可靠性的目标。

 

全面了解:

  • 该计划的完整搭建过程
  • 无线振动策略的背后架构
  • 吸取的经验教训和遇到的挑战
  • 用例和故障预测成功案列
  • KPI 指标和得到验证的投资回报率

客户案例

AMS 机械管理软件

用于分析与跟踪机械健康状况的强大软件套件

从严酷、苛刻的采矿或能源工厂环境,到提供创新疗法的超卫生新时代设施,再到负责家庭用水与食品的工厂,工业机械在帮助全球的重要行业不断向前发展。 

https://www.emerson.cn/is/image/emerson/effortless-workflows_-user-assisting-design-8

流畅的工作流,以人为本的辅助设计

AMS 机械管理软件的仪表板集数据可访问性、直观导航、高级分析工具、以人为本的辅助设计、智能排序功能与无缝化工作流于一体,可助力维护团队实现智能高效作业,大幅提升工作效率。

Design Studio 助您轻松完成设备组态

AMS 机械管理软件以用户友好的设计强化了 Design Studio 模块,使新用户与熟悉旧版本的用户均能从中受益。 它提供可用于组态机器布局的拖放式图表工具、简化的工作流与全面的专用资产类型库。 用户可以轻松绘制传感器位置图、设置警报与组态测量计划。 新版支持在单个机组内监测更多资产,并为 AMS 6500 ATG 新增自定义故障频率、单次测量更多报警设定,以及瞬态波形采集能力。

状态监测即服务

在整个企业范围内消除隐性成本、减轻 IT 人才负担、轻松进行扩展并释放资产健康数据

AMS Machine Works Connect 是艾默生推出的高性价比状态监测捆绑软件包,整合了行业先进的振动传感器、边缘分析技术、机械健康状况管理软件和全球部署服务。 AMS Machine Works Connect 可在云端为用户提供功能同样强大的设备健康状况分析软件,同时大幅降低对昂贵且繁琐的基础设施采购、维护与网络安全保障的投资。 这一由艾默生托管的资产管理解决方案专用于监测工业旋转机械,可提供硬件(传感器、网关、路由器、SIM 卡、机箱)、软件、云服务、安装及组态服务。

用户管理

基于角色的访问控制机制,支持自定义,可预设拥有默认权限的角色。

AMS 机械管理软件采用基于角色的访问控制机制,支持自定义,可预设拥有默认权限的角色。 用户也可以分配到一个或多个角色中。 • 管理员:拥有所有可能的权限与凭证,可进行代理设置与分配,可为权限更低的访问角色创建更多账户。 • 协同管理员:拥有层级结构中特定部分的管理员访问权限。 • 操作员:可编辑代理访问权限,可编辑机组创建人访问权限,可编辑 VibApp 访问权限,可设置网络设备模块。 • 便携设备用户:可执行便携设备模块设置/组态操作,可编辑 VibApp 访问权限,可设置网络设备模块。 • 访客:仅对已分配位置的所有应用程序具有查看权限;可触发按需采集操作,但无法执行组态操作。

即刻行动 — 联系我们

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
白皮书

工业 AI 的可靠性演进

早在成为文化现象之前,AI 已悄然变革状态监测领域。 数十年来,艾默生的 AMS 技术始终内置人工智能驱动洞察,帮助用户检测异常、优化维护并提升资产健康度。 如今,得益于 IIoT 传感、机器学习和生成式 AI 的发展进步,可靠性团队能够更进一步地扩展状态监测。

 

白皮书:工业人工智能的可靠性演进

 

探索艾默生如何通过结合嵌入式边缘分析、无线振动监测与可扩展 AI 架构重新定义可靠性。 了解这些技术如何协同工作,在整个资产生命周期内提供可操作的洞察、更高的效率,以及可量化的商业价值。

ach-to-drive-reliability-brochure-9-02_3-4
AMS 可靠性 — 产品组合宣传册

直观资产管理,成就可靠运行

艾默生的 AMS 产品组合通过整合整个企业的数据、系统与人员来实现我们的 Boundless Automation(无界自动化)愿景,以期在安全、生产、可靠性、可持续性与员工赋能方面取得进步。

宣传册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

 

AMS 可靠性产品组合有助于可靠性工程师、维护技术人员、运营经理、自动化工程师、仪表专家、过程工程师、调节阀专家、振动分析师等人员在现场、车间、董事会等场所更高效地完成工作。

 

如需了解更多信息,请浏览 AMS 品牌网页。

技术规格

 

版本

 

2.3

操作系统

 

Windows Server 2025 Standard 或 Datacenter
Windows Server 2022 Standard 或 Datacenter
Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter

处理器

 

大型和超大型系统 — 3.2 GHz,8 核处理器,Intel Xeon-scalable(Gold)或更快版本(推荐)
小型和中型系统 — 2.4 GHz,6 核处理器,Intel Xeon-scalable(Gold)或更快版本(最低要求)

内存

 

大型和超大型系统 — 64 GB
中型系统 — 32 GB
小型系统 — 16 GB

磁盘空间

 

1 TB(推荐)
500 GB(最低要求)
100 GB(仅限无线设置)

浏览器

 

Google Chrome(最新版本)
Microsoft Edge(最新版本)