Media

AMS 机械管理软件 2.0 版本在工业旋转机械的资产管理、可靠性与维护方面取得了突破性进展。

概述

艾默生的 AMS 机械管理软件一直致力于将 AMS 机械健康状况管理产品系列的各种状态监测与振动技术(包括基于路径的便携式设备、无线传感、边缘人工智能分析与在线预测加保护系统)整合于一个软件平台中。

其 2.0 版本作为统一接口软件,融合了所有先进的 AMS 状态监测工具,旨在简化数据使用,使团队能够作出明智决策并优化维护活动。 下一阶段,AMS 机械管理软件 2.0 版本引入了大量客户导向的改进,包括更直观的新用户体验;优化后的仪表板、菜单与导航;支持更多数据采集设备;高级分析工具;基于角色的用户管理等以人为本的用户辅助功能。

全球千万工厂用户正在使用的便携式工具 AMS 2140 机械健康状况分析仪所采集的数据将首次直接集成到 AMS 机械管理软件中。 艾默生这一备受期待的功能改进,以及全新的用户界面与菜单结构、网络安全、工作流协调、路径与案例管理等,将为工业机械状态监测平台树立新的标杆。

Fallback image
集成基于路径的便携式监测

AMS 2140 现已兼容 AMS 机械管理软件,是艾默生推出的便携式多通道振动分析仪,应用于旋转机械状态评估中。 其四个通道可同时采集数据,便于用户测量机械上的多个点位。

Fallback image
直观的用户辅助组态工具

AMS 机械管理软件以用户友好的设计强化了 Design Studio,使新用户与熟悉旧版本的用户均能从中受益。 它提供用于组态机器布局的拖放图表工具、简化的工作流与全面的专用资产类型库。 

AMS 2140 机械健康状况分析仪的兼容性

 

AMS 2140 现已与 AMS 无线振动变送器、AMS 边缘计算设备、AMS 6500 ATG、以及 AMS 9420 无线振动变送器等其他 AMS 状态监测硬件整合至同一软件系统,实现平台集中管理。 

在此之前,AMS 2140 需要通过 AMS 机械健康管理系统使用。 这种设置常常需要切换软件系统、管理更多许可证并进行其他额外任务。

 

便携式设备代理 

AMS 机械管理软件 2.0 版本包括一个新增的便携式设备代理,它是一种轻量级服务,能让笔记本电脑识别连接到 USB 端口的 AMS 2140。 在笔记本电脑检测并识别 AMS 2140 后,后者的通信就会被路由到 AMS 机械管理软件服务器。 现在您可以随时将 AMS 2140 的路线与状态监测数据传输到 AMS 机械管理软件数据库。 此外,该服务还将支持 Wi-Fi 与以太网通讯。 

 

路径

传统基于路径的状态监测是一种主动式资产管理方法,维护技术人员或工程师需要利用便携式诊断工具定期收集旋转机械设备(如泵、电机、齿轮箱等)的数据,并按照预设并预加载的巡检路径,对设施或过程单元的设备进行监测。这种方法已被沿用了数十年。 其主要目标是通过分析振动、温度及其他运行参数,检测设备失效的早期迹象,避免意外故障。 与多年来在 AMS 机械健康管理系统中的操作一样,AMS 2140 用户现在可以在 AMS 机械管理软件 2.0 版本中组态并修改路径以及设置分析参数与报警。 

Design Studio 

2.0 版本采用了更用户友好的界面设计,同时在一定程度上延续了 AMS 机械管理软件(和 AMS 机械健康管理系统)迭代版本用户的使用习惯,帮助他们在探索新功能与优势的过程中持续释放价值。 而对于首次接触该软件的全新用户来说,2.0 版本高度直观、便于上手的设计,将是一个极具优势的起点。 这一改进体现了艾默生以人为本的设计理念。

这一优势在 Machine Train Builder 模块中组态机械时尤其明确。 此模块拥有直观的拖放图表工具、简化的设计工作流程、改良的菜单与广泛的专业资产类型库——行业专业知识已深度融入软件架构之中。

更强的机器构建与组态能力,显著提升了单一机组所能支持的资产容量。 2.0 版本将新增自定义故障频率功能,允许每个测量点设置更多报警,并支持 AMS 6500 ATG 短时与瞬态波形采集功能,同时提供更多分析参数的个性化设置。

Fallback image
准确确定优先级,无缝导航,深入分析

AMS 机械管理软件的仪表板将数据可访问性、直观导航、高级分析工具、用户辅助设计、高级优先级排序功能与更无缝的工作流有力地结合在一起,帮助维护团队用巧干代替蛮干。 

全新的仪表板与分析界面

为实现高效而设计的登录页面

AMS 机械管理软件的全新仪表板将数据可访问性、直观导航、高级分析工具、用户友好设计、高级优先级排序功能与更无缝的工作流有力地结合在一起,帮助维护团队用巧干代替蛮干。 AMS 机械管理软件的全新登录页面作为一个集中枢纽,让用户能轻松查看常用的关键绩效指标(KPI)与工具,一目了然。 该设计采用现代化代码架构与用户导向的思路,将信息以直观的面板呈现,从一开始就突出了用户最关心的重点内容。 它让您登录后一眼就能看到最重要的数据。

 
依据关键性与报警确定资产优先级

动态优先级系统是该仪表板的一个突出功能。 如果用户提供了资产关键性评级,系统可实时检测报警,将资产关键性分数与报警严重程度相乘,并生成一份按紧急程度排序的设备列表。 该功能可帮助用户轻松识别哪些机组或设备需要立即关注,让关键的问题得到优先处理。 这类优先级排序工具有助于维护团队把精力用在刀刃上,规避发生费用高昂的故障或延长停机时间。

 
从登录页面到详细仪表板的无缝工作流

AMS 机械管理软件的设计理念是减少点击次数、增加洞察深度。 用户只需在登录页面点击一下,即可深入查看某个机组的仪表板,轻松获取高优先级资产的更深层信息。 从概览到单独资产仪表板的无缝过渡,让设备细节的浏览变得更简单省时。

 
视觉识别与资产状态一目了然

仪表板的设计实用且直观。 AMS 机械管理软件内含专门设计的图形可使用户快速、轻松地识别机械。 例如,某个变速箱上检测到严重警报,用户马上就可以看到。 点击进入该变速箱,可立即查看触发警报的测量位置、测量点与测量参数——定位和解决问题从未如此简单。

 
实时数据与近期值

对于维护专业人员来说,获取实时数据至关重要。 AMS 机械管理软件仪表板显示每个设备的近期测量值,使用户实时了解资产性能。 实时数据非常有利于跟踪关键组件的运行状况,加快对新问题的响应速度。

 
情境式启动振动分析

新版仪表板的一大亮点功能是支持在具体情境下启动振动分析工具。 无论是查看趋势、测量点还是特定机器参数,用户都可直接从仪表板启动此高级工具。 情境启动功能让用户在识别出潜在问题后,直接进入基于浏览器的振动分析工具,无需再额外跳转菜单或应用程序。 这一简化流程使用户更顺畅地深入根本原因分析,加快决策过程并加速故障解决。

 
多层级访问关键细节

AMS 机械管理软件的设计考虑到了对灵活性的需求。 新版仪表板支持多层级信息交互,用户可以从机组的整体概览逐层深入到具体的测量点和单项参数。 这种多层级的访问方式让用户可以根据需求自由掌握洞察深度,仅需几次点击,即可从快速概览切换到深入分析。

Fallback image

AMS 6500 ATG 旨在轻松替换过时的防护系统,使用户能够经济高效地对关键旋转机械设备 (例如蒸汽轮机、燃气轮机、锅炉给水泵、海上压缩机、管道涡轮压缩机、化工行业压缩机、涡轮排气机、鼓风机与增压器等)启动在线预测性监测。 

AMS 6500 ATG 预测

如果您关注于高关键性资产(如压缩机、涡轮机、发电机等)的健康状况监测,集成在 AMS 机械管理软件中的 AMS 6500 ATG 模块将为您带来丰富的可能性。 AMS 机械管理软件 2.0 版本不仅简化了监测功能,还增强了数据可视性与设备组态,并支持资产健康状况高级分析 — 所有功能均集成于直观的用户界面中。 AMS 6500 ATG 代理负责组态设备,可视化设备状态、通道和传感器健康状况,并支持从连接的 AMS 6500 ATG 设备收集数据。 其设计将组态与诊断功能置于触手可及之处,使监测和管理变得前所未有的简便:

  • 设备状态可视化:实时显示设备、通道和传感器的状态,以便快速诊断。
  • 数据采集组态:用户可以设置原生标量数据采集(例如整体振动水平),并定义 ATG 设备计算的其他分析参数。
  • 暂态波形图支持:系统处理由 AMS 6500 ATG 设备采集的波形数据,转换为频谱图与派生参数,供进一步分析使用。

AMS 6500 ATG 中的代理是推动数据采集升级的核心力量。 ATG 的智能监测功能不仅能够进行按需和定时数据收集,还能通过多个内部触发条件(如 RPM 变化或报警条件)生成暂态波形图。 警报存储(Store on Alert)与按需存储(Store on Demand)是其亮点功能,便于操作员准确保存重要数据,进行预测性分析 。 暂态数据可以根据需求发布,在启动或停机等关键事件中提供高分辨率的洞察。 AMS 机械管理软件新版本中的一大突破是采用了 MongoDB 作为主要振动数据库。 将数据整合到 MongoDB 中,用户将获得:

  • 高分辨率趋势数据:MongoDB 的单一数据源结构支持精细的、持续的趋势数据,解决了客户的一个普遍需求。
  • 高效的暂态波形图管理:用户无需再选择长期的暂态波形图分析或是短期快照。 这两个选项均受支持,操作员在使用暂态波形图工具时可以保留完整记录,在捕获短期快照时也可以进行频谱与波形分析。

数据库的统一实现了更加简便的体验,减少了数据源的重叠,使团队更容易访问高质量的长期资产信息。

AMS 6500 ATG 的加入显著提升了暂态波形图功能。 用户现在可以将波形图作为记录保留,用于暂态绘图工具;或将其裁剪为短波形,以便快速进行频谱分析。 这种双重处理方式带来了更高的灵活性,特别适合需要进行长时段暂态分析的场景。 此外,我们还优化了暂态波形图功能,以增强预测能力,例如提前识别可能导致资产失效的振动模式。 在 2.0 版本中,操作员可以根据计划事件、RPM 变化和报警等触发条件,管理多个波形采集任务。 系统中的每个设备卡片将采集特定于触发条件的暂态数据,从而更便于识别和应对资产健康状况的波动。

 
AMS 6500 ATG 新界面:强大且直观

AMS 机械管理软件升级了一个网络设备模块界面,在功能性与透明度方面都很突出:

  • 详细的设备信息:AMS 6500 ATG 设备在其专区清晰展示,用户可进一步查看各个设备的详细信息。 界面显示所有已组态的数据集合、设备状态和通道运行状况,一目了然。
  • 按需采集和定时采集:轻松组态基于需求的或定期的数据采集任务。 对于需要准确控制数据采集间隔的用户来说,这种灵活性很重要。
  • 波形采集回顾:新模块列出了每个 ATG 设备卡片所采集的不同暂态波形,便于管理和解读各类数据,包括由转速触发的快照以及用于详细暂态分析的长时间记录。

AMS 6500 ATG 模块可随时满足现代资产管理的需求。 此模块不仅仅是一个产品;更是一项随您的运营需求不断演进的战略性解决方案。