Sistema de control de la centrales hidroeléctricas

Ampliación de la contribución de la energía hidroeléctrica a la estabilidad de la red

Uso de la caída de velocidad del regulador hidroeléctrico para la respuesta de control de frecuencia primaria

Resumen ejecutivo

Las redes eléctricas están experimentando una tensión cada vez mayor a medida que las fuentes variables de energía renovable como la eólica y la solar continúan creciendo. Aunque se presta mucha atención al equilibrio energético durante horas y días, la estabilidad de la frecuencia de la red requiere una respuesta inmediata y autónoma de los recursos generadores.

Las plantas hidroeléctricas están excepcionalmente bien posicionadas para brindar esta respuesta. Más allá de respaldar la variabilidad de las energías renovables mediante el almacenamiento de energía y la flexibilidad, las unidades hidroeléctricas pueden contribuir directamente al control de frecuencia primaria a través de sus sistemas de regulación. Sin embargo, no todas las tecnologías de generación participan de la misma manera en la estabilización de frecuencias debido a limitaciones operativas, económicas y de control.

Este informe técnico explora cómo la caída de velocidad del regulador hidroeléctrico puede expandir significativamente la contribución de la energía hidroeléctrica a la estabilidad de la red. Se examina el papel del control primario de frecuencias, se comparan las contribuciones de diferentes tipos de generación y se demuestra por qué la energía hidroeléctrica sigue siendo uno de los recursos más confiables y efectivos para estabilizar los sistemas de energía modernos.

¿Qué es el control de frecuencia primario?

El control de frecuencia primario es la respuesta automática e inmediata de las unidades generadoras a los cambios en la frecuencia de la red después de una perturbación, como la pérdida repentina de generación. Funciona en cuestión de segundos y no requiere intervención del operador ni sistemas de control de supervisión.

En las plantas hidroeléctricas, el control de frecuencia primario se habilita a través de reguladores de turbina y configuraciones de caída de velocidad, que ajustan la potencia de salida en proporción a las desviaciones de frecuencia. Esta respuesta rápida y autónoma ayuda a frenar la caída de la frecuencia y a estabilizar la red hasta que las acciones de control más lentas tomen el control.

Por qué la estabilidad de la frecuencia de la red se está volviendo más crítica

A medida que la generación síncrona convencional es desplazada o limitada, el desempeño general de la frecuencia de la red ha disminuido. Las desviaciones de frecuencia ahora ocurren más rápidamente y requieren una acción correctiva más rápida. Estos desafíos no se pueden abordar únicamente con el despacho del operador o los sistemas de supervisión.

El mantenimiento de la estabilidad de la frecuencia depende del control automático y de acción rápida a nivel de la unidad de generación. Los recursos capaces de responder inmediatamente, sin intervención del operador, son cada vez más esenciales para la fiabilidad del sistema.

Comprender el control primario de frecuencia

El control de frecuencia primario es la primera línea de defensa de la red después de una perturbación como la pérdida repentina de generación. Funciona en segundos y utiliza la respuesta del regulador y la turbina local para oponerse a los cambios de frecuencia.

Debido a que esta respuesta es autónoma, su efectividad depende completamente de:

  • Cómo se controlan las unidades generadoras 
  • Cuánta capacidad está disponible y en línea 
  • La rapidez con la que la planta puede cambiar la producción 

Se ha identificado que las disminuciones en la respuesta de frecuencia primaria son un factor clave que contribuye a preocupaciones más amplias sobre la estabilidad de la red.

Cómo contribuyen las diferentes tecnologías de generación

Las tecnologías de generación difieren significativamente en la forma en que respaldan la estabilidad de frecuencia.

  • Las plantas térmicas de carga base generalmente se optimizan para lograr eficiencia y funcionamiento estable, lo que limita su respuesta de frecuencia. 
  • La energía eólica y la solar son variables por naturaleza y no proporcionan inherentemente control de frecuencia primaria. 
  • Las turbinas de gas pueden responder rápidamente bajo ciertas condiciones, pero la disponibilidad varía. 
  • La energía hidroeléctrica, por el contrario, ofrece una respuesta rápida y consistente en un amplio rango operativo y sin restricciones relacionadas con la combustión. 

Estas características hacen de la energía hidroeléctrica un recurso fundamental para el control de frecuencia primaria y el soporte de seguimiento de carga.

Por qué la energía hidroeléctrica desempeña un papel central

Las unidades hidroeléctricas responden de manera rápida y predecible a las desviaciones de frecuencia a través de sus sistemas de gobierno de turbinas. A diferencia de muchos otros recursos, la respuesta hidroeléctrica no está limitada por requisitos de emisiones ni por compromisos de eficiencia del combustible.

El análisis presentado en el documento técnico muestra que la energía hidroeléctrica a menudo proporciona una gran parte de la respuesta de frecuencia primaria de todo el sistema, particularmente en los segundos críticos inmediatamente posteriores a una perturbación. A medida que fluctúa la disponibilidad de otra generación sensible, la contribución de la energía hidroeléctrica se vuelve aún más significativa.

FormaLiberar respuesta de frecuencia adicional de la energía hidroeléctrica

El estudio también identifica oportunidades para fortalecer aún más la contribución de la energía hidroeléctrica a la estabilidad de la red. En algunos casos, la capacidad hidráulica disponible no se utiliza en su totalidad para la respuesta de frecuencia debido a:

  • Gestión del agua o restricciones de pasada 
  • Prácticas operativas y filosofías de control 
  • Exenciones o aplicación incoherente de los requisitos de respuesta de frecuencia 
  • Reguladores de turbinas envejecidos o con mal mantenimiento 

La investigación y la experiencia en operación muestran que el mantenimiento, ajuste y modernización adecuados del regulador pueden mejorar materialmente el rendimiento de la frecuencia primaria. Incluso pequeños aumentos en la capacidad hidroeléctrica habilitada para la respuesta de frecuencia pueden producir beneficios significativos a nivel del sistema.

Por qué esto es importante ahora

A medida que aumenta la penetración de las energías renovables y disminuye la inercia del sistema, los operadores de la red necesitan recursos estabilizadores fiables y de acción rápida. La energía hidroeléctrica respaldada por controles de regulador bien diseñados ofrece uno de los medios más efectivos para mantener la estabilidad de la frecuencia en este panorama en constante evolución.

Conclusión: El papel central de la energía hidroeléctrica en el control primario de frecuencia

A medida que los sistemas de energía evolucionan, mantener la estabilidad de la frecuencia de la red requiere una respuesta rápida y confiable de los recursos de generación. No todas las tecnologías contribuyen por igual, y muchas están limitadas por limitaciones operativas, económicas o de control.

La energía hidroeléctrica se distingue por su rápida capacidad de respuesta, amplia flexibilidad operativa y capacidad para proporcionar control primario de frecuencia sostenido mediante sistemas de regulación de turbinas. A medida que aumente la penetración de las energías renovables y cambie la dinámica de la red, la energía hidroeléctrica continuará desempeñando un papel crítico en la estabilización de la frecuencia y en el respaldo a un funcionamiento confiable del sistema de energía.

Descarga el informe técnico

Descargue el informe técnico completo para explorar el papel de la energía hidroeléctrica en el control primario de frecuencia, junto con modelos detallados, resultados de simulación, figuras y análisis técnico.

¿Preguntas sobre cómo aplicar estos principios a su planta?

Hable con un especialista en controles hidroeléctricos de Emerson para analizar sus consideraciones operativas y del ciclo de vida útil específicas.