Coordinación de la energía solar, el almacenamiento y la volatilidad de la carga en centros de datos a escala de IA

Los centros de datos a escala de IA están impulsando una demanda de energía sin precedentes y, al mismo tiempo, están remodelando la forma en que deben operar los sistemas de energía. Las cargas de trabajo de IA muy dinámicas pueden provocar fluctuaciones rápidas en la demanda, mientras que la creciente dependencia de la energía solar introduce variabilidad en el lado de la generación de la ecuación.

Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) ayudan a reducir esta brecha, al proporcionar la flexibilidad necesaria para equilibrar la generación renovable intermitente con los requisitos de carga que cambian rápidamente. Sin embargo, a medida que se incorporan la energía solar, los sistemas de almacenamiento, la generación y las interconexiones con la red eléctrica a la matriz energética del centro de datos, el desafío pasa de implementar tecnologías individuales a coordinarlas como parte de un único sistema energético.

La gestión exitosa de la energía solar, el almacenamiento y la volatilidad de la carga impulsada por IA requiere un enfoque unificado que permita que todos los activos operen de manera conjunta en tiempo real.

 

La energía solar y el almacenamiento están remodelando las estrategias de energía de los centros de datos

La energía solar se está convirtiendo en un componente cada vez más importante de las estrategias de alimentación de los centros de datos a hiperescala. Ofrece oportunidades para ampliar la capacidad de generación, apoyar los objetivos de sostenibilidad y reducir la exposición a las fluctuaciones de los mercados energéticos.

Al mismo tiempo, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías están evolucionando más allá de sus funciones tradicionales de respaldo. La implementación moderna de BESS ayuda a reducir la variabilidad de las energías renovables, a responder a los cambios repentinos en la demanda de carga y a proporcionar flexibilidad operativa en un amplio rango de condiciones.

Juntos, la energía solar y el almacenamiento de energía crean nuevas oportunidades para los operadores de centros de datos. Sin embargo, también introducen nuevos niveles de complejidad operativa que aumentan a medida que los sistemas se amplían.

 

El desafío de la coordinación a hiperescala

A medida que los sistemas de energía del centro de datos crecen, los operadores deben gestionar volúmenes cada vez mayores de datos operativos y coordinar los activos que a menudo se originan desde múltiples proveedores y entornos de control.

Los arreglos solares, los sistemas de baterías, los inversores, la generación in situ y las interconexiones con la red eléctrica generan sus propios flujos de datos y requisitos operativos. Sin un enfoque coordinado, los operadores pueden enfrentarse a lo siguiente:

 

  • Visibilidad limitada de los activos de energía
  • Respuesta más lenta a condiciones operativas cambiantes
  • Procesos de comisionamiento y resolución de problemas más complejos
  • Menor capacidad para optimizar el consumo de energía en tiempo real

Estos desafíos se ven agravados por la volatilidad de la carga impulsada por la IA, en la que pueden producirse grandes cambios en la demanda en cuestión de segundos. En estos entornos, el funcionamiento fiable depende no solo del desempeño de los activos individuales, sino también de la eficacia con la que trabajan juntos.

 

Enfoque de Emerson: una arquitectura unificada de control de energía

Emerson tiene un historial comprobado de ayudar a los operadores de hiperescala a abordar estos desafíos mediante una arquitectura de control unificada que coordina la generación, el almacenamiento, los recursos de energía renovable y el comportamiento de la carga en un único entorno operativo.

La plataforma de automatización Ovation™ proporciona control determinista en tiempo real y visibilidad centralizada en sistemas energéticos complejos, lo que permite a los operadores gestionar diversos activos como un sistema coordinado.

Este enfoque permite lo siguiente:

 

  • coordinación en tiempo real entre activos solares, de almacenamiento y de generación convencional;
  • respuesta automatizada a las fluctuaciones de la oferta y la demanda;
  • visibilidad operativa centralizada;
  • resolución de problemas y puesta en marcha más rápidos;
  • mayor fiabilidad en condiciones operativas muy dinámicas.

Al establecer un marco de control común, los operadores pueden transformar la energía solar y el almacenamiento de tecnologías independientes en componentes integrados de una arquitectura energética adaptable.

 

Conectar el control en tiempo real con la optimización de la energía

Mantener la estabilidad en tiempo real es solo una parte de la ecuación. A medida que los centros de datos continúan ampliándose, los operadores también deben optimizar el consumo de energía, la utilización del almacenamiento y la planificación de recursos en horizontes temporales más largos.

Emerson apoya este enfoque por capas mediante capacidades integradas de pronóstico, programación y optimización. Plataformas como AspenTech Digital Grid Management (DGM) ayudan a los operadores a realizar lo siguiente:

 

  • pronosticar la generación renovable y la demanda de carga;
  • optimizar las estrategias de carga y descarga de baterías;
  • planificar el consumo de energía en los horizontes diario e intradiario;
  • mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, apoyar los objetivos de fiabilidad.

Juntos, el control en tiempo real y la optimización predictiva permiten una estrategia energética coordinada que equilibra la flexibilidad, la resiliencia y la gestión de costes.

 

Construir sistemas de energía que se amplían con los requisitos futuros

A medida que aumentan los requisitos de alimentación de los centros de datos, los operadores necesitan arquitecturas energéticas que evolucionen junto con los objetivos empresariales, normativos y de sostenibilidad en constante cambio.

Un enfoque coordinado para la generación solar, el almacenamiento en baterías y el control de la energía ayuda a preservar la flexibilidad a lo largo del ciclo de vida de la instalación. Los nuevos recursos renovables pueden integrarse de manera más eficiente, la capacidad de almacenamiento puede ampliarse a medida que aumentan las necesidades y los operadores pueden participar de forma más activa en la evolución de los mercados de energía.

En última instancia, la capacidad de coordinar los recursos energéticos como un sistema unificado desempeñará un papel cada vez más importante en la determinación de la eficacia con la que los centros de datos a escala de IA equilibran el crecimiento, la fiabilidad y la flexibilidad energética a largo plazo. 

Preguntas frecuentes sobre la integración de la energía solar y el almacenamiento en centros de datos con IA

Si bien la energía solar proporciona una generación rentable y sostenible, su producción varía según el clima y las condiciones de luz. Los centros de datos a escala de IA generalmente requieren recursos adicionales y sistemas de control coordinados para mantener una disponibilidad de energía fiable.

Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías ayudan a compensar la variabilidad de las energías renovables, a responder rápidamente a las fluctuaciones de la carga y a aportar flexibilidad operativa para mantener un suministro eléctrico estable.

Los parques solares, las baterías, los equipos de generación y las interconexiones con la red eléctrica deben operar de manera coordinada y en tiempo real. El control coordinado ayuda a optimizar el desempeño, mejorar la fiabilidad y reducir la complejidad operativa.

Una arquitectura de control de energía unificada proporciona visibilidad centralizada y control coordinado entre la generación, el almacenamiento, los recursos de energía renovable y las cargas de las instalaciones en un único entorno operativo.

Los operadores utilizan sistemas de control en tiempo real, almacenamiento en baterías y herramientas de optimización de energía para coordinar los recursos y mantener un funcionamiento estable a medida que varía la demanda.

Emerson ofrece soluciones de control, automatización, SCADA, gestión de baterías y optimización de energía que ayudan a los operadores a coordinar los recursos de energía renovable, los sistemas de almacenamiento, los activos de generación y el comportamiento de la carga en un marco unificado.

Más información

Reconocimiento de la fuente

Esta perspectiva de Emerson amplía los desafíos de la industria analizados en DatacenterDynamics, “Making solar and storage work for AI-scale data centers” (13 de julio de 2026), de Ryan Franks. En el artículo original se examina el papel creciente de la energía solar y el almacenamiento en baterías para satisfacer los requisitos energéticos de los centros de datos a escala de IA. En esta página se amplía el análisis al destacar cómo las arquitecturas de control unificadas, la coordinación en tiempo real y las tecnologías de optimización de la energía de Emerson ayudan a integrar la generación solar, los sistemas de almacenamiento en baterías y las cargas de trabajo dinámicas de IA en un sistema energético cohesivo. Leer el artículo original ↗