Système de contrôle-commande pour centrales hydroélectriques

Accroître la contribution de l’hydroélectricité à la stabilité du réseau

Utilisation de la précision de vitesse du régulateur hydraulique pour la réponse du contrôle de la fréquence primaire

Résumé analytique

Les réseaux électriques subissent un stress croissant à mesure que les sources d’énergie renouvelable variables telles que l’éolien et le solaire continuent de se développer. Si l'on accorde une grande attention à l'équilibre énergétique sur plusieurs heures et plusieurs jours, la stabilité de la fréquence du réseau exige une réponse immédiate et autonome de la part des sources de production.

Les centrales hydroélectriques sont particulièrement bien placées pour fournir cette réponse. En plus de soutenir la variabilité des énergies renouvelables par le stockage de l’Énergie et la flexibilité, les unités hydroélectriques peuvent contribuer directement au contrôle de la fréquence primaire par le biais de leurs systèmes de régulation. Cependant, toutes les technologies de production ne participent pas de manière égale à la stabilisation de fréquence en raison de limites opérationnelles, économiques et de contrôle.

Ce livre blanc explore comment la précision de vitesse du régulateur hydraulique peut accroître considérablement la contribution de l’hydroélectricité à la stabilité du réseau. Il examine le rôle du contrôle de fréquence primaire, compare les contributions de différents types de production et démontre pourquoi l’hydroélectricité reste l’une des ressources les plus fiables et les plus efficaces pour stabiliser les systèmes électriques modernes.

Qu’est-ce que le contrôle de fréquence primaire ?

Le contrôle de fréquence primaire est la réponse automatique et immédiate des unités de production aux changements de fréquence du réseau suite à une perturbation, telle qu’une perte soudaine de production. Il fonctionne en quelques secondes et ne nécessite aucune intervention de l’opérateur ni de système de contrôle-commande de supervision.

Dans les usines hydroélectriques, le contrôle de fréquence primaire est activé par des régulateurs de turbine et des réglages de précision, qui ajustent la puissance de sortie proportionnellement aux écarts de fréquence. Cette réponse rapide et autonome permet d’arrêter la baisse de fréquence et de stabiliser le réseau jusqu’à ce que des actions de contrôle plus lentes prennent le relais.

Pourquoi la stabilité de la fréquence du réseau devient plus critique

À mesure que la production synchrone conventionnelle est déplacée ou contrainte, la performance globale de la fréquence du réseau a diminué. Les écarts de fréquence se produisent désormais plus rapidement et nécessitent une action corrective plus rapide. Ces défis ne peuvent pas être relevés par les seuls systèmes de répartition ou de supervision des opérateurs.

Le maintien de la stabilité de la fréquence dépend d’un contrôle automatique et rapide au niveau de l’unité de production. La fiabilité du système dépend de plus en plus des ressources capables de réagir immédiatement sans intervention de l’opérateur.

Présentation du contrôle de fréquence primaire

Le contrôle de fréquence primaire constitue la première ligne de défense du réseau après une perturbation telle qu’une perte soudaine de production. Il fonctionne en quelques secondes, utilisant la réponse locale de la turbine et du régulateur pour s’opposer aux changements de fréquence.

Cette réponse étant autonome, son efficacité dépend entièrement de :

  • Comment les unités de production sont contrôlées 
  • La capacité disponible et en ligne 
  • À quelle vitesse l'usine peut-elle modifier son rendement ? 

Les baisses de la réponse en fréquence primaire ont été identifiées comme un facteur clé contribuant aux préoccupations plus générales relatives à la stabilité du réseau.

Comment les différentes technologies de production d'électricité contribuent-elles ?

Les technologies de génération diffèrent considérablement dans la façon dont elles soutiennent la stabilité de fréquence.

  • Les centrales thermiques de base sont généralement optimisées pour offrir un rendement élevé et un fonctionnement stable, ce qui limite leur réponse en fréquence. 
  • L’éolien et le solaire sont variables par nature et ne fournissent pas intrinsèquement de contrôle de fréquence primaire. 
  • Les turbines à gaz peuvent réagir rapidement dans certaines conditions, mais leur disponibilité varie. 
  • L’hydroélectricité, en revanche, offre une réponse rapide et cohérente sur une large plage de fonctionnement sans contraintes liées à la combustion. 

Ces caractéristiques font de l’hydroélectricité une ressource fondamentale pour le contrôle de fréquence primaire et le soutien au suivi de charge.

Pourquoi l’hydroélectricité joue-t-elle un rôle central ?

Les unités hydroélectriques réagissent rapidement et de manière prévisible aux écarts de fréquence grâce à leur système de contrôle des turbines. Contrairement à de nombreuses autres ressources, la réponse de l’hydroélectricité n’est pas limitée par les exigences en matière d’émissions ou les compromis en matière d’efficacité énergétique.

L'analyse présentée dans ce livre blanc montre que l'hydroélectricité assure souvent une part importante de la réponse en fréquence primaire à l'échelle du réseau, en particulier pendant les secondes critiques qui suivent immédiatement une perturbation. À mesure que la disponibilité des autres sources d'énergie adaptables fluctue, la contribution de l'hydroélectricité prend encore plus d'importance.

FormeExploiter davantage le potentiel de l'hydroélectricité en matière de réponse en fréquence

L’étude identifie également les possibilités de renforcer la contribution de l’hydroélectricité à la stabilité du réseau. Dans certains cas, la capacité hydroélectrique disponible n’est pas entièrement utilisée pour la réponse en fréquence pour les raisons suivantes :

  • Contraintes liées à la gestion de l'eau ou aux centrales au fil de l'eau 
  • Pratiques d’exploitation et philosophies de contrôle 
  • Exemptions ou application incohérente des exigences relatives à la réponse en fréquence 
  • Régulateurs de turbine vieillissants ou mal entretenus 

La recherche et l’expérience d’exploitation montrent qu’une maintenance, un réglage et une modernisation corrects des régulateurs peuvent améliorer considérablement les performances de la fréquence primaire. Même de petites augmentations de la capacité hydraulique pour la réponse en fréquence peuvent produire des avantages significatifs au niveau du système.

Pourquoi est-ce important maintenant ?

À mesure que la part des énergies renouvelables augmente et que l'inertie du réseau diminue, les gestionnaires de réseau ont besoin de ressources de stabilisation fiables et à action rapide. L’hydroélectricité, soutenue par des contrôles de régulateur bien conçus, constitue l’un des moyens les plus efficaces de maintenir la stabilité des fréquences dans un paysage en constante évolution.

Conclusion : le rôle central de l’hydroélectricité dans le contrôle de la fréquence primaire

À mesure que les réseaux électriques évoluent, le maintien de la stabilité de la fréquence du réseau nécessite une réponse rapide et fiable de la part des sources de production. Toutes les technologies n’y contribuent pas de manière égale, et nombre d’entre elles sont limitées par des contraintes opérationnelles, économiques ou de contrôle.

L’hydroélectricité se distingue par sa capacité de réponse rapide, sa grande flexibilité de fonctionnement et sa capacité à assurer un contrôle soutenu de la fréquence primaire grâce à des systèmes de régulation de turbine. À mesure que la part des énergies renouvelables augmente et que la dynamique du réseau évolue, l'hydroélectricité continuera à jouer un rôle essentiel dans la stabilisation de la fréquence et le bon fonctionnement du réseau électrique.

Télécharger le livre blanc

Téléchargez le livre blanc technique complet pour explorer le rôle de l’hydroélectricité dans le contrôle de fréquence primaire, ainsi que la modélisation détaillée, les résultats de simulation, les figures et l’analyse technique.

Avez-vous des questions sur l’application de ces principes à votre usine ?

Adressez-vous à un spécialiste des contrôles hydrauliques d’Emerson pour discuter de vos considérations spécifiques en matière d’exploitation et de cycle de vie.