Qu’est-ce que la puissance d’une éolienne et comment l’augmenter ?

Qu’est-ce que la puissance d’une éolienne ? 

La puissance d’une éolienne correspond à la quantité d’électricité qu’elle génère. Cette énergie renouvelable est généralement mesurée en mégawatts (MW) pour les éoliennes à l’échelle des parcs éoliens commerciaux. Plusieurs facteurs influencent la puissance d’une éolienne, notamment la vitesse du vent, la masse volumique de l’air, la conception des pales et le rendement des composants de la turbine.

La puissance d’une éolienne peut être calculée à l’aide de la formule suivante : P = 0,5 * ρ * A * Cp * v3, où P représente la puissance en watts, ρ la masse volumique de l’air (en kg/m3), A la surface balayée par les pales (calculée avec pi R2 ou πR2 , R étant la longueur d’une pale), Cp le coefficient de puissance, et v la vitesse du vent en mètres par seconde.

La puissance de production des éoliennes à l’échelle des parcs éoliens peut varier considérablement. En général, les éoliennes terrestres ont une puissance comprise entre 2 et 5 mégawatts (MW), tandis que les éoliennes offshore atteignent souvent 8 à 12 MW, certaines turbines de nouvelle génération pouvant atteindre jusqu’à 26 MW. 

Comment augmenter la puissance d’une éolienne ? 

Une fois la turbine installée, mise en service et exploitée, la principale méthode pour augmenter la production d’un aérogénérateur consiste à apporter d’importantes améliorations au matériel de l’unité. Il peut s’agir d’un programme long, difficile et coûteux pour de nombreux exploitants de turbines qui n’ont peut-être pas les ressources nécessaires pour entreprendre un tel effort ou qui n’ont pas confiance dans les résultats qu’il produirait. Heureusement, le déploiement de stratégies de contrôle modernes et avancées peut augmenter la puissance d’une éolienne sans modifier aucun composant mécanique, ce qui les rend à la fois très efficaces et rentables.

L’amélioration de l’efficacité d’une éolienne entraîne souvent une augmentation de sa puissance, car une plus grande partie de l’énergie du vent est convertie en électricité. La réflexion qui suit est principalement axée sur l’augmentation de la production annuelle d’énergie (AEP) grâce à des technologies de contrôle avancées adaptées.

Solution de contrôle avancée – Amplification de puissance
L’algorithme d’amplification de puissance améliore le début de la partie nominale de la courbe de puissance en augmentant le point de consigne de puissance lors de la transition depuis la partie sous-nominale. L’amplification momentanée ajoute une fraction de pour cent d’AEP à chaque transition et est plus fréquente dans les conditions plus venteuses. Il est important de noter qu’il n’y a pas de compromis significatif associé à l’utilisation de cette fonction de contrôle avancée.


Solution de contrôle avancée – Augmentation de puissance
La solution d’augmentation de puissance est conçue pour améliorer la production d’électricité des éoliennes grâce à deux approches distinctes : augmentation maximale et augmentation équilibrée. Les deux méthodes visent à augmenter la production annuelle d’énergie, bien qu’elles s’accompagnent de considérations et de compromis spécifiques. Une caractéristique importante de cette option est la possibilité d’activer manuellement ou automatiquement cette fonction lorsque certaines conditions de marché et/ou de fonctionnement sont idéales pour compenser l’usure mécanique. Il convient de noter que, pour chacune de ces approches, une capacité électrique auxiliaire supplémentaire peut être nécessaire pour gérer l’augmentation de la production.  

Augmentation maximale

L’augmentation maximale permet d’accroître de manière significative la puissance de sortie, en fonction de la température des composants critiques, en opérant au-dessus de la courbe de puissance nominale pour toutes les vitesses de vent nominales. Cette méthode nécessite des ressources supplémentaires, tant mécaniques qu’électriques, pour gérer l’amélioration des performances. L’avantage de cette approche est une augmentation potentielle substantielle des recettes, avec une hausse de 7 % de l’AEP, en fonction du niveau de mise à niveau et des conditions du site. Cependant, cette méthode peut réduire la durée de vie globale de la turbine en raison de l’usure opérationnelle accrue.

Augmentation équilibrée
L’augmentation équilibrée vise également à accroître la puissance de sortie, mais elle s’appuie sur les vitesses de vent réelles et les températures des composants. Comme l’algorithme de puissance maximale, cet algorithme fait fonctionner l’unité au-dessus de la courbe de puissance nominale, mais uniquement dans une plage de vitesse de vent sélectionnée. En tant que tel, il ne nécessite pas le même compromis mécanique que le taux d’utilisation maximal. L’augmentation potentielle des revenus avec l’augmentation équilibrée peut atteindre 2,5 % de l’AEP, selon le niveau d’augmentation et les conditions du site. 

 

Solution de contrôle avancée – Coupure prolongée
La solution de coupure prolongée est conçue pour étendre la plage opérationnelle des éoliennes en leur permettant de continuer à fonctionner même lorsque la vitesse du vent dépasse le seuil de coupure normal. Ceci est réalisé en diminuant la courbe de puissance au-delà de la vitesse normale de coupure. Cela permet, en pratique, de réduire progressivement la puissance de l’éolienne par vent fort, afin de la protéger contre d’éventuels dommages, tout en prolongeant son fonctionnement au-delà de la vitesse de vent de coupure précédente.

L’un des principaux avantages du déclassement de puissance est qu’il supprime les coupures brusques, améliorant ainsi considérablement la stabilité du réseau. Cette transition plus douce réduit l’usure des principaux composants, car il y a moins d’arrêts et de démarrages à des vitesses de vent élevées. Cela se traduit par une production d’électricité plus stable et plus fiable.

De plus, la fonction de coupure prolongée peut augmenter les revenus, notamment sur les sites très ventés où la vitesse du vent dépasse fréquemment les limites de coupure normales. En élargissant leur plage de fonctionnement, les éoliennes peuvent capter davantage d’énergie, augmentant ainsi la production annuelle d’électricité.

Cependant, il est important de noter que cette approche implique un compromis. Un fonctionnement prolongé à des vitesses de vent plus élevées entraîne des contraintes supplémentaires sur les composants, ce qui peut conduire à une diminution de la durée de vie globale de la turbine.


Contrôle de lacet à étalonnage automatique
Les algorithmes de contrôle de lacet à étalonnage automatique sont conçus pour identifier et corriger en permanence les  désalignements statiques de lacet, améliorant ainsi les performances de la turbine en veillant à ce que la nacelle soit orientée face au vent. Utilisant l’apprentissage automatique, ces algorithmes nécessitent généralement une courte phase d’étalonnage automatique après l’installation. En cas de changement ou de détérioration de l’étalonnage de la girouette ou du lacet, le système s’ajuste automatiquement. Cela permet un alignement précis du rotor et améliore la puissance du générateur de la turbine, ce qui peut augmenter la production annuelle d’énergie de 3 à 5 %.


Correction automatique du déséquilibre du rotor
Les systèmes de contrôle avancés des turbines modernes intègrent des algorithmes de détection du déséquilibre du rotor pour identifier et corriger le désalignement entre les pales. Lorsqu’un désalignement du pas est détecté, le système ajuste automatiquement les points de consigne du pas pour garantir que les pales sont correctement alignées. Cette technologie permet non seulement d’augmenter la production annuelle d’énergie jusqu’à 0,7 %, mais aussi de réduire les charges de fatigue sur les rotors des turbines.


Adapter la puissance des turbines aux besoins opérationnels
Des solutions de contrôle avancées telles que l’amplification de puissance, l’augmentation de puissance et la coupure prolongée, ainsi que des techniques d’optimisation de l’efficacité des éoliennes, peuvent augmenter de manière significative la production annuelle d’énergie tout en ayant un impact minimal sur la charge. 


Emerson propose une gamme de solutions de modernisation des éoliennes conçues pour améliorer leur puissance en fonction de vos besoins opérationnels spécifiques.