Qu’est-ce que la mise en sécurité d’une éolienne et comment réduire sa fréquence ?

Qu’est-ce que la mise en sécurité d’une éolienne ?

La mise en sécurité d’une éolienne désigne un événement où l’éolienne est arrêtée afin de se protéger contre des dommages ou des conditions dangereuses. Lors de cette procédure, l’éolienne se sécurise en orientant les pales en drapeau pour diminuer les forces aérodynamiques, en appliquant un freinage pour ralentir la rotation et en se déconnectant du réseau électrique.

Les vents très forts dépassant les seuils prévus sont une cause fréquente de mise en sécurité des éoliennes. Parmi les autres causes possibles figurent une vitesse de vent insuffisante pour produire de l’électricité, des problèmes dans le réseau électrique, ainsi que des défaillances mécaniques ou électriques. 

Une fois la cause de la mise en sécurité résolue en toute sécurité, l’éolienne peut être réinitialisée et remise en service automatiquement ou manuellement.

Comment réduire les mises en sécurité des éoliennes causées par les rafales de vent et les tempêtes ?

Il n’est pas rare que les rafales excèdent la limite de fonctionnement d’une éolienne. Dans de telles situations, la solution OEM pour certaines éoliennes est la mise en sécurité de l’unité. Cela entraîne une perte de génération jusqu’à la réinitialisation des turbines, ce qui ajoute à l’usure de la machine. Toutefois, des algorithmes sophistiqués de contrôle des éoliennes peuvent atténuer les effets des rafales de vent et de turbulences intempestives, et ainsi réduire les mises en sécurité.

Un contrôleur de base du générateur d’éolien (WTG) muni d’une simple logique de contrôle permettra de gérer les rafales soudaines en modifiant immédiatement le pas de la lame pour réduire le couple de serrage sur le boîtier d’engrenages/générateur, principalement sur un tableau. Pour éviter toute réponse excessive et toute mise en sécurité, la réaction doit être proportionnelle aux variables environnementales. Ceci est particulièrement difficile, en raison de l’inertie des pales en rotation et du temps de réponse important en cas de rafale soudaine, ainsi que d’autres variables qui entraînent une réponse de contrôle inexacte.

Une meilleure approche consiste à utiliser une logique de contrôle des vents adaptative et avancée, qui gère les rafales et les turbulences à l’aide d’algorithmes logiques spécifiques pour compenser un large éventail de facteurs environnementaux. Il existe trois niveaux de réponse aux rafales ou vitesses de vent excessives. 

  • Le niveau supérieur est la protection contre la survitesse. Bien que ce soit le scénario le moins souhaitable, le meilleur choix peut consister à protéger les éoliennes soumises à des vitesses de vent élevées. Une approche de la protection contre la survitesse consiste à prédire la vitesse du rotor plusieurs secondes à l’avance, ce qui permet d’agir plus tôt sur le réglage du pas des pales afin de réduire la fatigue des composants rotatifs. 
  • Le niveau suivant est plus actif, puisqu’il inclut des méthodes et des calculs de contrôle avancé pour améliorer la réponse du contrôleur aux rafales. Plus qu’une simple réaction à la vitesse des vents, cette approche transmet la vitesse ajustée du vent dans un estimateur de turbulence et un accéléromètre de nacelle pour calculer, avec d’autres entrées, une limite de poussée qui déterminera le point de consigne du pas. Cette technologie est particulièrement utile pour les turbines exposées à des flux d’air turbulents. 
    En dernier recours, si les conditions de rafales sont excessives, un calcul de réduction basé sur la turbulence pilote le système de pas des pales. Cela garantit un fonctionnement plus sûr et permet d’éviter les mises en sécurité, tout en maintenant la production d’énergie à un point de consigne réduit.
  • Le niveau final est une réponse automatisée aux mises en sécurité. Dans le système SCADA, la logique conditionnelle peut être introduite de sorte que, en cas de mise en sécurité, la logique réagit comme le ferait un opérateur humain. Elle vérifie les conditions de défaillance, la temporisation et l’état global de l’unité pour réinitialiser la mise en sécurité et redémarrer l’unité. Cela correspond à ce qu’un opérateur ferait, mais c’est réalisé en une fraction de seconde. La génération est restaurée plus rapidement, en particulier dans les grands parcs éoliens. Les systèmes utilisant la logique ouverte permettent de modifier les paramètres pour s’adapter aux nouvelles idées ou aux conditions changeantes.

Emerson possède plus de 30 ans d’expérience dans la conception de systèmes de régulation pour éoliennes et propose modernisations d’éoliennes adaptées à diverses conditions environnementales, permettant de réduire les mises en sécurité et d’améliorer la production annuelle d’énergie (AEP) des parcs éoliens.