Sintesi: la piattaforma di automazione rende possibile il successo dell'accumulo di energia su scala di gigawatt
Con l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, i sistemi di accumulo dell'energia in batterie su scala industriale stanno diventando essenziali per migliorare l'affidabilità della rete, bilanciare la generazione intermittente e ottimizzare l'utilizzo delle energie rinnovabili. Per supportare uno dei progetti di accumulo dell'energia in batterie più grandi e più veloci al mondo, Adani Green Energy Limited ha scelto la Ovation™ Automation Platform di Emerson per fornire funzionalità integrate di controllo e supervisione per il sistema di accumulo dell'energia in batterie da 3,55 GWh a Khavda, Gujarat, India. La soluzione scalabile aiuta gli operatori a ottimizzare le prestazioni degli asset, stabilizzare la rete elettrica e fornire energia pulita in modo sicuro su una scala senza precedenti.
Risultati: un controllo affidabile per un progetto storico di accumulo dell'energia in batterie
- Implementazione del progetto in 10 mesi dall'inizio della costruzione in loco
- Stabilisce un punto di riferimento globale per velocità e scala dell'accumulo dell'energia su scala di servizio di pubblica utilità
- Ovation Automation Platform contribuisce a garantire un'integrazione senza soluzione di continuità, la conformità alla rete e l'affidabilità operativa
- Il sistema integrato e scalabile aiuta a ottimizzare la produzione, garantire la stabilità della rete, migliorare l'utilizzo degli asset e garantire un'erogazione di energia pulita sicura e affidabile
Applicazione
Un sistema di accumulo dell'energia in batterie (BESS) da 3,55 GWh a Khavda, Gujarat, India: la più grande implementazione di un sistema di accumulo di energia in batterie in India.
Cliente
Adani Green Energy Limited (AGEL) - La più grande azienda di energia rinnovabile in India
La sfida: supportare la rapida implementazione dell'accumulo dell'energia su scala di azienda di servizi di pubblica utilità
Adani Green Energy Limited è la più grande azienda indiana di energia rinnovabile con oltre 20 gigawatt (GW) di capacità operativa da fonti rinnovabili. L'azienda mira a raggiungere i 50 GW entro il 2030 e prevede di aggiungere più di 10 GWh di accumulo in batterie nell'anno finanziario 2027, ampliando il proprio portafoglio di accumulo in batterie fino a 50 GWh nei prossimi cinque anni. Per raggiungere questo obiettivo, AGEL sta implementando un sistema BESS da 3,55 GWh a Khavda, Gujarat, in India. Questa implementazione sarà una delle più veloci eseguite a livello globale.
La soluzione: controllo unificato e SCADA per l'accumulo in batterie su scala di servizio di pubblica utilità
Emerson è stata scelta come partner di automazione per questo progetto storico, implementando lo SCADA Ovation Green e la versione del software Ovation 4.0 con i controllori OCR3000. La maggior parte della capacità del progetto BESS da 3,55 GWh di AGEL è controllata dalla Ovation Automation Platform. Il software SCADA e di controllo Ovation, una piccola ma fondamentale parte di un progetto su larga scala, combina un controllo potente con una vasta gamma di dati sull'impianto in un unico sistema integrato e scalabile.
L'integrazione perfetta offre agli operatori un accesso intuitivo alle informazioni necessarie per ottimizzare la produzione, mantenere la stabilità della rete, migliorare l'utilizzo degli asset e l'eccellenza operativa e garantire un funzionamento sicuro. La soluzione unificata e scalabile orchestra milioni di punti dati tra sistemi di conversione della potenza, sistemi di gestione delle batterie, quadri elettrici ad alta tensione e unità terminali remote della rete.
Perché è importante: un modello per il futuro dell'accumulo dell'energia su scala di rete elettrica
Mentre le aziende di servizi di pubblica utilità e gli sviluppatori di energie rinnovabili espandono le implementazioni di accumulo in batterie per supportare gli obiettivi di decarbonizzazione, la necessità di piattaforme di automazione e integrazione collaudate continua a crescere. I sistemi di accumulo dell'energia in batterie su larga scala devono coordinare apparecchiature complesse, rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni della rete e fornire agli operatori informazioni utili per ottimizzare le prestazioni.
Questo progetto dimostra come una piattaforma di automazione unificata possa contribuire ad accelerare l'implementazione dell'accumulo su scala di servizio di pubblica utilità, garantendo al contempo affidabilità, sicurezza ed efficienza operativa. Grazie a un'integrazione perfetta e a un controllo centralizzato su scala gigawattora, la Ovation Automation Platform di Emerson aiuta gli operatori nel settore delle energie rinnovabili a estrarre un valore maggiore dagli asset di accumulo dell'energia, supportando al contempo una rete elettrica più resiliente e sostenibile.
Preventivo
"Emerson è orgogliosa di far parte del percorso verso l'energia pulita dell'India con Adani Green Energy. La nostra piattaforma di automazione Ovation è da tempo considerata affidabile per il controllo mission-critical nel settore indiano dell'energia. Con questa implementazione di successo su scala gigawatt, il software Ovation ha dimostrato di essere la piattaforma giusta per qualsiasi tipo di generazione di energia, dagli impianti da fonti tradizionali all'accumulo di energia rinnovabile su larga scala".
— Anil Bhatia, Vicepresidente e Managing Director di India Emerson
Scopri di più sull'automazione dell'accumulo dell'energia in batterie e sulla gestione delle risorse rinnovabili
Rafforza le prestazioni dell'accumulo dell'energia su scala industriale e degli asset rinnovabili con il portafoglio di tecnologie di gestione dell'energia rinnovabile di Emerson:
- Soluzioni con sistemi di gestione dell'energia accumulata in batterie - Ottimizza le prestazioni delle batterie, l'efficienza operativa e la partecipazione alla rete elettrica.
- Software SCADA Ovation Green - Ottieni visibilità e controllo centralizzati su tutti gli asset di generazione e accumulo da fonti rinnovabili.
- Software di gestione degli asset per le rinnovabili - Migliora le prestazioni degli asset con il monitoraggio, l'analisi e la reportistica avanzati.
Che l'obiettivo sia ampliare la capacità di accumulo delle batterie, integrare fonti rinnovabili o modernizzare la gestione della rete elettrica, Emerson può aiutarti a migliorare la visibilità, ottimizzare le prestazioni e semplificare il controllo dell’intero portafoglio energetico. Contatta i nostri esperti per scoprire in che modo Ovation Automation Platform può supportare i tuoi obiettivi operativi.