Ovation™ Virtual Advisor è l'assistente intelligente basato sull'intelligenza artificiale di Emerson, integrato nella piattaforma di automazione Ovation™ 4.0 per fornire indicazioni in tempo reale, risoluzione dei problemi proattiva e supporto decisionale basato sulla conoscenza per la produzione di energia e le operazioni su acqua e acque reflue. Combinando decenni di esperienza nell'automazione con modelli di intelligenza artificiale locali e sicuri basati su principi fondamentali, Emerson aiuta gli operatori ad agire più rapidamente, ridurre i rischi e operare con maggiore sicurezza.
Aumentate la produzione e offrite energia pulita a basso costo
L'approccio di Emerson all'intelligenza artificiale industriale è plasmato da decenni di leadership nei sistemi di controllo delle centrali elettriche e nell'automazione delle infrastrutture critiche. Anziché sovrapporre semplicemente strumenti di intelligenza artificiale generici alle operazioni, Emerson integra l'intelligenza direttamente nell'ambiente del sistema di controllo, laddove il contesto, il determinismo e la sicurezza informatica sono più importanti.
Come parte della piattaforma di automazione Ovation, Ovation Virtual Advisor è stato il Advisor di intelligenza artificiale generativa del settore a essere integrato direttamente in un sistema di automazione per la produzione di energia e le operazioni idriche, ponendo le basi per un'applicazione responsabile della GenAI all'interno di ambienti di infrastrutture critiche.
I principi chiave alla base dell'approccio all'intelligenza artificiale industriale di Emerson includono:
Intelligenza integrata, non analisi aggiuntiva
Le funzionalità di intelligenza artificiale sono strettamente integrate nella piattaforma di automazione Ovation per garantire il contesto del sistema e la rilevanza operativa in tempo reale.
Modelli basati su principi fondamentali
Le linee guida dell'intelligenza artificiale sono basate su conoscenze ingegneristiche e funzionamento affidabile del sistema, non su previsioni opache basate su un modello a scatola nera.
Distribuzione locale e sicura
I modelli di intelligenza artificiale vengono eseguiti su un'infrastruttura dedicata fornita da Emerson, mantenendo i dati operativi on-premise ed entro i limiti di sicurezza imposti dal cliente.
Progettata per il processo decisionale umano
L'intelligenza artificiale supporta, non sostituisce, operatori, ingegneri e tecnici fornendo informazioni spiegabili e flussi di lavoro guidati.
Ovation Virtual Advisor vince l'argento nella categoria Prodotto dell'anno
Questo riconoscimento assegnato al Plant Engineering 2026 Product of the Year evidenzia la costante attenzione di Emerson alla creazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che aiutano i clienti a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e i processi decisionali in tutte le operazioni. Ovation Virtual Advisor si è aggiudicato l'argento nella categoria Power, Utilities & Facility Infrastructure.
Cos'è Ovation Virtual Advisor?
Ovation Virtual Advisor è un assistente intelligente basato sull'intelligenza artificiale completamente integrato nella piattaforma di automazione Ovation che fornisce una guida al sistema in tempo reale, risoluzione dei problemi contestuale e informazioni operative proattive per la produzione di energia e gli impianti di gestione delle risorse idriche e delle acque reflue.
Progettato per operatori, tecnici della strumentazione e ingegneri di controllo, Ovation Virtual Advisor aiuta i team a interagire in modo più efficace con sistemi di automazione complessi, riducendo i tempi di inattività, accelerando la risoluzione dei problemi e preservando le conoscenze istituzionali.
Le funzionalità principali includono:
Risposte immediate a domande comuni e complesse sul sistema Ovation
Identificazione proattiva di potenziali problemi del sistema
Guida passo-passo alla risoluzione dei problemi e nei flussi di lavoro dei processi decisionali
Miglioramento continuo grazie al feedback degli operatori e all'aggiornamento dei dati operativi
Come funziona Ovation Virtual Advisor all'interno della piattaforma di automazione Ovation
Ovation Virtual Advisor è strettamente integrato con i sistemi Ovation, per consentire l'accesso alle condizioni di funzionamento in tempo reale, alle informazioni di configurazione e alla cronologia del sistema. Ciò consente ad Advisor di fornire indicazioni che riflettono lo stato effettivo del sistema di controllo invece di best practice generiche.
Intelligenza artificiale industriale per le operazioni di produzione di energia
I produttori di energia devono affrontare una crescente complessità operativa, requisiti normativi sempre più severi e un pool di personale esperto sempre più ridotto. Ovation Virtual Advisor applica un'intelligenza artificiale industriale affidabile alle aree in cui questa offre il maggiore impatto operativo.
Scopri: conoscenze del sistema Ovation
Operatori e tecnici possono accedere rapidamente alle informazioni del sistema Ovation attraverso un'interfaccia conversazionale, flussi di lavoro guidati e argomenti predefiniti per le domande. Ciò semplifica l'onboarding, diminuisce la dipendenza dalla disponibilità di esperti e riduce il tempo necessario per trovare risposte accurate.
Risoluzione dei problemi: analisi proattiva dello stato del sistema
Ovation Virtual Advisor monitora continuamente gli indicatori di stato del sistema, incluse le prestazioni del controllore, le risorse in termini di workstation, lo stato del software e le condizioni della rete. Quando emergono anomalie, avvisa in modo proattivo gli utenti con indicazioni contestuali volte a diagnosticare le potenziali cause e a mitigare i problemi prima che si aggravino.
I problemi rilevati, le azioni consigliate e le risposte degli operatori vengono documentati automaticamente per riferimento futuro e al fine di un miglioramento continuo.
Adapt: l'evoluzione dell'intelligenza artificiale con conoscenze specifiche dell'impianto
Man mano che le centrali elettriche si evolvono, i modelli di intelligenza artificiale di Ovation possono essere personalizzati con procedure, documentazione e informazioni operative specifiche del sito. Gli utenti possono caricare e organizzare nuovi dati, annotare i contenuti e ottimizzare le risposte dell'intelligenza artificiale per garantire che Advisor rifletta le realtà di ciascun impianto.
Applicazione della stessa intelligenza artificiale affidabile alle operazioni relative alle risorse idriche e alle acque reflue
Molte delle sfide che i servizi di pubblica utilità di acqua e acque reflue devono affrontare rispecchiano quelle del settore della produzione di energia, come vincoli in termini di personale, infrastruttura obsoleta e crescenti aspettative di affidabilità.
Ovation Virtual Advisor estende le stesse funzionalità di intelligenza artificiale integrata e sicura agli impianti di gestione delle acque e delle acque reflue attraverso:
- Supporto agli operatori con analisi del sistema e risoluzione dei problemi guidate
- Mantenimento delle conoscenze istituzionali nei vari turni e in caso di cambiamenti del personale
- Miglioramento della coerenza e dell'affidabilità nelle operazioni quotidiane
Incorporando l'intelligenza artificiale direttamente nell'ambiente del sistema di controllo, Emerson consente alle aziende di pubblica utilità di modernizzare le proprie operazioni senza compromettere la sicurezza, l'affidabilità o la responsabilità normativa.
Progettato per un uso responsabile e trasparente dell'intelligenza artificiale generativa
Ovation Virtual Advisor incorpora funzionalità di intelligenza artificiale generativa per migliorare l'usabilità e l'efficienza, mantenendo al contempo un chiaro obiettivo di supervisione e responsabilità umana.
- Le linee guida generate dall'intelligenza artificiale sono progettate per supportare il giudizio umano, non per sostituirlo
- I risultati sono basati su conoscenze affidabili di Ovation e su un contesto di sistema reale
- Gli utenti restano responsabili della revisione e della convalida degli output dell'intelligenza artificiale
Questo approccio riflette l'impegno di Emerson per l'adozione responsabile dell'intelligenza artificiale industriale per le infrastrutture critiche.
Panoramica dell'integrazione e dell'implementazione
Ovation Virtual Advisor viene fornito come parte dell'ecosistema della piattaforma di automazione Ovation e richiede:
- Software Ovation versione 4.0 o successiva
- Server IA di Ovation Virtual Advisor fornito da Emerson
- Licenze software basate su abbonamento con opzioni di manutenzione e supporto
Domande frequenti su Ovation™ Virtual Advisor
Ovation Virtual Advisor è un assistente intelligente basato sull'intelligenza artificiale integrato nella piattaforma di automazione Ovation che fornisce una guida al sistema in tempo reale, risoluzione dei problemi contestuale e informazioni operative proattive per la produzione di energia e gli impianti di gestione delle risorse idriche e delle acque reflue.
Ovation Virtual Advisor è integrato direttamente nell'ambiente del sistema di controllo anziché funzionare come strumento di intelligenza artificiale autonomo o basato su cloud. Ciò consente di utilizzare gli affidabili dati di sistema di Ovation e modelli basati su principi fondamentali per fornire linee guida operativamente rilevanti per i sistemi mission-critical.
Sì. Ovation Virtual Advisor incorpora l'intelligenza artificiale generativa localizzata e l'interazione in linguaggio naturale per aiutare gli utenti ad accedere alle conoscenze del sistema, risolvere i problemi e ricevere supporto operativo guidato, conservando la supervisione umana.
Selezionato da abbonati qualificati del settore, il riconoscimento di livello argento riconosce il ruolo dell'applicazione nella fornitura della prima IA generativa integrata del settore dell'energia, in grado di promuovere la disponibilità operativa in tempo reale e preservare le conoscenze istituzionali in modo sicuro in infrastrutture critiche.
Sì. Ovation Virtual Advisor è progettato per essere sicuro e utilizza l'infrastruttura fornita da Emerson e modelli di intelligenza artificiale locali che mantengono i dati operativi sensibili entro i limiti di sicurezza imposti dal cliente.
Sì. Oltre alla produzione di energia, Ovation Virtual Advisor supporta le operazioni di gestione di risorse idriche e acque reflue in cui l'affidabilità, la fiducia degli operatori e la conservazione delle conoscenze sono fondamentali.
Sì. Ovation Virtual Advisor è una delle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale di Emerson costruite sulla piattaforma di automazione Ovation ed è progettata per supportare ulteriori applicazioni basate sull'intelligenza artificiale e agentiche nel tempo.
L'intelligenza artificiale localizzata garantisce un funzionamento deterministico, supporta i requisiti in materia di sicurezza informatica e sovranità dei dati ed evita la dipendenza dai servizi cloud pubblici. Questo è fondamentale per gli ambienti online di infrastrutture mission-critical.