A ball Mill inside of a copper processing industry.
无线和可靠性应用案例分析 | 采矿、矿产和冶金行业

艾默生无线解决方案帮助 Newmont 位于秘鲁亚纳科查矿区 (Minera Yanacocha) 的旋转式 SAG 磨机设备避免停机

Fallback image
成为采矿、矿产和冶金运营商值得信赖的全球合作伙伴

Newmont 的亚纳科查 (Minera Yanacocha) 矿区还利用以下优势:

  • AMS 智能设备管理系统可实时在线访问智能仪表诊断与警报,并提供设备健康状况和故障诊断信息。
  • AMS Trex 现场设备通讯器无需其他专用工具,即可帮助现场工作人员提高工作效率并解决复杂的设备问题。
  • AMS 9420 无线振动变送器和 AMS 机械健康管理系统,用于振动数据采集与分析。 

相关内容

采矿公司利用无线振动监测防范输送机停机,避免了 240 万美元的生产损失

了解北美一家先进的采矿公司如何利用 AMS 无线振动监测器在危险且难以进入的现场重新规划其振动数据收集,同时大幅缩短输送机停机时间。

阅读客户案例

业绩

  • 持续的实时温度测量有助于预防发生过热状况
  • DeltaV 控制系统中的温度趋势监测有助于防止意外停机
  • 智能无线解决方案安装起来简便迅速,尽可能为您缩短停机时间

应用

对于无法实施有线解决方案的持续旋转式 SAG 磨机,采用艾默生罗斯蒙特 848T 高密度无线变送器进行持续温度监测。 

客户

Newmont 位于秘鲁的亚纳科查矿区 (Minera Yanacocha),是拉丁美洲最大的金矿,也是世界第二大金矿。 1993 年 8 月 7 日,该矿开采出第一块金子。 从 1993 年至 2012 年,亚纳科查矿区在环境和社会责任项目上共投资了 10 多亿美元,并持续为此做出贡献。

挑战

Newmont 正在寻找一种经济高效且可靠的方法来监测 SAG 磨机的电机温度,该电机是其生产过程中至关重要的设备。 持续的温度监测使操作人员能够避免工厂意外停工,否则可能导致高达 140 万美元/天金、银和铜的生产损失。 仅仅更换一根电机立柱就要停产 2 天,进而导致 280 万美元的生产损失,以及 40 万美元的维修和零部件成本。 测量点的持续转动使得有线解决方案几乎不太行。

解决方案

Newmont 实施了基于 IEC 62591 (WirelessHART®) 标准的智能无线解决方案,使用罗斯蒙特 848T 高密度无线变送器测量电机磁极上 4 个不同点的温度。 该设备安装在大型 16.5 MW SAG 磨机电机上,该电机以 8-9 RPM 的转速连续旋转。 同时,安装在靠近磨机位置的智能无线网关可与 DeltaV 控制系统通过 Modbus 进行连接,为其提供能够记录趋势变化以及监测预警所需的相关数据。

智能无线技术能够在线监测关键设备,有助于避免代价高昂的工厂停产。 无线网络设置简便迅速。我们计划在 Newmont Corporation 全公司范围内实现类似的应用。”

维护总工长

借助艾默生的智能无线解决方案,Newmont 能够持续监测旋转电机的温度,以防止发生过热情况,进而可能导致代价高昂的工厂停产。 放置和配置无线网络非常简单,只需很短时间即可完成。 DeltaV 控制系统可管理 FOUNDATION 现场总线和智能无线通讯总线。 若温度超出正常工作范围,系统会发出警报通知操作员。 此外,趋势监测功能使 Newmont 能够向电机制造商提供可用于改进的信息。

即刻行动 

请求咨询 ,了解艾默生工况监测专家团队如何帮助您启动、扩展或改进当前的计划或项目。