电池能源管理系统

利用经现场验证的能源管理系统(EMS)技术优化电池储能系统(BESS)的运行。

low-risk solutions that improve availability and reduce costs

利用低风险方案提升可用性并降低成本

艾默生的 Ovation Green 可再生能源解决方案有助于新建及现有站点优化性能、效率与盈利能力。

我们的电池储能管理软件与技术向关键利益相关者提供安全的实时及历史数据,带来可执行洞察,使决策更优、收益更高。

我们的解决方案设计灵活,可根据需求扩展,既能满足独立电池储能系统,也适合包含太阳能、风能和水能的混合应用。 

能源管理系统功能

我们先进的专用算法套件通过预置的、即开即用且可定制的功能块,简化了对电池与太阳能光伏的控制。

https://www.emerson.cn/is/image/emerson/energy-arbitrage-8

能源套利

自动调整用户电池储能系统,实现低价时充电、高价时放电,从而优化能源套利并获得更高收益。 我们系统运用先进算法与实时数据,可预测电价变动,优化能源管理。 系统支持无缝集成,便于监控性能,并可通过用户友好的界面自定义设置,实现高效的储能与交易。

负载平衡

通过指示电池管理系统在发电过剩时充存电能并在需求过剩时放送电能,有效地协调电池储能的调度工作,从而降低高峰电源负荷。

电网服务

利用电池储能系统提供频率响应和电压调节等电网服务,为电网稳定保驾护航。 通过有功(频率)或无功(电压)控制,对供需短期失衡做出快速响应。

储能

将零排放电池存储部署转化为旋转备用、非旋转备用或补充备用的形式,维持电力系统可靠运行。 密切监控通电状态,确认快速提供蓄能的调度准备就绪状态,以应对停电或高峰用电等突发事件。

黑启动/备用电源

利用用户现场的电池能量提供黑启动或备用电源服务,无需耗费传统黑启动发电机的燃料成本,避免污染物排放。 发生系统故障或停电后,可快速为发电设备供电,或使用存储电力,避免代价高昂的供电中断,确保正常运行。

现代能源管理与自动化对运营的积极影响

借助开放式架构、标准化协议以及即开即用又可定制的功能模块,我们能源管理系统将通过合理的控制策略自动优化充放电周期及与电网的互动,实现高效且有效的需求管理。 此标准化方法支持多站点快速部署,减少现场巡检,保障运营一致性。 本系统适用于各类设备,不限制制造商,员工培训也更加简单。

开放的图形化逻辑

全面的数据访问和用户主导的调整,轻松适应控制策略

自文档化逻辑

自动跟踪控制更新,简化维护与故障排除

已同步的共享数据库

一键将控制变更同步到整个系统

高速数据捕获与记录

通过高频数据记录快速检测并分析潜在问题

行业专用软件

通过经验证、专用且可重复使用的软件与控制逻辑,精准优化资产性能,实现高效运营

通用工程设计工具

常见工程设计工具可统一策略、减少培训需求

全面的协议套件

通过丰富的通讯库,将多个设备与系统整合到统一的平台

内置冗余

通过具备容错与自动修复功能的系统选项,确保持续稳定运行

关于电池储能管理系统的常见问题

电池储能系统 (BESS) 中的能源管理系统(EMS)是一种高级监控系统,通过有效管理 BESS 的所有电气组件(包括电池管理系统、电能转换系统、辅助设备等),优化电池储能单元的性能、效率与使用寿命。 


EMS 将监控充放电周期,管理进出电网或其他互联系统的能量流,以使所储能源得到有效利用。 在系统(电网)运营商提出有功或无功功率需求时,EMS 将协调各储能单元及其相应的电能转换系统,优化储能放电过程,平衡输出,并在监测到异常情况时进行相应调整。 EMS 也会根据各个电池单元的容量管理整个电站的充电过程。


EMS 还可以整合预测性分析与实时数据监测功能,增强决策能力,保持系统健康,并提升能源的整体可靠性与可持续性。

BESS 中的热失控是指电池单元的温度急速升高并引发进一步升温连锁反应的危险且不可控的状况。 这一系列连锁事件所产生的过量热量会导致电解液及其他材料分解,释放出更多热量,并可能点燃易燃气体。 此现象可迅速蔓延至相邻电池单元,形成级联效应,显著增加火灾或爆炸的风险。

电池热失控可能由多种触发因素引起。 其主要原因是电极劣化导致的内部短路。 过充或过放电会导致电极劣化。 此外,外部热源、电解液分解以及不良的电池管理系统也可能促使热失控。 随着电池老化与磨损,导致热失控的条件可能会逐渐加剧。

电池储能系统(BESS)中的热失控可能会带来严重的安全、环境与运营隐患。 在运营方面,热失控往往会严重损害电池系统,导致因维修和更换组件而产生的长时间停机。 而电厂恢复期间可能会完全停运或降额运行。 在大多数新建项目中,电池组件会被划分为多个模块,以便在发生热失控时,只影响一小部分区域。  

能源管理系统(EMS)通过对电池储能系统(BESS)内多个参数的密切监测,能够及时发现可能导致热失控的预警信号。 一旦识别出潜在风险,EMS 将迅速采取预防性措施。


将 EMS 与电芯级传感器数据和先进的诊断软件深度集成,可进一步降低电池储能系统的热失控风险。 最后,集成于自动化系统中的人工智能解决方案,可为热失控防范增添一层更快速、更强健的防护机制。

ovation-hems-hppc

超越光伏 SCADA - 以混合电站控制技术实现规模化升级

太阳能 SCADA 虽能提供关键的实时监控,但管理同址部署的光伏与储能资产,仍需借助自动化优化手段。 为实现投资回报率最大化并满足严格的并网标准,公用事业企业不能只停留在基础数据采集层面。 部署一体化的混合能源管理系统及混合电站控制器,即可实现光伏出力的动态平滑调节、有效减少弃光,并自动完成智能化的能量调配。

经现场验证的 SCADA 系统与发电厂控制器

通过全方位集成的 SCADA 系统与发电厂控制器平台简化运营、降低复杂性并减少成本。 艾默生专用的 Ovation™ Green 可再生能源解决方案支持实时监测,提升数据准确性,促进协调控制,从而改善发电与配电效率。

img

Ovation Green SCADA 系统

Ovation Green SCADA 软件是一款以数据为驱动的开放平台,专为太阳能、风能、电池储能等可再生能源应用量身打造,在可视化、监测与 KPI 方面具备优势。 Ovation Green SCADA 稳固的架构能够监测并存储数以百万计的数据点,不管是一个站点还是成百上千个站点都不在话下。

img

Ovation 发电厂控制器

Ovation 发电厂控制器(PPC)可优化能源生产、提高效率并保持电网稳定性。 它集成了实时监测、自动调节和预测分析功能,可更好地管理功率输出,并降低太阳能发电场的运营成本。 艾默生控制器与 SCADA 系统的无缝集成提高了可靠性、互操作性和可扩展性,是适合发电厂管理的可靠解决方案。

管理混合应用的一体化平台

艾默生专为可再生能源打造的 Ovation Green 解决方案,将我们在电力行业的深厚专业知识与丰富的可再生能源应用经验相结合,并配以业界先进的自动化平台与完善的服务方案,整合成为一套专用的产品组合。

客户案例与文章

艾默生始终走在为电力行业提供创新解决方案的前沿,致力于提升运营效率、生产力与技术水平。 下列文章展示了 Ovation Green 太阳能光伏与电池储能解决方案在实际应用中的表现,包括如何应对特定客户挑战、推动持续改进、助力可持续发展等方面。