Resumen ejecutivo
A medida que la energía eólica y solar, y el almacenamiento en baterías, crecen en la red eléctrica del Reino Unido, mantener la estabilidad de frecuencia y voltaje se ha vuelto más desafiante. El retiro de la generación a carbón y nuclear ha reducido la inercia física, mientras que la variabilidad de las energías renovables ha aumentado la frecuencia y la gravedad de las perturbaciones en la red.
La central eléctrica de Dinorwig es una de las instalaciones hidroeléctricas de almacenamiento por bombeo más grandes de Europa y se ha adaptado a estos cambios ampliando su forma de operar y la frecuencia con la que responde. Antes, se despachaba principalmente para eventos ocasionales de baja frecuencia (LF), pero ahora Dinorwig respalda la red del Reino Unido mediante una amplia gama de modos operativos que proporcionan inercia, potencia de rampa rápida, soporte de voltaje y control de frecuencia sostenido.
Este estudio de caso resume cómo el enfoque operativo modernizado de Dinorwig permite que la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo complemente las baterías y las energías renovables basadas en inversores, ayudando así a estabilizar la red durante operaciones rutinarias y perturbaciones importantes.
Por qué la estabilidad de la red es más desafiante hoy en día
La red del Reino Unido ha experimentado una transición fundamental durante la última década. A medida que se han retirado las plantas de energía nucleares y de carbón, el sistema ha perdido grandes fuentes de generación sincrónica que alguna vez contribuyeron con inercia rotativa a través del "efecto volante".
Al mismo tiempo:
- La generación eólica y solar ahora representan una parte mucho mayor de la capacidad total
- Las desviaciones de frecuencia de la red ocurren con más frecuencia y se propagan más rápidamente.
- El despacho del operador por sí solo es insuficiente para contrarrestar perturbaciones rápidas.
Mantener la estabilidad de la red depende cada vez más de recursos que pueden responder de manera automática, rápida y repetida; todo sin depender de la disponibilidad de combustible, las condiciones climáticas o los lentos tiempos de arranque térmico.
Cómo Dinorwig apoyó tradicionalmente la red del Reino Unido
Durante décadas, Dinorwig desempeñó un papel de respaldo fundamental para la generación de carga base convencional. Cuando la frecuencia disminuyó tras una perturbación, los reguladores de turbina de la planta respondieron automáticamente, abriendo las paletas guía de acuerdo con la configuración de caída predefinida e inyectando energía a la red en cuestión de segundos.
El funcionamiento típico incluyó:
- Unidades sincronizadas y en línea en reserva giratoria ("generación en giro")
- Aumentos rápidos en la producción durante eventos de baja frecuencia
- Relativamente pocas respuestas de frecuencia por día
Este enfoque funcionó bien mientras las plantas nucleares y de carbón suministraban la mayor parte de la inercia de la red.
Cómo funciona Dinorwig en una red rica en energías renovables
A medida que el almacenamiento en baterías se convirtió en la principal fuente de respuesta de frecuencia instantánea, el papel de Dinorwig se amplió en lugar de disminuir.
Hoy, Dinorwig proporciona:
- Inercia rotacional física al operar grandes máquinas síncronas en modo de generación en giro
- Aumento rápido de potencia real, transición de estados de motorización o inactividad a plena potencia en segundos
- Soporte de voltaje y frecuencia sostenido, más allá de los límites de corta duración de los recursos basados en inversores
A diferencia de la generación solar o eólica, Dinorwig es totalmente despachable las 24 horas del día, los 7 días de la semana y puede hacer una transición rápida entre los modos de bombeo y generación para absorber el exceso de energía o suministrar grandes bloques de energía cuando sea necesario.
Por qué el almacenamiento con bombeo complementa las baterías.
Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías se destacan por brindar una respuesta casi instantánea, pero su contribución suele estar limitada por la duración, las capacidades del inversor y las limitaciones del ciclo de vida.
Por el contrario, las grandes instalaciones hidroeléctricas de almacenamiento por bombeo:
- Entregan energía durante períodos mucho más prolongados
- Proporcionan un verdadero soporte de potencia reactiva e inercia síncrona
- Permanecen disponibles independientemente del clima o la hora del día
En Dinorwig, estas características permiten que el almacenamiento por bombeo maneje perturbaciones sostenidas y grandes desequilibrios del sistema después de que se haya agotado la respuesta inicial de la batería.
Qué revelan los eventos reales de la red eléctrica
A medida que aumentaba la penetración de las energías renovables, el perfil operativo de Dinorwig cambió drásticamente. En lugar de solo unas pocas respuestas de baja frecuencia por día, la planta comenzó a responder a eventos de la red con mucha más frecuencia, a veces más de una docena de veces en 24 horas.
Durante las principales perturbaciones en la red del Reino Unido:
- Se enviaron varias unidades en cuestión de segundos o minutos
- Las unidades operaron simultáneamente en diferentes modos para respaldar la frecuencia, la tensión y la inercia
- Las seis unidades de bombeo-generador se coordinaron para estabilizar el sistema
Estos eventos demostraron que las grandes plantas de almacenamiento con bombeo son, a menudo, los únicos recursos capaces de ofrecer la combinación de velocidad, escala y flexibilidad necesaria para evitar el aislamiento de la carga o los apagones.
Por qué esto es importante para la red del futuro
A medida que la generación renovable continúa expandiéndose y la inercia de la red disminuye, los operadores del sistema necesitan más que una respuesta de corta duración. Necesitan recursos confiables y despachables capaces de estabilizar la red durante perturbaciones prolongadas o en cascada.
Dinorwig ilustra cómo la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo que está respaldada por estrategias de control modernas puede evolucionar de un activo de respaldo a una piedra angular de la estabilidad de la red en sistemas eléctricos de bajas emisiones de carbono.
Conclusión: El almacenamiento por bombeo como base para la integración renovable
La experiencia en la central eléctrica de Dinorwig muestra que la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo sigue siendo esencial en los sistemas eléctricos modernos. Al combinar una gran capacidad de energía, una respuesta rápida y un apoyo síncrono a la red, el almacenamiento por bombeo ofrece servicios que las baterías y las energías renovables basadas en inversores no pueden sostener por sí solas.
A medida que las redes hacen la transición hacia niveles más altos de generación intermitente, las plantas de almacenamiento por bombeo como Dinorwig continuarán desempeñando un papel central en el mantenimiento de la estabilidad de frecuencia, el soporte de voltaje y la garantía de un suministro de energía confiable.
Descargar informe técnico
Descargue el informe técnico completo para explorar en detalle los modos operativos de Dinorwig, los datos de respuesta de frecuencia y el análisis de eventos de red del mundo real.
Más información sobre la automatización del almacenamiento por bombeo
Para obtener una visión más profunda de cómo las soluciones de automatización modernas permiten una operación flexible y confiable del almacenamiento por bombeo, consulte Soluciones de automatización para la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo.