Résumé analytique
Avec la croissance de l’éolien, du solaire et du stockage par batteries sur le réseau électrique britannique, le maintien de la stabilité des fréquences et des tensions est devenu plus difficile. L’arrêt de la production au charbon et de la production nucléaire a réduit l’inertie physique, tandis que la variabilité des énergies renouvelables a augmenté la fréquence et la gravité des perturbations du réseau.
La centrale de Dinorwig est l'une des plus grandes centrales hydroélectriques à accumulation par pompage d'Europe, s’est adaptée à ces changements en élargissant son mode de fonctionnement et la fréquence de ses interventions. Autrefois principalement sollicitée pour des événements occasionnels à basse fréquence (LF), Dinorwig soutient désormais le réseau britannique grâce à une large gamme de modes de fonctionnement qui fournissent inertie, puissance de rampe rapide, soutien de tension et contrôle de fréquence soutenu.
Cette étude de cas résume comment l’approche opérationnelle modernisée de Dinorwig permet à l’hydroélectricité à accumulation par pompage de compléter les batteries et les énergies renouvelables basées sur des onduleurs, contribuant ainsi à stabiliser le réseau lors des opérations de routine et des perturbations majeures.
Pourquoi la stabilité du réseau est plus difficile à gérer aujourd’hui
Le réseau britannique a connu une transition fondamentale au cours de la dernière décennie. Avec la mise hors service des centrales au charbon et nucléaire, le système a perdu d’importantes sources de génération synchrone qui contribuaient autrefois à l’inertie de rotation par « effet de volant d’inertie ».
En même temps,
- La production éolienne et solaire représente désormais une part beaucoup plus importante de la capacité totale
- Les écarts de fréquence du réseau se produisent plus souvent et se propagent plus rapidement
- La seule intervention des opérateurs ne suffit pas à faire face à des perturbations soudaines
Le maintien de la stabilité du réseau dépend de plus en plus de ressources capables de répondre automatiquement, rapidement et de manière répétée ; le tout sans dépendre de la disponibilité du combustible, des conditions météorologiques ou des temps de démarrage thermique lents.
Comment Dinorwig a traditionnellement soutenu le réseau britannique
Pendant des décennies, Dinorwig a joué un rôle de secours essentiel à la production conventionnelle de charge de base. Lorsque la fréquence diminuait suite à une perturbation, les régulateurs de turbine de l’usine réagissaient automatiquement, ouvrant les aubes de guidage selon des réglages de précision prédéfinis et injectant de la puissance dans le réseau en quelques secondes.
Les opérations habituelles comprenaient :
- Unités synchronisées et en ligne dans la réserve tournante (« spin generate »)
- Augmentations rapides de la production lors d'événements à basse fréquence
- Relativement peu de réponses de fréquence par jour
Cette approche a bien fonctionné alors que les usines au charbon et nucléaires assuraient la majorité de l’inertie du réseau.
Comment Dinorwig fonctionne sur un réseau à forte intensité de ressources renouvelables
À mesure que le stockage par batterie devenait la principale source de réponse instantanée en fréquence, le rôle de Dinorwig s'est élargi plutôt que de s'amenuiser.
Aujourd’hui, Dinorwig fournit :
- Inertie rotationnelle physique en faisant fonctionner de grandes machines synchrones en mode « spin generate »
- Montée en puissance rapide en puissance réelle, passant d'un régime de marche au ralenti ou de fonctionnement normal à la puissance maximale en quelques secondes
- Prise en charge d’une tension et d’une fréquence soutenues, au-delà des limites de courte durée des ressources basées sur un onduleur
Contrairement à la production solaire ou éolienne, Dinorwig est entièrement disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et peut rapidement passer des modes de pompage à la production pour absorber l’énergie excédentaire ou fournir de gros blocs d’énergie en cas de besoin.
Pourquoi le stockage par pompage complète les batteries.
Les systèmes de stockage d’énergie par batteries excellent à fournir une réponse quasi instantanée, mais leur contribution est généralement limitée par la durée, les capacités de l’onduleur et les contraintes de cycle de vie.
En revanche, les grandes centrales hydroélectriques à accumulation par pompage :
- Fournissent de l’énergie sur des périodes beaucoup plus longues
- Fournissent un véritable soutien en matière d’inertie synchrone et de puissance réactive
- Restent disponibles quels que soient le temps ou l’heure de la journée
À Dinorwig, ces caractéristiques permettent aux centrales hydroélectriques à accumulation par pompage de gérer les perturbations soutenues et les grands déséquilibres du système une fois la réponse initiale de la batterie épuisée.
Ce que révèlent les événements du réseau du monde réel
À mesure que la part des énergies renouvelables augmentait, le profil d'exploitation de Dinorwig a radicalement changé. Au lieu de n'enregistrer que quelques réponses à basse fréquence par jour, la centrale a commencé à réagir aux événements du réseau beaucoup plus fréquemment, parfois plus d'une douzaine de fois en 24 heures.
Lors de perturbations majeures du réseau britannique :
- Plusieurs unités ont été déployées en quelques secondes ou minutes
- Des unités ont fonctionné simultanément dans différents modes pour soutenir la fréquence, la tension et l’inertie
- Les six groupes pompe-générateur ont été coordonnés afin de stabiliser le système
Ces événements ont démontré que les grandes centrales à accumulation par pompage sont souvent les seules ressources capables d'offrir à la fois la rapidité, l'envergure et la flexibilité nécessaires pour éviter les délestages ou les coupures de courant.
Pourquoi est-ce important pour le réseau de demain
Alors que la production d’énergie renouvelable continue de se développer et que l’inertie du réseau diminue, les opérateurs de système ont besoin de plus qu’une réponse de courte durée. Ils ont besoin de ressources fiables et distribuables, capables de stabiliser le réseau pendant des perturbations prolongées ou en cascade.
Dinorwig illustre comment l'hydroélectricité à accumulation par pompage, soutenue par des stratégies de contrôle modernes, peut passer du statut d'équipement de secours à celui de pilier de la stabilité du réseau dans les systèmes électriques à faibles émissions de carbone.
Conclusion : le stockage par pompage, pilier de l'intégration des énergies renouvelables
L'expérience de la centrale de Dinorwig montre que l'hydroélectricité par accumulation par pompage reste indispensable dans les réseaux électriques modernes. En alliant une grande capacité énergétique, une réponse rapide et un soutien synchrone au réseau, le stockage par pompage fournit des services que les batteries et les énergies renouvelables basées sur des onduleurs ne peuvent à elles seules assurer.
Avec la transition des réseaux vers des niveaux plus élevés de production intermittente, les centrales stockage par pompage comme Dinorwig continueront à jouer un rôle central dans le maintien de la stabilité de la fréquence, le maintien de la tension et la fourniture fiable de l’électricité.
Télécharger le Livre blanc
Téléchargez le livre blanc technique complet pour explorer en détail les modes de fonctionnement de Dinorwig, les données de réponse en fréquence et l’analyse des événements réels du réseau.
En savoir plus sur l'automatisation des centrales hydroélectriques à accumulation par pompage
Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions d’automatisation modernes permettent une exploitation à accumulation par pompage flexible et fiable, consultez Solutions d’automatisation du stockage par pompage pour l’hydroélectricité.