Riepilogo
Con la crescita dell'energia eolica, dell'energia solare e dello stoccaggio a batteria in tutta la rete elettrica del Regno Unito, mantenere la stabilità di frequenza e tensione è diventato più difficile. Il ritiro della produzione a carbone e nucleare ha ridotto l'inerzia fisica, mentre la variabilità delle rinnovabili ha aumentato la frequenza e la gravità dei disturbi della rete.
La centrale di Dinorwig è uno dei più grandi impianti idroelettrici di accumulazione per pompaggio d'Europa e si è adattata a questi cambiamenti ampliando il modo in cui opera e la frequenza con cui risponde. Un tempo impiegata principalmente per eventi di bassa frequenza (LF) occasionali, Dinorwig ora supporta la rete del Regno Unito attraverso un'ampia gamma di modalità operative che forniscono inerzia, potenza di rampa rapida, supporto di tensione e controllo della frequenza sostenuto.
Questo caso di studio riassume come l'approccio operativo modernizzato di Dinorwig consenta all'energia idroelettrica da accumulazione per pompaggio di integrare le batterie e le energie rinnovabili basate su inverter, contribuendo così a stabilizzare la rete sia durante le operazioni di routine sia in caso di gravi disturbi.
Perché oggi la stabilità della rete è più difficile da mantenere
Nell'ultimo decennio la rete del Regno Unito ha subito una transizione fondamentale. Poiché le centrali a carbone e nucleari sono state ritirate, il sistema ha perso grandi fonti di generazione sincrona che un tempo contribuivano all'inerzia rotazionale attraverso l'"effetto volano".
Contemporaneamente:
- La generazione eolica e solare rappresenta ora una quota molto maggiore della capacità totale
- Le deviazioni della frequenza di rete si verificano più spesso e si propagano più rapidamente
- L'attivazione da parte dell'operatore da sola non è sufficiente a contrastare le perturbazioni rapide
Il mantenimento della stabilità della rete dipende sempre più da risorse in grado di rispondere automaticamente, rapidamente e ripetutamente, il tutto senza dipendere dalla disponibilità di combustibile, dalle condizioni meteorologiche o dai lenti tempi di avviamento termico.
In che modo Dinorwig ha tradizionalmente supportato la rete del Regno Unito
Per decenni, Dinorwig ha svolto un ruolo critico di supporto alla generazione convenzionale di carico di base. Quando la frequenza calava a seguito di un disturbo, i regolatori delle turbine dell'impianto reagivano automaticamente, aprendo le palette guida in base a impostazioni predefinite di droop e immettendo potenza nella rete in pochi secondi.
Il funzionamento tipico includeva:
- Unità sincronizzate e in linea in riserva rotante ("spin generate")
- Rapidi aumenti della potenza in uscita durante eventi a bassa frequenza
- Relativamente poche risposte in frequenza al giorno
Questo approccio ha funzionato bene finché le centrali a carbone e nucleari fornivano la maggior parte dell'inerzia della rete.
Come opera Dinorwig su una rete ad alta penetrazione di energie rinnovabili
Da quando l'accumulo a batterie è diventato la fonte primaria di risposta in frequenza istantanea, il ruolo di Dinorwig si è ampliato anziché diminuire.
Oggi, Dinorwig fornisce:
- Inerzia fisica rotazionale azionando grandi macchine sincrone in modalità "spin generate"
- Rapido incremento della potenza attiva, passando dallo stato di monitoraggio o di inattività alla piena potenza in pochi secondi
- Supporto sostenuto di tensione e frequenza, oltre i limiti di breve durata delle risorse basate su inverter
A differenza della generazione solare o eolica, Dinorwig è completamente attivabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e può passare rapidamente dalla modalità di pompaggio a quella di generazione per assorbire l'energia in eccesso o fornire grandi blocchi di energia quando necessario.
Perché l'accumulazione per pompaggio è complementare alle batterie.
I sistemi di stoccaggio dell'energia a batterie eccellono nel fornire una risposta quasi istantanea, ma il loro contributo è in genere limitato dalla durata, dalle capacità dell'inverter e dai vincoli del ciclo di vita.
Al contrario, i grandi impianti idroelettrici di accumulazione per pompaggio:
- Erogano energia per periodi molto più lunghi
- Forniscono vera inerzia sincrona e supporto di potenza reattiva
- Rimangono disponibili indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o dall'ora del giorno
A Dinorwig, queste caratteristiche consentono all'accumulazione per pompaggio di gestire disturbi prolungati e grandi squilibri del sistema dopo che la risposta iniziale della batteria si è esaurita.
Cosa rivelano gli eventi reali della rete elettrica
Con l'aumento della penetrazione delle rinnovabili, il profilo operativo di Dinorwig è cambiato significativamente. Invece di poche risposte a bassa frequenza al giorno, l'impianto ha iniziato a rispondere agli eventi della rete molto più frequentemente, talvolta più di una dozzina di volte in 24 ore.
Durante i principali disturbi della rete nel Regno Unito:
- Sono state attivate più unità in pochi secondi o minuti
- Le unità hanno operato simultaneamente in modalità diverse per supportare frequenza, tensione e inerzia
- Tutte e sei le unità pompa-generatore sono state coordinate per stabilizzare il sistema
Questi eventi hanno dimostrato che i grandi impianti di accumulazione per pompaggio sono spesso le uniche risorse in grado di fornire la combinazione di velocità, scalabilità e flessibilità necessaria per prevenire la riduzione del carico o le interruzioni.
Perché questo è importante per la rete del futuro
Dal momento che la produzione di energia rinnovabile continua ad espandersi e l'inerzia della rete diminuisce, gli operatori di sistema hanno bisogno di qualcosa di più di una risposta di breve durata. Hanno bisogno di risorse affidabili e attivabili in grado di stabilizzare la rete durante disturbi prolungati o a cascata.
Dinorwig dimostra come l'energia idroelettrica ad accumulazione per pompaggio che è supportata da moderne strategie di controllo possa evolvere da asset di backup a pietra angolare della stabilità della rete nei sistemi elettrici a basse emissioni di carbonio.
Conclusione: l'accumulazione per pompaggio come base per l'integrazione delle rinnovabili
L'esperienza alla centrale elettrica di Dinorwig dimostra che l'energia idroelettrica di accumulazione per pompaggio rimane essenziale nei moderni sistemi elettrici. Combinando grande capacità energetica, risposta rapida e supporto sincrono della rete, l'accumulazione per pompaggio fornisce servizi che le batterie e le energie rinnovabili basate su inverter da sole non sono in grado di sostenere.
Con la transizione delle reti verso livelli più elevati di generazione intermittente, gli impianti di accumulazione per pompaggio come Dinorwig continueranno a svolgere un ruolo centrale nel mantenimento della stabilità della frequenza, nel supporto della tensione e nella garanzia di un'erogazione affidabile dell'energia.
Scarica il libro bianco
Scarica il libro bianco tecnico completo per esplorare nel dettaglio le modalità operative di Dinorwig, i dati di risposta in frequenza e l'analisi degli eventi di rete nel mondo reale.
Scopri di più sull'automazione dell'accumulazione per pompaggio
Per uno sguardo più approfondito su come le moderne soluzioni di automazione consentono un funzionamento flessibile e affidabile dell'accumulazione per pompaggio, vedere Soluzioni di automazione per l'accumulazione per pompaggio dell'energia idroelettrica.