In che modo le piattaforme di automazione integrate consentono di migliorare la resilienza delle microgrid dei data center

Perché il coordinamento di protezione, controllo e ottimizzazione è fondamentale per la resilienza delle microgrid dei data center.

Riepilogo per la direzione

I data center stanno aggiungendo la generazione e lo stoccaggio di energia in loco per gestire la crescita, garantire i tempi di funzionamento dell'impianto e partecipare ai servizi di rete. Ma accumulare asset di per sé non crea resilienza. Il vero cambiamento deriva da una piattaforma di automazione integrata che unifica logica di protezione rapida, controllo dell'alimentazione, orchestrazione delle apparecchiature e ottimizzazione di livello superiore in un insieme coordinato.

Questo articolo spiega come un approccio integrato migliora l'isolamento, il black start, la risincronizzazione, la riduzione del carico, il coordinamento di UPS/generatori, il dispacciamento DER e la conformità al codice di rete. Esaminiamo i principali livelli funzionali (dalle azioni protettive a livello di millisecondo all'ottimizzazione della supervisione), mostriamo come i data center possono evolversi in sicurezza dal concetto tradizionale N+1 a strategie "N+Z" più flessibili (dove Z rappresenta un mix coordinato di risorse di resilienza abilitate da DER) e delineiamo le considerazioni strutturali e operative che contano di più. Infine, evidenziamo come la simulazione e i test strutturati riducano il rischio molto prima dell'accensione iniziale. 

L'obiettivo è dimostrare perché l'automazione integrata è un percorso fondamentale per realizzare microgrid resilienti.

Perché la resilienza non richiede solo più hardware. Richiede integrazione.

I data center moderni operano a livelli senza precedenti, con SLA rigorosi e un controllo normativo crescente. Gli obiettivi dei tempi di funzionamento dell'impianto si scontrano con le realtà della rete: code di interconnessione, vincoli di capacità locali, fluttuazioni di frequenza e tensione e volatilità dei costi dell'energia.

L'aggiunta di energia solare, stoccaggio, gruppi elettrogeni ad avviamento rapido o celle a combustibile può essere d'aiuto; tuttavia, senza un controllo integrato, ogni asset si comporta come un silo. E gli asset confinati in silos creano rischi nascosti:

  • Logica di attivazione e richiusura non coordinata
  • Conflitti tra il comportamento di continuità del servizio dell'UPS e i profili di rampa del generatore
  • Strategie di dispacciamento DER che violano i limiti termici dei trasformatori o degli alimentatori
  • Rilevamento anti-isolamento incoerente tra le apparecchiature
  • Circuiti di controllo in competizione tra loro (ad esempio, impostazioni di droop, controllo VAR, supporto della frequenza)

L'integrazione trasforma queste parti in un insieme resiliente: un'unica fonte di informazioni affidabili su stato e allarmi, setpoint armonizzati, modelli condivisi di capacità disponibile e sequenze end-to-end orchestrate e convalidate in condizioni reali.

I sei livelli funzionali di una microgrid resiliente per data center

Pensa alla resilienza come a uno stack in cui a ogni livello corrisponde una responsabilità specifica. Insieme, questi livelli creano la velocità, la visibilità e la prevedibilità necessarie per il funzionamento delle microgrid moderne. Comprendere le sfumature di ogni livello e applicare strategie di automazione mirate è essenziale.

  1. Livello protettivo e di controllo rapido (da millisecondi a cicli)
    Ruolo principale: proteggere la vita e le apparecchiature; agire più velocemente di quanto possano fare gli operatori.
    Esempi: protezione degli interruttori, rilevamento anti-isolamento, scatti dovuti a frequenze e tensioni insufficienti/eccessive, riduzione rapida del carico, isolamento guasti, logica di bypass statico dell'UPS.
    Perché l'integrazione è importante: la logica di protezione e i setpoint devono riflettere gli stati DER, il carico dei trasformatori e le priorità di carico critico; in caso contrario, le azioni protettive possono portare a interruzioni dell'intero sito.

  2. Livello di controllo di apparecchiature e sottosistema (secondi)
    Ruolo principale: mantenere le singole apparecchiature stabili ed entro i limiti.
    Esempi: regolatore del gruppo elettrogeno/controllo dell'eccitazione; dispacciamento attivo/reattivo del BESS; commutazione della modalità dell'inverter (grid‑following vs grid‑forming); coordinamento refrigeratore/VFD se incluso nella logica di riduzione del carico.
    Vantaggio dell'integrazione: le strategie armonizzate di droop e VAR prevengono la competizione tra i circuiti di controllo. I setpoint dell'UPS si allineano ai profili della rampa del generatore per evitare sovraccarichi dell'inverter o problemi del bus c.c.

  3. Livello di sequenziamento della microgrid (da secondi a minuti)
    Ruolo principale: eseguire sequenze di isolamento, black start, risincronizzazione e ricollegamento.
    Esempi: priorità di avvio del generatore; sincronizzazione dei bus; garanzia della continuità del servizio dell'UPS; riaccensione degli alimentatori in base a priorità; verifica del coordinamento delle protezioni prima della chiusura.
    Vantaggio dell'integrazione: orchestra un'unica sequenza convalidata su diversi dispositivi OEM e diverse annate.

  4. Livello di ottimizzazione programmazione (da minuti a ore)
    Ruolo principale: ridurre al minimo i costi, le emissioni o i rischi rimanendo entro i limiti operativi.
    Esempi: strategia di carica/scarica del BESS; ottimizzazione del combustibile; peak shaving; gestione dei costi di picco dell'energia; limiti di emissione; prenotazioni di capacità per contingenze N+1.
    Vantaggio dell'integrazione: allinea gli obiettivi finanziari e politici ai limiti reali delle apparecchiature, ai vincoli termici e ai programmi di manutenzione.

  5. Livello di azienda e interazione con il mercato (da ore a giorni)
    Ruolo principale: partecipare ai programmi di rete (DR, regolazione della frequenza, servizi di capacità, supporto della tensione) rispettando le priorità mission-critical.
    Vantaggio dell'integrazione: garantisce che l'attività di mercato non comprometta mai i tempi di funzionamento dell'impianto (ad esempio, riservando margini per le contingenze o applicando vincoli basati sugli SLA).

  6. Livello di supervisione, storico e sicurezza informatica (continuo)
    Ruolo principale: fornire consapevolezza situazionale, KPI, razionalizzazione degli allarmi, reportistica, verificabilità, gestione degli utenti, patching, rafforzamento, RBAC e accesso remoto sicuro.
    Vantaggio dell'integrazione: mantiene una base temporale coerente, un SOE unificato e una postura di sicurezza informatica coerente in tutto l'ecosistema di automazione.

Conclusione principale
La vera resilienza richiede che tutti e sei i livelli operino sulla base di un modello coerente e condiviso dell'impianto, con priorità coordinate e sequenze armonizzate.

"Come funziona" per gli scenari che contano 

Quando si parla di "resilienza" delle microgrid, spesso ci si concentra su singole funzionalità come inverter ad azione rapida, generatori con capacità di black-start, capacità di sovracorrente momentanea dei BESS o riduzione del carico ad alta velocità. Ma la resilienza non è la somma di queste parti; è l'interazione tra di esse durante i momenti che contano di più. 

Il vero test di una piattaforma di automazione integrata è il modo in cui gestisce i disturbi del mondo reale: l'istante in cui la rete scompare, i secondi prima che un'isola si destabilizzi, la precisione necessaria per ricongiungersi ai servizi di pubblica utilità senza sconvolgere i carichi IT o i millisecondi disponibili per ridurre il carico quanto basta a prevenire un collasso. Gli scenari seguenti mostrano come un'architettura di controllo coordinata gestisce queste transizioni, evidenziando non solo ciò che accade, ma anche i motivi per cui l'integrazione determina se la microgrid mantiene la continuità senza problemi o se degenera in interruzioni evitabili.

1) Isolamento (intenzionale o non intenzionale)

Quando la tensione o la frequenza dei servizi di pubblica utilità fuoriescono dai limiti accettabili o quando l'attivazione di un interruttore isola il sito, il sistema deve passare immediatamente al funzionamento isolato mantenendo in linea i carichi critici. Innanzitutto avviene il rilevamento: la piattaforma riconosce i trend anomali di frequenza, tensione o velocità di variazione della frequenza (ROCOF) e conferma la topologia elettrica attraverso lo stato dell'interruttore. Con tale conferma, dichiara la modalità di isolamento e, laddove supportato, sposta gli inverter selezionati in modalità di formazione della rete, blocca i profili di droop appropriati ed eleva la priorità di avvio dei generatori. 

L'obiettivo immediato è la stabilità: il regolatore applica i setpoint di carico, coordina il comportamento di mantenimento della continuità dell'UPS e comanda al BESS di smorzare le deviazioni di frequenza e supportare la tensione. Se vengono raggiunti i limiti, la piattaforma ridefinisce le priorità dei carichi ed esegue una rapida riduzione del carico rispetto alle tabelle di priorità pre-convalidate per preservare l'isola. Una volta stabilito lo stato stazionario, l'attenzione si rivolge alla resistenza, monitorando i margini termici, il combustibile disponibile e lo stato di carica della batteria (SOC) per ottimizzare il mix di DER per la durata prevista. Il vantaggio dell'integrazione si manifesta nella temporizzazione: il coordinamento del comportamento dell'UPS, dei cambi di modalità dell'inverter e della velocità di rampa dei generatori previene scatti imprevisti ed evita cali di tensione a cascata.

2) Black start (rete assente)

Un black start inizia con il buio e la necessità di stabilire un bus di riferimento stabile da zero. L'orchestratore avvia un motore primo con capacità di black-start e realizza il primo segmento energizzato. Gli inverter selezionati passano alla modalità di formazione della rete per supportare l'isola iniziale e la piattaforma alimenta metodicamente la prima sezione. I carichi critici dell'UPS e dell'IT vengono portati in linea in blocchi a fasi, mentre il regolatore verifica la stabilità del bus c.c. e monitora le risposte ai transitori. 

Da lì, gli alimentatori e i sistemi essenziali per il bilanciamento dell'impianto, come raffreddamento, pompe e altri ausiliari, vengono aggiunti in via prioritaria, con impostazioni di protezione verificate prima di ogni chiusura. All'aumentare del margine seguono i carichi non critici. Il valore dell'integrazione in questo contesto è il singolo conduttore: una piattaforma avvia sequenze, sincronizzazioni, tolleranze e conferme tra diversi OEM. Questa orchestrazione è esattamente ciò che una sequenza cartacea non può garantire nel mondo reale, specialmente sotto pressione e con comportamenti variabili dell'apparecchiatura.

3) Risincronizzazione e ricollegamento

Il rientro nella rete dopo un evento di isolamento è una manovra di precisione progettata per essere invisibile ai carichi di lavoro IT. Il regolatore conferma innanzitutto che l'isola sia stabile e che esista un margine sufficiente per gestire la transizione. Quindi allinea l'angolo di fase, la frequenza e la tensione con la fonte dei servizi di pubblica utilità ed esegue un rigoroso controllo di sincronizzazione prima di chiudere il collegamento. 

Anziché imporre variazioni di fase che potrebbero turbare il controllo dell'UPS o dell'inverter, la piattaforma esegue deliberatamente una rampa dei flussi di energia, monitorando eventuali segni di disturbo. Una volta stabilito il funzionamento in parallelo, gli inverter vengono riportati alle modalità di inseguimento della rete secondo necessità e il sistema può riattivare la partecipazione al mercato o riprendere la normale ottimizzazione economica. L'integrazione impedisce le "lotte" per il controllo a questo limite (in particolare il passaggio dal comportamento di droop isolato ai controlli che seguono la rete) in modo che la transizione venga completata senza problemi.

4) Riduzione rapida del carico

Durante una perturbazione di grande entità sull'isola, la velocità e la proporzionalità determinano se il sistema si stabilizza o collassa. Il regolatore controlla i trend ROCOF e di sottofrequenza, quindi esegue la riduzione del carico in base alla priorità in millisecondi o secondi, calibrato sulla gravità dell'evento. La riduzione del carico non viene eseguita in modo isolato: la piattaforma comanda contemporaneamente il supporto BESS contro le sovracorrenti momentanee e coordina l'aumento incrementale dei generatori per ridurre al minimo la quantità di carico da abbandonare. 

Al ritorno della capacità, il sistema aggiunge nuovamente i carichi in modo automatico in una sequenza controllata. In questo caso, il vantaggio dell'integrazione riguarda la fedeltà, in modo che le decisioni di riduzione del carico riflettano la reale capacità disponibile in tutte le DER e i vincoli attivi, limitando l'entità della riduzione e migliorando la stabilità complessiva.

UPS, generatori, BESS e inverter: come farli funzionare bene insieme

Anche con una solida architettura di microgrid di alto livello, la resilienza dipende in ultima analisi da quanto bene i principali asset energetici si comportano insieme in situazioni di stress. I sistemi UPS, i generatori, gli inverter e lo stoccaggio a batteria hanno tutti ruoli ben definiti, ma nessuno di essi è stato progettato isolatamente per completare perfettamente le dinamiche di controllo, i limiti dei transitori o la sensibilità temporale degli altri. Senza un livello di automazione unificato per coreografare le loro interazioni, piccole discrepanze (come soglie di mantenimento della continuità, pendenze di droop, comportamento SOC, risposta AVR, limiti termici) possono aggravarsi e creare instabilità durante eventi reali. Questa sezione evidenzia i punti di coordinamento chiave che trasformano un insieme di apparecchiature in un ecosistema energetico prevedibile e resiliente.

1) Coordinamento UPS + generatore

La continuità di servizio affidabile dipende dall'allineamento del comportamento dell'UPS con i transitori dei generatori. Le soglie di bypass statico e di mantenimento della continuità devono essere regolate in base alla risposta in tensione/frequenza dei generatori, in modo che non si verifichino trasferimenti imprevisti durante le rampe. Allo stesso tempo, la convalida dei contributi di corrente di guasto e dei tempi di apertura degli interruttori aiuta a prevenire interventi spuri, mentre le impostazioni regolate di droop e AVR assicurano un supporto di frequenza e tensione che integra l'UPS piuttosto che provocare stress sul bus c.c.

2) BESS come "ammortizzatore"

Il BESS offre un rapido supporto di frequenza, rampa e livellamento dei transitori per colmare il divario tra l'immediatezza dell'UPS e l'inerzia del generatore. Per rendere ripetibile tale supporto, la piattaforma riserva lo stato di carica per le contingenze e applica barriere SOC che riflettono la durata prevista dell'interruzione. Ciò preserva l'autonomia pur fornendo la risposta ad alta velocità che mantiene stabili le isole durante i disturbi.

3) Gestione della modalità degli inverter

Le transizioni dinamiche tra le modalità di grid-following e grid-forming dovrebbero essere sequenziate con un controllo centralizzato, inclusivo di tolleranze e tempi che riflettano lo stato dell'isola. Il coordinamento di queste transizioni con il comportamento del regolatore del generatore previene le oscillazioni, specialmente durante condizioni di bassa inerzia. Il risultato è un passaggio ordinato dell'autorità (cioè chi sta impostando frequenza/tensione e quando) in modo che le apparecchiature non si "scontrino" al confine.

4) Vincoli termici e degli alimentatori

Le decisioni di dispacciamento e le sequenze di ricollegamento devono rispettare il carico dei trasformatori, la portata dei cavi e il margine operativo dell'alimentatore, non solo i limiti nominali delle apparecchiature sulla targhetta dati. L'integrazione dei modelli termici nel livello di ottimizzazione previene violazioni dei vincoli lente e nascoste che emergono solo dopo stress prolungati. In questo modo le azioni di controllo a breve termine sono allineate allo stato e all'affidabilità a lungo termine degli asset.

In conclusione: la resilienza riguarda tanto la messa a punto e il coordinamento quanto la capacità nominale.

Da N+1 a N+Z: ridefinire la ridondanza con le DER (perfezionamento)

I data center tradizionali progettano i sistemi elettrici sulla base del concetto di ridondanza N+1 o 2N; fondamentalmente, modelli basati sulla duplicazione fissa e uno per uno dei componenti critici. Le microgrid costituiscono un'evoluzione di questo approccio, introducendo ciò che chiamiamo N+Z, dove Z rappresenta il mix coordinato di capacità di resilienza abilitata da DER disponibile in un dato momento. Ciò include il margine operativo controllabile delle DER, la capacità di risposta del sistema di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS) e qualsiasi asset dispacciabile coinvolto nella strategia energetica del sito.

Concetti chiave alla base di "Z"

  • Contabilità dinamica della capacità 
    Z è intrinsecamente variabile. Varia in base alla disponibilità del combustibile, allo stato di carica della batteria, agli stati di manutenzione, alle condizioni ambientali e persino agli impegni di partecipazione sul mercato. A differenza dei margini di ridondanza tradizionali, viene continuamente ricalcolato piuttosto che presunto statico.

  • Applicazione basata sulle politiche 
    La piattaforma di automazione deve riservare attivamente la quantità appropriata di Z per eventi di emergenza prima di offrire la capacità residua ai servizi di rete o ai programmi di mercato. Ciò garantisce che la resilienza non sia mai compromessa nel perseguimento dell'ottimizzazione economica.

  • Gestione del rischio legata ai KPI 
    Gli SLA dei tempi di funzionamento dell'impianto, le aspettative RPO/RTO e la posizione di rischio complessiva dell'operatore definiscono quanto Z deve essere tenuto in riserva e quanto possa essere monetizzato. Z diventa un regolatore di resilienza sintonizzabile in modo esplicito, misurabile e governato dalla politica anziché dall'intuizione dell'operatore.

Perché questo è importante

N+Z non è una computazione di un foglio di calcolo o un margine di conoscenza tribale. Si tratta di una politica di resilienza codificata incorporata direttamente nella piattaforma di automazione che viene applicata automaticamente, regolata continuamente e convalidata in condizioni di funzionamento reali. Ciò trasforma la ridondanza da un principio di progettazione statico in una strategia operativa adattiva idonea per microgrid ricche di DER.

Vista della sala controllo: cosa devono vedere gli operatori

Gli operatori possono gestire una microgrid resiliente solo se la sala controllo rende i segnali critici chiaramente visibili durante gli eventi in rapida evoluzione. La resilienza migliora quando gli operatori possono visualizzare:

  • Diagramma unificato a linea singola (SLD) con stato delle DER, carico dell'alimentatore, stati degli interruttori, stato di isolamento e punti di collegamento.
  • Cronologia SOE con precisione al millisecondo per diagnosticare i disturbi.
  • Misuratori di margine: riserva rotante, riserva di frequenza rapida (FFR) e riserva di combustibile/SOC.
  • Vista della sequenza attiva: dove ci si trova nelle procedure di isolamento/black start/risincronizzazione, con interblocchi e tolleranze.
  • Razionalizzazione degli allarmi: basata sulle priorità, con runbook chiari.
  • Postura di sicurezza informatica: patch, accesso utenti e stato del supporto remoto sicuro.

Principio di progettazione: non sovraccaricare l'operatore durante gli eventi. Mettere in primo piano le informazioni giuste, non ogni punto dati.

Test e simulazione: il motore nascosto della resilienza

La vera resilienza si realizza nell'ambiente di test, non nell'ambiente di produzione. Simulando l'intero stack di controllo in condizioni realistiche, operatori e ingegneri possono convalidare il comportamento, ottimizzare le prestazioni e ridurre i rischi di interazioni complesse molto prima dell'accensione iniziale. Il modo più rapido per ridurre il rischio è testare l'intero stack in un ambiente realistico.

  • Simulazione offline (model-in-the-loop): convalida le sequenze con modelli di impianto per generatori, inverter e UPS.
  • Ambienti HIL/SIL: integrano regolatori reali e I/O per test di temporizzazione deterministici.
  • Test di accettazione in fabbrica (FAT) per le sequenze: analizza isolamento, black start e ricollegamento con guasti simulati e stadi di carico.
  • Regolazione delle prestazioni: regola il droop, le impostazioni AVR, la risposta BESS e le soglie di distacco prima dell'accensione iniziale.
  • Formazione degli operatori: simula eventi rari in modo che la prima volta non sia durante la produzione.

La simulazione trasforma sistemi complessi e multi-vendor da "progetti di integrazione rischiosi" in sistemi prevedibili con comportamenti noti.

Le microgrid resilienti hanno anche bisogno di posture di resilienza informatica. 

La resilienza elettrica può sgretolarsi rapidamente se il sistema di controllo è vulnerabile. Man mano che i data center adottano architetture di microgrid distribuite e ad azione rapida, la postura informatica che circonda tali controlli diventa sempre più fondamentale quanto gli schemi di protezione e il coordinamento delle DER. In pratica, ciò significa: segmentare le reti tra relè di protezione, domini di controllo e accesso a livello dell'intera azienda; applicare il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) con autenticazione a più fattori per il supporto remoto; e mantenere linee di configurazione di base sicure con una gestione disciplinata delle patch su regolatori, HMI, storici e gateway. 

La registrazione degli eventi legata alla sequenza temporale degli eventi (SOE) rafforza l'analisi forense e la verificabilità, mentre l'allineamento con gli standard applicabili (ad esempio, i principi IEC 62443), le regole di interconnessione locali e le politiche di sicurezza aziendali mantengono l'ambiente difendibile. Una violazione durante un evento di rete può vanificare anche il miglior progetto elettrico, quindi è importante trattare la sicurezza informatica come parte dello stack di resilienza e non come un componente aggiuntivo.

Roadmap di implementazione: stadi pratici per i data center che non conoscono le microgrid

La costruzione di una microgrid resiliente è un processo graduale che collega scelte politiche, valutazione tecnica, convalida basata su modelli e messa in servizio disciplinata. Inizia definendo obiettivi e politiche (se i tempi di funzionamento dell'impianto o la partecipazione al mercato hanno la precedenza) e quantifica i margini di riserva richiesti. Valuta gli asset e i vincoli esistenti, inclusi i limiti di alimentatore e trasformatore, la topologia UPS, le capacità dei generatori, il mix di DER e i requisiti di interconnessione. Scegli una piattaforma di integrazione che dia priorità al controllo deterministico, al sequenziamento comprovato, alle comunicazioni indipendenti dal fornitore e a un solido supporto della simulazione. 

Crea al più presto un modello dell'impianto per eseguire casi potenziali, quindi progetta sequenze operative per isolamento, black start, risincronizzazione e ricollegamento, con rami di guasto espliciti e prompt dell'operatore. Da lì, sintonizza i circuiti di controllo (strategie droop/VAR, handshake UPS-generatore, risposta rapida in frequenza BESS) e convalida tutto attraverso test FAT e HIL/SIL, stressando barriere e allarmi. Esegui la messa in servizio in blocchi per fasi per verificare la temporizzazione e gli interblocchi con le apparecchiature sotto tensione. Infine, metti in funzione e impara: tieni traccia di KPI, modelli SOE e incidenti mancati per perfezionare le politiche (compresi i livelli di riserva Z) e fai evolvere i servizi di rete solo una volta che il sistema è stabile e la fiducia è alta.

KPI che indicano una reale resilienza 

La resilienza non è dimostrata dall'intento progettuale; è dimostrata da prestazioni misurabili durante le transizioni reali. Concentrati sugli indicatori operativi che rivelano come si comporta il sistema sotto stress: tassi di successo durante i blip della rete; tempo richiesto per ottenere la stabilità dopo l'isolamento; tempo per arrivare al "carico critico pronto" durante il black start, nonché entità delle fluttuazioni di frequenza e tensione durante le transizioni. Valuta l'accuratezza della riduzione rapida del carico confrontando la riduzione effettiva con l'obiettivo e monitora l'aderenza alle politiche di margine di riserva (il monitoraggio della riserva Z). Monitora il tempo medio tra gli scatti imprevisti per rilevare problemi di coordinamento e correla la varianza post-evento nelle metriche delle prestazioni IT (ad esempio, gli impatti sugli obiettivi del livello di servizio) per garantire che i disturbi elettrici rimangano invisibili ai carichi di lavoro. Queste sono misure operative e sono più credibili delle affermazioni generiche.

Conclusione: perché l'integrazione definisce microgrid resilienti 

Le piattaforme di automazione integrate sviluppate per i settori mission-critical riuniscono esattamente ciò che le microgrid resilienti dei data center richiedono: controllo deterministico, sequenziamento comprovato e test rigorosi basati su simulazioni. L'esperienza maturata nei settori dell'energia, dell'acqua e di altri ambienti ad alta affidabilità si traduce direttamente in una rapida risoluzione della logica, in una convalida disciplinata e in un supporto del ciclo di vita che mantiene sistemi diversificati e multi-vendor prevedibili nel tempo. Alla fine, la resilienza non riguarda tanto i singoli asset quanto piuttosto l'architettura di controllo che li unifica.

Ulteriori letture: Automazione integrata per microgrid resilienti

Queste risorse forniscono un contesto più approfondito su come le pratiche integrate di controllo, simulazione e sicurezza informatica si traducono in un comportamento prevedibile su asset diversi.

Contatta un esperto 

Contatta un esperto Emerson per discutere delle nostre soluzioni per data center e microgrid. Forniscici alcuni dettagli sulla tua applicazione e ti metteremo in contatto con lo specialista giusto.

Contatta un esperto ↗