Os centros de dados em escala de IA estão gerando uma demanda sem precedentes por energia e, ao mesmo tempo, remodelando como os sistemas de alimentação devem operar. Cargas de trabalho de IA altamente dinâmicas podem criar flutuações rápidas na demanda, enquanto a crescente dependência da energia solar introduz variabilidade no lado da geração.
Os sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) ajudam a preencher essa lacuna, fornecendo a flexibilidade necessária para equilibrar a geração renovável intermitente com requisitos de carga em rápida mudança. No entanto, à medida que as interconexões solares, de armazenamento, de geração e de rede são adicionadas ao mix energético do centro de dados, o desafio passa da implantação de tecnologias individuais para a coordenação delas como parte de um único sistema energético.
O gerenciamento bem-sucedido da volatilidade da carga solar, de armazenamento e orientada por IA requer uma abordagem unificada que permita que todos os ativos operem juntos em tempo real.
A energia solar e o armazenamento estão remodelando as estratégias de energia dos centros de dados
A energia solar está se tornando um componente cada vez mais importante das estratégias de energia de centro de dados em hiperescala. Ela oferece oportunidades para expandir a capacidade de geração, apoiar os objetivos de sustentabilidade e reduzir a exposição a mercados de energia flutuantes.
Ao mesmo tempo, os sistemas de armazenamento de energia em bateria estão evoluindo além das funções tradicionais de backup. As implantações modernas de BESS ajudam a suavizar a variabilidade renovável, responder a mudanças repentinas na demanda de carga e fornecer flexibilidade operacional em uma ampla gama de condições operacionais.
Juntos, a energia solar e o armazenamento criam novas oportunidades para operadores de centro de dados. No entanto, isso também introduz novos níveis de complexidade operacional que aumentam à medida que os sistemas escalam.
O desafio de coordenação na hiperescala
À medida que os sistemas de energia do centro de dados crescem, os operadores devem gerenciar volumes crescentes de dados operacionais e coordenar ativos que geralmente se originam de vários fornecedores e ambientes de controle.
Painéis solares, sistemas de baterias, inversores, geração no local e interconexões de serviços públicos geram seus próprios fluxos de dados e requisitos operacionais. Sem uma abordagem coordenada, os operadores podem enfrentar:
- Visibilidade limitada em ativos de energia
- Resposta mais lenta às mudanças nas condições operacionais
- Processos de comissionamento e resolução de problemas mais complexos
- Capacidade reduzida de otimizar o uso de energia em tempo real
Esses desafios são agravados pela volatilidade de carga orientada por IA, em que grandes mudanças na demanda podem ocorrer em segundos. Nesses ambientes, a operação confiável depende não apenas do desempenho de ativos individuais, mas da efetividade com que esses ativos trabalham juntos.
Abordagem da Emerson: uma arquitetura unificada de controle de energia
A Emerson tem um histórico comprovado de ajudar operadores de hiperescala a enfrentar esses desafios por meio de uma arquitetura de controle unificada que coordena geração, armazenamento, recursos de energia renovável e comportamento de carga em um único ambiente operacional.
A plataforma de automação Ovation™ fornece controle determinístico em tempo real e visibilidade centralizada em sistemas de energia complexos, permitindo que os operadores gerenciem diversos ativos como um sistema coordenado.
Essa abordagem permite:
- Coordenação em tempo real entre ativos de geração solar, armazenamento e geração convencional
- Resposta automatizada a flutuações na oferta e na demanda
- Visibilidade operacional centralizada
- Resolução de problemas e comissionamento mais rápidos
- Maior confiabilidade sob condições operacionais altamente dinâmicas
Ao estabelecer uma estrutura de controle comum, os operadores podem transformar a energia solar e o armazenamento de tecnologias independentes em componentes integrados de uma arquitetura de energia responsiva.
Conecte o controle em tempo real com a otimização de energia
Manter a estabilidade em tempo real é apenas uma parte da equação. À medida que os centros de dados continuam a crescer, os operadores também devem otimizar o uso de energia, a utilização do armazenamento e o planejamento de recursos em horizontes de tempo mais longos.
A Emerson apoia essa abordagem em camadas por meio de recursos integrados de previsão, programação e otimização. Plataformas como AspenTech Digital Grid Management (DGM) ajudam os operadores a:
- Prever a geração renovável e a demanda de carga
- Otimizar as estratégias de carga e descarga da bateria
- Planejar o uso de energia nos horizontes de dia seguinte e intradiários
- Melhore a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, apoie as metas de confiabilidade
Juntos, o controle em tempo real e a otimização preditiva permitem uma estratégia energética coordenada que equilibra flexibilidade, resiliência e gerenciamento de custos.
Construindo sistemas de energia que se adaptam aos requisitos do futuro
À medida que os requisitos de energia do centro de dados continuam a crescer, os operadores precisam de arquiteturas de energia que possam evoluir junto com as mudanças nos objetivos de negócios, regulatórios e de sustentabilidade.
Uma abordagem coordenada para geração solar, armazenamento de baterias e controle de energia ajuda a preservar a flexibilidade em todo o ciclo de vida da instalação. Novos recursos renováveis podem ser integrados de forma mais eficiente, a capacidade de armazenamento pode se expandir à medida que as exigências aumentam e os operadores ganham a capacidade de participar mais ativamente nos mercados de energia em evolução.
Em última análise, a capacidade de coordenar os recursos energéticos como um sistema unificado desempenhará um papel cada vez mais importante na determinação da eficácia com que os centros de dados em escala de IA equilibram o crescimento, a confiabilidade e a flexibilidade energética de longo prazo.
Perguntas frequentes sobre integração solar e de armazenamento para centros de dados de IA
Embora a energia solar forneça uma geração econômica e sustentável, sua produção varia de acordo com o clima e as condições de luz do dia. Os centros de dados em escala de IA normalmente exigem recursos adicionais e sistemas de controle coordenados para manter uma disponibilidade de energia confiável.
Os sistemas de armazenamento de energia em bateria ajudam a suavizar a variabilidade renovável, respondem rapidamente a flutuações de carga e fornecem flexibilidade operacional que apoia um fornecimento de energia estável.
Painéis solares, baterias, ativos de geração e interconexões de rede devem operar juntos em tempo real. O controle coordenado ajuda a otimizar o desempenho, melhorar a confiabilidade e reduzir a complexidade operacional.
Uma arquitetura unificada de controle de energia fornece visibilidade centralizada e controle coordenado em geração, armazenamento, recursos de energia renovável e cargas de instalação em um único ambiente operacional.
Os operadores usam sistemas de controle em tempo real, armazenamento de bateria e ferramentas de otimização de energia para coordenar recursos e manter uma operação estável conforme a demanda muda.
A Emerson fornece soluções de controle, automação, SCADA, gerenciamento de baterias e otimização de energia que ajudam os operadores a coordenar recursos de energia renovável, sistemas de armazenamento, ativos de geração e comportamento de carga dentro de uma estrutura unificada.
Mais informações
- Saiba como a plataforma de automação Ovation permite o controle centralizado entre os ativos de energia do centro de dados
- Saiba como o AspenTech Digital Grid Management (DGM) oferece suporte à previsão, programação e otimização de energia
- Descubra como a Emerson apoia o gestão de energia de centro de dados em geração renovável, armazenamento e interconexão da rede
- Saiba como os recursos de gestão de energia em baterias da Emerson ajudam a coordenar implantações de armazenamento de energia em larga escala
Reconhecimento da fonte
Essa perspectiva da Emerson expande os desafios da indústria discutidos na DatacenterDynamics, "Making solar and storage work for AI-scale data centers" (13 de julho de 2026), com autoria de Ryan Franks. O artigo original examina o papel crescente da energia solar e do armazenamento de baterias no suporte aos requisitos de energia do centro de dados em escala de IA. Esta página amplia a discussão destacando como as arquiteturas de controle unificado, a coordenação em tempo real e as tecnologias de otimização de energia da Emerson ajudam a integrar a geração solar, os sistemas de armazenamento de baterias e as cargas de trabalho dinâmicas de IA em um sistema de energia coeso. Leia o artigo original ↗