¿Qué es un sistema de gestión energética para microrredes?

Cómo mejora un EMS de microrred la resiliencia y la eficiencia de plantas de misión crítica, como centros de datos, hospitales, empresas de servicios generales y plantas industriales

Resumen ejecutivo

Los sistemas de gestión energética (EMS) para microrredes ofrecen a las instalaciones de misión crítica una forma predecible y coordinada de operar diversos recursos energéticos distribuidos (DER), al tiempo que protegen el tiempo de operación. A diferencia de las herramientas centradas en los edificios o en el DCIM, un EMS de microrred gestiona los flujos de energía fuera del edificio mediante la previsión, la optimización y el despacho de recursos como generadores, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), pilas de combustible y energías renovables, dentro de las restricciones eléctricas reales. El cerebro supervisor es el que coordina la economía con la política de resiliencia, de modo que la participación en la red nunca ponga en riesgo las cargas críticas. 

Este artículo explica qué es un EMS para microrredes, cómo funciona junto con un controlador de microrredes y por qué es importante para instalaciones como centros de datos, hospitales, empresas de servicios generales de agua, campus universitarios y plantas industriales. Describimos las funciones principales (como el pronóstico de DER, la programación, los límites de seguridad del estado de carga (SOC) y la optimización que considera las restricciones) y mostramos cómo un EMS aplica políticas de resiliencia, como las reservas N+Z.

¿Qué es un sistema de gestión energética para microrredes?

Un sistema de gestión energética (EMS) de microrred es el software de supervisión y la capa de control que coordina los recursos energéticos distribuidos (DER) de una microrred, incluidos generadores, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), energía solar, pilas de combustible y otras cargas controlables, con el fin de cumplir los objetivos operativos sin infringir los límites eléctricos ni las políticas de resiliencia. Piense en él como el cerebro de la coordinación: pronostica la oferta y la demanda, planifica el despacho óptimo en distintos horizontes temporales (desde minutos hasta horas) y aplica medidas de seguridad para que las cargas críticas permanezcan protegidas.

  • Controlador de microrred frente a EMS de microrred
    El controlador de microrred ejecuta secuencias y acciones de protección en tiempo real, entre las que se incluyen el funcionamiento en isla, el arranque en negro, la resincronización y el aislamiento rápido de carga. Esto se lleva a cabo mediante una temporización determinista, medida en milisegundos o segundos. El EMS se ubica justo por encima de ese nivel y se encarga de planificar y optimizar el funcionamiento de la microrred en intervalos más largos, así como de proporcionar los puntos de ajuste y las prioridades que el controlador ejecuta. En resumen: el EMS decide qué hacer y cuándo, mientras que el controlador se asegura de que todo se haga de manera segura e inmediata.

  • EMS para microrredes frente a EMS para edificios (BMS) y DCIM
    Las herramientas BMS y DCIM se centran en las operaciones dentro del edificio, como el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de las instalaciones, la optimización térmica y de enfriamiento, la densidad de racks y los equipos mecánicos. Un EMS para microrredes se centra en la dinámica eléctrica exterior del edificio: orquestación de los DER, gestión del estado de carga de los BESS, conservación del combustible, límites de los alimentadores y transformadores y participación en el mercado de la red. Son complementarios: las herramientas del edificio mantienen eficientes las operaciones internas; un EMS para microrredes garantiza que la red troncal de energía entrante se mantenga estable y optimizada en términos de costes.

  • ¿Por qué las instalaciones de misión crítica utilizan un EMS?
    A medida que las instalaciones incorporan DER de varios MW para hacer frente al crecimiento, los límites de interconexión, los objetivos de sostenibilidad y los servicios de red, las interacciones entre los activos se vuelven más complejas. Un EMS de microrred convierte esa complejidad en un plan que toma en cuenta las restricciones: reserva un margen suficiente para imprevistos, programa la carga del BESS en función de los compromisos del mercado, coordina los generadores con los puntos de ajuste de los inversores y respeta los límites térmicos de los alimentadores y los transformadores. El resultado es un comportamiento predecible en situaciones de estrés y métricas operativas verificables en condiciones normales de funcionamiento.

¿Cómo funciona un EMS de microrred?

Un EMS de microrred planifica y coordina los flujos de energía en un plazo de minutos a horas y proporciona la información necesaria para que el controlador de la microrred ejecute sus acciones en un plazo de milisegundos a segundos. En esencia, cuenta con cinco funciones: pronóstico, modelado de restricciones, optimización y programación, aplicación de políticas y transferencia de la supervisión al controlador.

  • Previsión y conocimiento de la situación
    El EMS proyecta la carga a corto plazo y la disponibilidad de DER (por ejemplo, la disponibilidad de los generadores, el estado de carga [SOC] de los BESS y las previsiones de energía solar), así como factores contextuales como los niveles de combustible, las condiciones ambientales y la participación prevista en el mercado. 

  • Modelado de restricciones (Física + Límites)
    Dado que los límites eléctricos son reales, el EMS incorpora restricciones térmicas de los alimentadores y los transformadores, las clasificaciones de los disyuntores, las tasas de rampa, los tiempos mínimos de subida y bajada, y los requisitos de reserva. Esto evita que se adopten planes que, si bien son óptimos desde el punto de vista económico, no son seguros desde el punto de vista eléctrico, y previene infracciones térmicas lentas y ocultas.

  • Optimización yamp; programación
    Una vez establecidas las previsiones y las restricciones, el EMS elabora un plan operativo: cuándo cargar o descargar el BESS, cómo distribuir la carga entre los generadores y los inversores, cómo minimizar el consumo de combustible o las emisiones, y cuándo participar en los mercados. El plan se basa en un horizonte temporal (de evolución continua) y se actualiza constantemente a medida que cambian las condiciones.

  • Aplicación de políticas que priorizan la resiliencia (N+Z)
    El EMS aplica las políticas N+Z al reservar un margen explícito para contingencias antes de ofrecer cualquier excedente a los servicios de la red. Z toma en cuenta factores dinámicos como el SOC, el combustible, el estado de mantenimiento y los riesgos conocidos. Esto garantiza que la participación en el mercado nunca comprometa los requisitos de resiliencia.

  • Barreras de seguridad yamp; autonomía de SOC
    Para evitar obtener beneficios económicos pero sufrir pérdidas operativas, el EMS aplica medidas de control del SOC que preservan la autonomía durante períodos prolongados de funcionamiento en isla. Asigna la reserva de frecuencia rápida (FFR) mientras conserva energía suficiente para contingencias de mayor duración.

  • Transferencia de control al controlador de la microrred
    Por último, el EMS establece los puntos de ajuste, las prioridades y los horarios en el controlador de la microrred, el cual ejecuta las secuencias y las medidas de protección (funcionamiento en isla, arranque en negro, reconexión, aislamiento rápido de carga) con una temporización determinista. El EMS revisa los planes en tiempo real a medida que cambian las condiciones; el controlador garantiza una actuación segura en el punto de control.

Por qué las plantas de misión crítica necesitan un EMS para microrredes

Las operaciones de misión crítica están incorporando DER de varios MW para hacer frente al crecimiento, a los retrasos en la interconexión, a los objetivos de sostenibilidad y a la exposición a costes. Para evitar estos enormes retrasos en la interconexión con la red eléctrica, muchas instalaciones recurren a las islas de energía detrás del medidor (BTM). Esa diversidad genera complejidad: diferentes tasas de aceleración, la dinámica de los inversores y los reguladores, el comportamiento del SOC, los límites térmicos y las señales del mercado que no siempre coinciden con las prioridades de tiempo de actividad.

Un EMS de microrred convierte esa complejidad en un plan coherente. Garantiza que la planta tenga suficiente margen de reserva para contingencias realistas, programa el uso del BESS para que el apoyo rápido a la frecuencia no agote la autonomía y coordina los puntos de ajuste de los generadores e inversores para evitar conflictos de control. Además, protege a la planta de un despacho óptimo sobre el papel que, sin que se note, infringiría las restricciones de los alimentadores o de los transformadores.

Capacidades clave que se deben buscar en un EMS de microrred

Un EMS de microrred robusto reúne varias capacidades que permiten convertir una combinación diversa de DER en un funcionamiento predecible y alineado con las políticas. Lo fundamental es la coordinación determinista con el controlador de la microrred, lo que garantiza que el EMS pueda transmitir planes, puntos de ajuste y prioridades con claridad, mientras que el controlador se encarga de la secuenciación y la protección en tiempo real. Esto solo funciona si el EMS es independiente del proveedor e integra generadores, inversores, BESS y dispositivos de protección de diferentes OEM con una temporización consistente para el análisis de eventos. 

Dado que los límites eléctricos son tan importantes como los objetivos económicos, el EMS debe emplear una optimización que tenga en cuenta las restricciones y respete los límites térmicos de los alimentadores y los transformadores, las clasificaciones de los disyuntores, las tasas de rampa, los límites máximos de emisiones y los objetivos de autonomía. Una capa de políticas que prioriza la resiliencia garantiza que el EMS mantenga siempre el margen necesario antes de permitir las exportaciones al mercado o el despacho discrecional de DER. En ese contexto, los mecanismos de protección del SOC ayudan al BESS a proporcionar un apoyo rápido a la frecuencia sin sacrificar su capacidad para soportar interrupciones más prolongadas. 

Para reducir el riesgo y reforzar la confianza de los operadores, el EMS debe permitir realizar pruebas de modelo, software y hardware en lazo, lo que permite validar las secuencias y los tiempos mucho antes de la puesta en marcha. Es igualmente esencial contar con una sólida postura de seguridad cibernética que incluya segmentación, RBAC/MFA, gestión de parches y un registro detallado de eventos alineado con el análisis de la secuencia de eventos. Por último, un sistema EMS moderno sienta las bases para los KPI centrados en la resiliencia, lo que brinda a los operadores una visibilidad clara del éxito en la continuidad operativa, del tiempo hasta alcanzar la estabilidad, de la precisión en el aislamiento de carga, del cumplimiento de las reservas, de las tendencias de activaciones falsas y de los impactos en el desempeño de TI tras un evento. En conjunto, estas capacidades garantizan que la microrred funcione de manera segura y eficiente, con un comportamiento predecible en situaciones de estrés.

Conclusión

Los enfoques de EMS para microrredes integradas son más eficaces cuando combinan transferencias de control determinísticas, optimización que considera las restricciones y validación mediante simulación. Ese es el modelo operativo que Emerson perfeccionó en los sectores de generación de energía, servicios generales de agua y otros entornos de misión crítica: integración independiente del fabricante o proveedor, pruebas secuenciales rigurosas y soporte durante todo el ciclo de vida, lo que garantiza que los sistemas complejos sigan operando de manera predecible incluso bajo condiciones de estrés. Cuando se aplica a las microrredes, el resultado es una resiliencia práctica: planes que respetan las leyes de la física, políticas que protegen el margen y operaciones que se mantienen estables cuando cambian las condiciones.

Soluciones de gestión energética de microrredes de Emerson

Para integrar la optimización predictiva de energía con el control industrial en tiempo real, Emerson proporciona arquitecturas integrales de software de supervisión con el sistema de gestión energética (EMS) de microrredes Ovation™ y el AspenTech Microgrid Management System™ (MMS).

img

Sistema de gestión energética (EMS) de microrredes Ovation

Al trabajar junto con el controlador de la microrred, el sistema de gestión energética (EMS) de microrredes Ovation proporciona una orquestación de software de supervisión que equilibra los flujos de energía a nivel de la instalación. Actuando como puente entre los planes económicos y el control Edge, aplica políticas que prioricen la resiliencia para garantizar que la optimización de costes y la participación en el mercado nunca comprometan el tiempo de actividad crítico del sistema.

img

AspenTech Microgrid Management System (MMS)

Diseñado para microrredes complejas de múltiples sitios, carteras empresariales y entornos de mercado dinámicos, AspenTech MMS™ ofrece análisis predictivo avanzado y optimización de DER a escala de red. Evalúa las señales del mercado en tiempo real, los pronósticos meteorológicos y las tarifas de las empresas de servicios generales para ejecutar el despacho económico a largo plazo, además de coordinar con el sistema de control de microrredes Ovation a fin de maximizar el rendimiento de la inversión en los activos y respaldar los objetivos de sostenibilidad a gran escala.

Lecturas adicionales sobre los sistemas de gestión energética de las microrredes

Gracias a la plataforma de automatización Ovation™, Emerson ofrece soluciones probadas que el sector energético y los operadores de centros de datos necesitan con frecuencia.