Résumé analytique
Une entreprise technologique mondiale est en train de mettre au point un data center hypersclae, épaulé par une centrale électrique sur site dédiée et conçue pour une capacité de production supérieure à un gigawatt, et alimentée principalement par des turbines à gaz. L’installation doit fournir en continu une alimentation de haute qualité pour répondre aux charges de calcul intensives, tout en gérant la complexité électrique propre à un actif de production opérant à l’échelle du réseau public.
Pour répondre à ces exigences, l’équipe du projet a sélectionné la plate-forme d’automatisation Ovation™ pour fournir un contrôle de supervision unifié sur l’ensemble de la production, des systèmes auxiliaires de la centrale et de l’infrastructure électrique. La solution combine le contrôle de supervision des turbines et des postes de commande, l’automatisation complète des équipements auxiliaires et un système intégré de contrôle et de surveillance électrique (ECMS) qui offre aux exploitants une base de contrôle unique couvrant l’ensemble le trajet, du combustible au disjoncteur.
Contexte du projet
Ce site nord-américain associe un campus de data centers hyperscale à une centrale de production d'électricité colocalisée et orientable, dimensionnée pour prendre soutenir charge de calcul complète de l’installation. La production est assurée principalement par des turbines à gaz, avec un poste de commutation et un poste électrique livrant l’alimentation aux halls du data center.
Les principales caractéristiques architecturales comprennent :
- Une capacité de production sur site conçue pour plus de 1 GW afin de servir des charges de travail numériques en continu
- Une approche de développement par étapes, avec une capacité de production et une infrastructure de soutien déployées en plusieurs étapes au fur et à mesure de la croissance du campus
- Une production à base de turbines à gaz fonctionnant sous un contrôle de supervision coordonné
- Une gamme complète de systèmes d’équipements auxiliaires pour une production continue
- Une infrastructure de poste de commutation et de poste électrique gérant la fourniture d’alimentation et la répartition de la charge
Compte tenu de l’ampleur de l’îlot de production électrique et de la criticité de la charge qu’il dessert, le projet nécessite une automatisation de niveau industriel capable de coordonner la production et les équipements électriques en un seul système fiable.
Défis des clients
L’équipe du projet est confrontée aux défis caractéristiques de la production colocalisée à grande échelle :
- Large éventail de systèmes sous contrôle : les turbines, le poste de commutation et un large éventail de sous-systèmes des équipements auxiliaires doivent fonctionner selon une stratégie coordonnée plutôt que comme des îlots d’automatisation isolés.
- Exigences de disponibilité continue : la charge du data center ne peut pas tolérer d’interruption, ce qui impose des exigences strictes en matière de fiabilité, à la fois pour la production et le chemin de distribution électrique.
- Gestion dynamique de la charge : la demande liée au calcul nécessite un contrôle réactif des disjoncteurs et une gestion de la charge coordonnée avec la répartition de la production.
- Visibilité opérationnelle à grande échelle : les exploitants ont besoin d’une connaissance consolidée de la situation dans une grande usine à forte densité d’équipements, ainsi que d’informations sur l’état de l'équipement nécessaires pour planifier la maintenance sans compromettre la disponibilité.
- Calendriers de livraison accélérés : des délais de réalisation serrés exigent une préparation opérationnelle anticipée, sans compromettre la fiabilité, la sécurité ou la cybersécurité.
Pour relever ces défis, le client avait besoin d’un fournisseur de solutions de contrôle disposant d’une expérience éprouvée dans les systèmes de production d’électricité stratégiques de grande envergure.
Solution : Contrôle unifié sur la plate-forme d’automatisation Ovation
La plate-forme d’automatisation Ovation a été sélectionnée pour fournir un environnement centralisé d’automatisation et de contrôle, couvrant la centrale de production et son infrastructure électrique. Déployée pour les phases initiales du projet, la plate-forme fournit un cadre opérationnel commun qui peut être facilement étendu à mesure que des capacités de production, des infrastructures électriques et des installations de data center supplémentaires sont mises en service.
La solution intégrée comprend :
- Supervision des turbines et du poste de commutation, coordination de la répartition de la production et de la distribution de l’électricité
- Contrôle des systèmes auxiliaires de la centrale pour l’eau déminéralisée, le gaz de combustion, les systèmes d’eau, l’électricité auxiliaire, les postes et l’appareillage de commutation
- Visualisation pour l’exploitant, y compris une IHM, un SCADA et un logiciel de gestion des équipements modernes pour une visibilité opérationnelle et une surveillance de l’état des équipements à l’échelle de la centrale.
- ECMS pour le contrôle des disjoncteurs et la gestion de la charge dans l’ensemble du système de distribution électrique
La consolidation du contrôle de la production, des équipements auxiliaires et électriques sur une plate-forme commune élimine les difficultés d’intégration qui séparent généralement le système de contrôle-commande de la centrale du SCADA électrique, offrant ainsi aux exploitants une interface, un cadre de contrôle, une philosophie d’alarme et un environnement d’ingénierie unique sur l’ensemble du site.
Résultats et préparation opérationnelle
La solution basée sur Ovation établira une base de contrôle capable de soutenir la centrale depuis la mise en service jusqu’à l’exploitation soutenue à pleine charge.
Les principaux résultats seront les suivants :
- Contrôle de supervision coordonné entre les équipements de production, les équipements auxiliaires et les équipements de poste de commutation
- Distribution fiable de l’alimentation au data center dans des conditions de charge dynamiques, avec contrôle des disjoncteurs et gestion de la charge gérés par ECMS
- Visibilité pour les exploitants et connaissance de l’état de l'équipement à l’échelle de la centrale grâce à des IHM, des SCADA et des logiciels de gestion des équipements intégrés
- Une architecture d'automatisation modulaire, basée sur des normes, qui prend en charge la stratégie de développement progressif du projet, permettant au système de contrôle-commande de se développer de manière transparente au fur et à mesure de l'ajout progressif de la production d'électricité, des équipements électriques et de la capacité du data center. Ensemble, ces capacités permettront à l’exploitant de maintenir des opérations numériques continues tout en s’appuyant sur un système de contrôle-commande de niveau industriel pour gérer la production et la complexité électrique.
Pourquoi c’est important
Alors que les exploitants à très grande échelle construisent de plus en plus leurs propres centrales de production plutôt que de puiser uniquement dans le réseau, la frontière entre la centrale électrique et le data center disparaît. Ce projet démontre comment une plate-forme d’automatisation unifiée offre la fiabilité et la discipline opérationnelle qu’exigent les infrastructures numériques de nouvelle génération.
Découvrez les solutions Emerson pour les centres de données
Emerson propose un portefeuille de technologies numériques et d’automatisation conçues pour aider les exploitants de data centers à renforcer leur fiabilité, simplifier leur intégration et évoluer en toute confiance à mesure que la demande augmente.
- Gestion de l’énergie pour les micro-réseaux et îlots d’alimentation dans les data centers
Orchestration intelligente des équipements de production et de soutien sur site pour une disponibilité continue et une optimisation de la consommation énergétique.
Système de contrôle des micro-réseau et de contrôle-commande
Contrôle coordonné de la production, du stockage et de la distribution électrique dans des installations auto-alimentées.
Logiciel de visualisation pour l’exploitant
Visibilité opérationnelle claire sur l’ensemble d’un portefeuille d’équipements de production et de stockage de l’énergie.
Applications assistées par l’IA Ovation  ;
Applique l’aide à la décision intelligente pour améliorer la stabilité du réseau, prévoir les modèles de charge et identifier les anomalies pour une fiabilité et une efficacité accrues.
Suite de cybersécurité pour l’énergie et l’eau  ;
Renforce la cyberrésilience dans les environnements OT grâce à une surveillance continue, une détection des menaces et des contrôles d’accès basés sur les rôles conçus pour protéger les infrastructures électriques critiques.
Études de cas connexes dans le domaine des centres de données
Besoin de plus d’informations ?
Découvrez comment Emerson aide les centres de données à répondre aux exigences strictes de disponibilité par des technologies d’automatisation unifiées à faible risque. Contactez nos experts en centres de donnéespour démarrer la conversation.