Riepilogo
Un'azienda tecnologica globale sta sviluppando un data center hyperscale supportato da una centrale elettrica dedicata in loco progettata per più di un gigawatt di capacità di generazione, alimentata principalmente da turbine a gas. La struttura deve fornire alimentazione continua e di alta qualità per carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo, gestendo al contempo la complessità elettrica di un asset di generazione che opera su scala di servizio di pubblica utilità.
Per soddisfare questi requisiti, il team del progetto ha scelto Ovation™ Automation Platform per offrire un controllo di supervisione unificato su tutti i sistemi di generazione, bilanciamento dell'impianto e infrastruttura elettrica. La soluzione combina il controllo di supervisione di turbine e stazione di commutazione, l'automazione completa del bilanciamento dell'impianto e un sistema di controllo e monitoraggio elettrico (ECMS) integrato che offre agli operatori un'unica base di controllo che copre il percorso dal combustibile all'interruttore.
Contesto del progetto
Questo sito nordamericano abbina un campus di data center hyperscale a una generazione di energia distribuibile e co-locata dimensionata per supportare l'intero carico di calcolo della struttura. La produzione di energia è assicurata principalmente da turbine a gas, con una stazione di commutazione e una sottostazione di supporto che forniscono energia alle sale del data center.
Alcune delle principali caratteristiche architettoniche sono:
- Capacità di generazione in loco progettata per oltre 1 GW per servire carichi di lavoro digitali always-on
- Un approccio di sviluppo graduale, con capacità di generazione e infrastrutture di supporto distribuite in più fasi, man mano che il campus cresce
- Generazione basata su turbine a gas che opera sotto un controllo di supervisione coordinato
- Una gamma completa di sistemi balance-of-plant a supporto della generazione continua
- Infrastruttura di stazione di commutazione e sottostazione che gestisce l'erogazione di energia e la distribuzione del carico
Date le dimensioni dell'isola di alimentazione e la criticità del carico servito, il progetto richiede un'automazione di livello industriale in grado di coordinare generazione e asset elettrici in un unico sistema affidabile.
Le sfide del cliente
Il team del progetto affronta le sfide caratteristiche della generazione co-locata hyperscale:
- Ampia gamma di sistemi sotto controllo: turbine, stazione di commutazione e un'ampia gamma di sottosistemi balance-of-plant devono operare secondo un'unica strategia coordinata, non come isole di automazione.
- Requisiti di disponibilità continua: il carico del data center non può tollerare interruzioni e impone requisiti di affidabilità rigorosi sia alla generazione che al percorso della distribuzione elettrica.
- Gestione dinamica del carico: la domanda determinata dal carico informatico richiede un controllo reattivo degli interruttori e una gestione del carico coordinata con la distribuzione della produzione.
- Visibilità operativa su larga scala: gli operatori necessitano di una consapevolezza situazionale consolidata in un impianto di grandi dimensioni e ad alta densità di asset, insieme alle informazioni sullo stato degli asset utili per pianificare la manutenzione senza rischiare in termini di disponibilità.
- Tempi di erogazione accelerati: le tempistiche compresse richiedono una pronta disponibilità operativa senza compromettere l'affidabilità o la sicurezza.
Per affrontare queste sfide, il cliente necessita di un fornitore di controlli con una comprovata esperienza nella produzione di energia mission-critical su larga scala.
Soluzione: controllo unificato su Ovation Automation Platform
La soluzione Ovation Automation Platform è stata scelta perché offre un ambiente di automazione e controllo centralizzato che comprende impianto di generazione e infrastruttura elettrica. Implementata per le fasi iniziali del progetto, la piattaforma offre un quadro operativo comune che si può facilmente ampliare man mano che vengono aggiunte nuove capacità di generazione, infrastrutture elettriche e strutture del data center.
La soluzione integrata comprende:
- Controllo di supervisione di turbine e stazione di commutazione, che coordina la distribuzione della generazione con l'erogazione di energia
- Controllo dei sottosistemi balance-of-plant per acqua demineralizzata, gas combustibile, sistemi idrici, impianto elettrico ausiliario, sottostazione e quadri elettrici
- Visibilità per l'operatore con interfacce moderne, SCADA e software di gestione delle risorse per la visibilità operativa dell'intero impianto e il monitoraggio dello stato delle apparecchiature
- ECMS per il controllo degli interruttori e la gestione dei carichi in tutto il sistema di distribuzione elettrica
Il consolidamento dei controlli di generazione, balance-of-plant ed elettrico su una piattaforma comune elimina i punti di integrazione che in genere separano il DCS dell'impianto dallo SCADA elettrico, offrendo così agli operatori un'unica interfaccia, un unico framework di controllo, un'unica filosofia di allarme e un unico ambiente di progettazione in tutto il sito.
Risultati e prontezza operativa
La soluzione basata su Ovation creerà una base di controllo in grado di supportare l'impianto dalla messa in opera fino al funzionamento prolungato a pieno carico.
Alcuni dei risultati chiave saranno:
- Controllo di supervisione coordinato su asset di generazione, balance-of-plant e stazione di commutazione
- Erogazione affidabile dell'alimentazione al data center in condizioni di carico dinamico, con controllo dell'interruttore gestito da ECMS e gestione del carico
- Visibilità dell'operatore a livello di impianto e consapevolezza dello stato degli asset grazie a interfaccia, SCADA e software di gestione delle risorse integrati
- Un'architettura di automazione scalabile e basata su standard che supporta la strategia di sviluppo graduale del progetto, consentendo al sistema di controllo di espandersi senza problemi con la progressiva aggiunta nel tempo di ulteriore generazione di energia, risorse elettriche e capacità del data center. Nel loro insieme, queste funzionalità consentiranno all'operatore di garantire la continuità delle operazioni digitali, avvalendosi al contempo di un sistema di controllo di livello industriale per gestire generazione e complessità del sistema elettrico.
Perché è importante
Poiché gli operatori hyperscale ricorrono sempre più spesso a una generazione gestita in proprio senza attingere esclusivamente dalla rete elettrica, il confine tra centrale elettrica e data center scompare. Questo progetto dimostra come una piattaforma di automazione unificata offra l'affidabilità e la disciplina operativa necessarie per un'infrastruttura digitale di nuova generazione.
Scopri di più sulle soluzioni Emerson per i data center
Emerson offre un portafoglio per le tecnologie digitali e l'automazione progettato per aiutare gli operatori dei data center a rafforzare l'affidabilità, semplificare l'integrazione e scalare con sicurezza.
- Gestione dell'energia nei data center per microgrid & isole energetiche
Orchestrazione intelligente tra la generazione in loco e le risorse di supporto per garantire un funzionamento continuo e l'ottimizzazione energetica.
Controllo delle microgrid & sistemi di controllo
Controllo coordinato di generazione, accumulo e distribuzione elettrica nelle strutture autoalimentate.
Software per la visibilità dell'operatore
Chiara visibilità operativa su un intero portafoglio di asset di generazione e accumulo di energia.
Applicazioni Ovation basate sull'intelligenza artificiale
Applica un supporto decisionale intelligente per migliorare la stabilità della rete, prevedere i modelli di carico e individuare le anomalie per maggiori affidabilità ed efficienza.
Suite di sicurezza informatica per energia e acqua
Rafforza la resilienza informatica negli ambienti OT con monitoraggio continuo, rilevamento delle minacce e controllo degli accessi basato sui ruoli, progettati per proteggere l'infrastruttura di alimentazione mission-critical.
Case study relativi ai data center
Desideri ulteriori informazioni?
Scopri come Emerson aiuta i data center a soddisfare i rigorosi requisiti di disponibilità con tecnologie di automazione unificate e a basso rischio. Contatta i nostri esperti di data center per avviare la conversazione.