Background
Estudo de caso de monitoramento de condições | Mineração, minerais e metais

Empresa de mineração evita US$ 2,4 milhões em perdas na produção ao usar o monitoramento de vibração wireless para evitar paradas não programadas de transportadores críticos

Fallback image
Análise prescritiva automatizada incorporada PeakVue Plus

Há quase três décadas, a PeakVue™ da Emerson é reconhecida como a tecnologia líder em detecção do mancal do elemento de rolamento. O AMS Wireless Vibration Monitor utiliza a tecnologia patenteada PeakVue da Emerson para gerar informações práticas.

Primeiro, ele confirma quando uma máquina está em boas condições. Além disso, quando identifica um problema em desenvolvimento, pode quantificar a natureza e a gravidade do defeito. Ele diferencia entre problemas mecânicos, como defeitos nos elementos giratórios, e problemas de causas principais, como lubrificação insuficiente. Com os recursos do PeakVue Plus, um operador da sala de controle pode sinalizar equipamentos com problemas e até mesmo encarregar as equipes de manutenção para avaliar um aspecto específico da condição do ativo.

Explore o PeakVue 

Resultados de negócios

  • Estimativa de evitar US$ 2,4 milhões em perda de receita
  • Segurança e eficiência operacionais aprimoradas
  • Progresso em direção à visão corporativa para a transformação digital

Aplicação

À medida que o carvão é convertido de bruto para limpo, muitas séries de transportadores de transferência movem o material pela planta de processamento principal para o envio.

Cliente

Empresa de mineração norte-americana. 

Desafio

Os transportadores de transferência movem o carvão de uma área para outra. Quando um deles diminui ou para, muitos outros devem fazer o mesmo, colocando em risco a segurança e a lucratividade. Uma mineradora norte-americana detectou vibração em alguns de seus transportadores que, por segurança, não estavam disponíveis para monitoramento de condições de rota padrão por técnicos. Quando a vibração danificou o equipamento e o processo parou, a equipe de manutenção foi obrigada a entrar em ação imediatamente para remediar a situação.

Ao mesmo tempo em que a equipe de manutenção local enfrentava desafios, a empresa estava promovendo uma meta corporativa que incluía a extensão dos sensores em seus equipamentos de processo, combinada com análise e visualização de dados, em que a transformação digital desempenhou um papel importante. Esse desafio do transportador apresentou uma oportunidade para o local avançar em direção aos objetivos corporativos.

Solução

A Emerson e a Spartan Controls, parceira de impacto local da Emerson, criaram uma solução que atendeu aos desafios imediatos de vibração e ajudou o local a avançar no caminho da transformação digital. Na solução, os sensores de campo wireless nos transportadores enviam dados para o AMS Machine Works para análise e consolidação do PeakVue. A tecnologia PeakVue oferece uma indicação simples e confiável da condição do equipamento, filtrando os sinais de vibração tradicionais e concentrando-se no impacto, um indicador preciso da condição geral de uma máquina com rolamentos.

Uma conexão OPC UA transporta dados do AMS Machine Works para a nuvem, onde painéis personalizados mostram informações de todos os transportadores. Os alertas são disparados quando necessário e direcionam a equipe para a investigação. Os usuários na unidade local e em toda a empresa podem revisar os alertas e trabalhar juntos para encontrar uma solução.  Certa manhã, bem cedo, depois que a solução estava pronta e funcionando, a equipe recebeu um alarme de temperatura indicando que um rolamento estava operando acima do limite de 40 °C. Eles não precisaram se apressar para resolver um problema porque o PeakVue lhes deu informações e tempo para monitorar a situação e garantir que o aumento de temperatura não fosse um evento transiente.

Quando chegou ao trabalho no dia seguinte, a equipe revisou os dados e decidiu monitorar a situação nas próximas duas semanas. Após outro pico de temperatura, o rolamento foi lubrificado durante uma inspeção diária, evitando um desligamento emergencial do transportador. A equipe estima que o tempo de inatividade teria resultado em uma perda de produção de 6 mil a 8 mil toneladas de carvão limpo, um valor estimado de US$ 2,4 milhões em receita nos preços atuais de mercado. 

 

“Projetamos uma solução que se alinha a vários objetivos. Ela resolve nosso desafio de vibração enquanto nos move em direção à nossa visão de transformação digital corporativa.” - Engenheiro de confiabilidade

 

A equipe agora pode adotar medidas que evitam tempo de inatividade, danos aos componentes e riscos à segurança da manutenção. Na verdade, a conectividade de rede, que inclui sensores wireless, ajudará a organização a avançar em direção às metas de transformação digital e capacitará as equipes em toda a organização a usar os dados para buscar melhorias de eficiência em direção a um processo geral mais ecológico e sustentável. No futuro, como a solução de vibração wireless pode ser aplicada a outros equipamentos além dos transportadores, a análise de dados ajudará a abordar as causas principais ao longo do processo.
 

Comece agora mesmo

Solicite uma consulta para descobrir como a equipe de especialistas em monitoramento de condições da Emerson pode ajudar você a iniciar, expandir ou melhorar seu programa ou projetos atuais.

Produtos em destaque