Power Generation Company Reduces Labor Costs
CASO DI STUDIO DEL MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI | ALIMENTAZIONE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Power Company riduce i costi e migliora l'affidabilità dell'impianto grazie al software di monitoraggio e analisi delle vibrazioni wireless

Fallback image
UNA SOLUZIONE DI ALTA QUALITÀ AIUTA A EVITARE CORREZIONI CHE POTREBBERO RICHIEDERE MOLTO TEMPO

AMS Wireless Vibration Monitor fornisce i dati delle vibrazioni completi su una rete mesh wireless auto-organizzante. Fornisce informazioni dettagliate sullo stato dei macchinari sia per il personale addetto alle operazioni che per il personale addetto alla manutenzione.

CONTENUTO CORRELATO | ALIMENTAZIONE

L'utility elettrica del Midwest mette in gioco il monitoraggio delle vibrazioni wireless

"Ci sforziamo sempre di ridurre i tempi di fermo e di allontanarci dalle attività basate sul tempo per passare alla manutenzione basata sulle condizioni" - Senior Manager, Monitoraggio e diagnostica

Scopri perché un'azienda statunitense di servizi di pubblica utilità sta implementando una rete di circa 5.000 unità di AMS Wireless Vibration Monitor di Emerson in tutti i suoi siti fossili entro la fine del 2022.

LEGGETE IL CASO DI STUDIO

CONTENUTO CORRELATO | ALIMENTAZIONE

Xcel Energy sceglie AMS 6500 di Emerson per la protezione delle turbine

Xcel Energy, con sede a Minneapolis, Minnesota, è una delle principali società elettriche e di gas naturale degli Stati Uniti che fornisce energia a più di 3,3 milioni di clienti di energia elettrica e a 1,8 milioni di clienti di gas naturale. 

Scoprite perché Xcel ha scelto AMS 6500 di Emerson preferendolo a un altro fornitore per la protezione delle turbine presso l'impianto di Pawnee (Colorado). 

LEGGETE IL CASO DI STUDIO

Risultati aziendali

  • Riduzione del costo della manodopera associato alla raccolta dei dati sulle vibrazioni
  • Dati più frequenti delle vibrazioni per migliorare il monitoraggio delle condizioni o sviluppare rapidamente nuovi problemi
  • Riduzione del rischio di incorrere in costose sanzioni contrattuali a causa del declassamento o dell'arresto dell'impianto

Applicazione

Motori, pompe e ventilatori contribuiscono a tre unità di generazione di energia che producono 1.265 MW di elettricità.

Cliente

Società di servizi di pubblica utilità in Nord America che serve milioni di clienti attraverso molteplici servizi di trasmissione e distribuzione.

Problema

Per ottenere la massima efficienza, una società nordamericana che produce energia elettrica aveva la necessità di monitorare le vibrazioni della macchina. La soluzione iniziale includeva trasmettitori di vibrazioni di bassa qualità di un altro fornitore che richiedevano maggiore attenzione rispetto ai motori, alle pompe e ai ventilatori di cui era stato loro assegnato il monitoraggio.

Con un tasso di guasto del 25% nei trasmettitori, il team di manutenzione dedicava circa 20 ore alla settimana a sostituire le apparecchiature per il monitoraggio delle condizioni, aggiornare il firmware e riavviare il sistema. Poiché il sistema non ha fornito i dati necessari, gli analisti delle vibrazioni non erano in grado di prevedere problemi e il macchinario era a un rischio maggiore di fallimento.

Soluzione

Emerson è stata invitata a progettare una soluzione migliorata che fornisse in modo affidabile dati e strumenti di analisi di monitoraggio delle condizioni da remoto. La risposta Emerson includeva i monitor AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works, i gateway, le antenne Field Link e la tecnologia PeakVue.

Il team per la produzione di energia aveva acquisito familiarità con le soluzioni di qualità di Emerson fin dai loro anni di utilizzo dell'analizzatore di stato dei macchinari AMS 2140 in un piano di monitoraggio basato su percorsi per la manutenzione predittiva. Sulla base della loro esperienza, erano fiduciosi che la soluzione di Emerson avrebbe evitato le sfide affrontate con il monitoraggio remoto della concorrenza.

Per dimostrare il piano, l'Emerson Impact Partner locale ha lavorato con il cliente ed ha eseguito uno studio pilota che ha confrontato i dati di AMS 2140, i dati del monitoraggio delle vibrazioni wireless di Emerson e il sistema di monitoraggio della concorrenza su una macchina che si sospettava avere un difetto di cuscinetto della pista interna. Il test non richiedeva la linea visiva della macchina, funzionava per un mese e, grazie al sistema pilota speciale, raccolse dati senza coinvolgere i sistemi IT. Inoltre, la tecnologia PeakVue Plus di Emerson ha consentito un'analisi semplice.

Sia l'AMS 2140 che l'AMS Wireless Vibration Monitor hanno trovato il difetto. La precedente soluzione della concorrenza non l'ha trovata.

Con la nuova soluzione in atto, il team del cliente può utilizzare il software AMS Machine Works di Emerson per esaminare lo spettro e i dati sulle forme d'onda per verificare se una macchina presenta un difetto che causerebbe tempi di fermo dell'impianto non pianificati o costi elevati di riparazione della macchina. L'analisi approfondita è semplificata perché PeakVue considera più che i dati di velocità e può essere facilmente analizzata in trend utilizzando gli strumenti di Emerson. L'analisi va oltre e suggerisce attività specifiche che correggeranno i problemi.

Visto che i dati remoti forniti dalla soluzione Emerson portano valore, il cliente spera di fare sempre meno affidamento sul proprio programma basato sui percorsi, di ridurre il costo della manodopera associato alle rotte e di garantire che dati coerenti di alta qualità vengano raccolti a distanza con la frequenza necessaria.

Per iniziare

Richiedete una consulenza per scoprire in che modo il team di esperti di monitoraggio delle condizioni di Emerson può aiutarvi ad avviare, espandere o migliorare il vostro programma o i vostri progetti attuali.