De microrredes a hiperredes: gestión del futuro de los ecosistemas energéticos a gran escala

Resumen ejecutivo

La creciente demanda de electricidad, la expansión de la energía renovable, la implementación del almacenamiento de energía en baterías, la electrificación industrial y el auge de los centros de datos a hiperescala están redefiniendo la forma en que se diseñan y operan los sistemas de energía.

En un contexto donde las organizaciones deben coordinar un número cada vez mayor de activos de generación, recursos de almacenamiento, conexiones a la red y cargas eléctricas, es posible que los enfoques tradicionales de la gestión energética ya no sean suficientes. Esta evolución está dando lugar a un nuevo concepto llamado hiperred.

Sobre la base de los principios de las microrredes, las hiperredes aplican control y optimización coordinados en ecosistemas energéticos más grandes y multifacéticos. Si bien se trata de un concepto que aún es emergente, las hiperrredes proporcionan un marco útil para comprender cómo se pueden gestionar los sistemas energéticos futuros para mejorar la confiabilidad, la resiliencia, la flexibilidad operativa y la eficiencia. Los debates recientes de la industria describen las hiperredes como una extensión de los conceptos de microrredes diseñados para admitir entornos cada vez más complejos y de uso intensivo de energía, como los centros de datos a hiperescala. 

 

La evolución de la gestión energética

La gestión energética está ampliando constantemente su alcance. Inicialmente, las organizaciones gestionaban activos individuales. Más tarde, optimizaron las centrales eléctricas, las flotas renovables y las instalaciones industriales. Las microrredes introdujeron un control coordinado de la generación, el almacenamiento y las cargas eléctricas locales.

Hoy en día, muchos operadores se enfrentan a un nuevo desafío: gestionar redes interconectadas de recursos de generación, sistemas de almacenamiento en baterías, conexiones a servicios generales y grandes consumidores de electricidad en distintas instalaciones y ubicaciones. Las hiperredes representan la siguiente etapa en esa evolución.

Conclusión clave: la gestión energética está evolucionando desde la optimización de sistemas individuales hasta la coordinación de ecosistemas energéticos completos.

 

¿Qué es una hiperred?

Una hiperred es un ecosistema energético a gran escala que coordina los recursos de generación, los sistemas de almacenamiento de energía, las interconexiones de servicios generales y las grandes cargas eléctricas a través de una estrategia operativa unificada.

Si bien no existe una definición de la industria universalmente aceptada, las hiperredes generalmente se consideran una extensión de los principios de microrredes aplicados a escalas mucho más grandes y en recursos más diversos. 

Una hiperred puede funcionar como una gran isla de energía, y se ocupa de coordinar los recursos energéticos distribuidos, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías y las conexiones a la red para atender de forma confiable grandes cargas críticas, como las asociadas a instalaciones industriales y campus de centros de datos a hiperescala.

Una hiperred puede interconectar las operaciones de:

  • Generación convencional y renovable
  • Sistemas de almacenamiento de energía en baterías
  • Conexiones a la red eléctrica
  • Grandes plantas industriales
  • Campus de centros de datos

Estos recursos normalmente se coordinan mediante tecnologías avanzadas de monitoreo, control y optimización.

 

Por qué están surgiendo las hiperredes

El acceso a la energía es una de las principales fuerzas que impulsan el interés en las hiperredes. El rápido crecimiento de las grandes instalaciones de uso intensivo de energía, en particular los centros de datos de hiperescala e inteligencia artificial, está creando una demanda de electricidad a una escala y un ritmo que la infraestructura de red existente no siempre puede satisfacer.

Para muchas organizaciones, desarrollar y operar su propia generación no es su modelo preferido. La electricidad suministrada por la red permite a los operadores industriales y propietarios de centros de datos centrarse en sus actividades principales en lugar de operar una infraestructura de generación de energía. Sin embargo, los largos plazos de interconexión y las limitaciones en la capacidad de la red disponible están llevando a algunas organizaciones a evaluar la generación in situ o detrás del medidor como una manera de obtener rápidamente la energía que necesitan. Informes recientes de la industria confirman que algunos desarrolladores de centros de datos están considerando explícitamente estos recursos como soluciones puente mientras esperan conexiones de red.

  • Rápido crecimiento de cargas críticas grandes
    La infraestructura de IA y los centros de datos a hiperescala están acelerando tanto la escala como la urgencia de la demanda de electricidad. Las nuevas instalaciones pueden requerir cantidades sustanciales de energía concentrada en un solo campus, lo que aumenta la presión sobre los servicios generales y la infraestructura de transmisión para ofrecer nueva capacidad en el momento y el lugar necesarios. De las limitaciones de la red a las soluciones in situ describe el acceso a la electricidad como un factor cada vez más importante para determinar si los proyectos de centros de datos avanzan según lo programado.
  • Acceso a la red y restricciones de interconexión
    Cuando la capacidad de red requerida no está disponible o no se puede entregar dentro del cronograma de desarrollo de un proyecto, es posible que los operadores deban desarrollar infraestructura dedicada de generación y energía. Esto puede crear islas de energía que incorporen recursos energéticos distribuidos, almacenamiento de energía en baterías y conexiones a la red eventuales o existentes para prestar servicio de forma confiable a cargas críticas grandes.
  • Coordinación de un sistema de energía más complejo
     Una vez que las organizaciones comienzan a operar esta combinación de generación in situ, almacenamiento de energía y recursos conectados a la red, el desafío se extiende más allá de simplemente asegurar la energía. Estos recursos deben ser monitoreados, controlados y coordinados como un sistema de energía integrado.

Esta convergencia de cargas críticas en rápido crecimiento, acceso restringido a la red e infraestructura de energía in situ cada vez más compleja está ayudando a impulsar el surgimiento del concepto de hiperred.

 

¿En qué se diferencia una hiperred de una microrred?

Una microrred normalmente coordina la generación, el almacenamiento de energía y las cargas eléctricas dentro de una sola instalación, campus o área localizada. Una hiperred aplica esos mismos principios en un ecosistema mucho más grande y complejo que puede incluir distintos sitios, recursos energéticos diversos, interconexiones de servicios generales y cargas eléctricas importantes.

En términos simples, una microrred se enfoca en la optimización de la energía local, mientras que una hiperred se enfoca en la coordinación y la optimización de la energía en todo el ecosistema.

Características
Microrred
Hiperred

Alcance

Campus o instalaciones locales

Varios sitios, ecosistema regional o de gran tamaño

Escala

Típicamente kW a escala MW

Escala de cientos de MW a GW

Recursos

Limitado y localizado

Diversas y distribuidas

Objetivo

Optimización del sitio

Optimización del ecosistema

Complejidad

Moderado

Alto

Las hiperredes se basan en los conceptos utilizados en las microrredes, pero los extienden a través de redes más grandes de activos de generación, recursos de almacenamiento, interfaces de servicios generales y cargas eléctricas.

 

Gestión de una hiperred

La gestión de una hiperred implica más que la simple conexión de activos. Los operadores deben monitorear, pronosticar, optimizar y coordinar continuamente los recursos en condiciones cambiantes, además de proteger los sistemas y las comunicaciones que permiten que esos recursos funcionen juntos. A medida que aumenta la escala y la conectividad de estos sistemas de alimentación críticos, la ciberseguridad se convierte en un aspecto importante para mantener operaciones seguras y confiables.

Entre las capacidades clave se incluyen las siguientes:

  • Visibilidad operativa en tiempo real
  • Pronóstico de generación y carga
  • Optimización del almacenamiento de energía
  • Gestión de la interacción con la red
  • Toma de decisiones operativas automatizada
  • Ciberseguridad y comunicaciones seguras

Las tecnologías avanzadas como los sistemas SCADA, los sistemas de gestión de energía (EMS), los controladores de microrredes, las plataformas de gestión de activos renovables, los sistemas integrados de control de red y generación, y las soluciones de ciberseguridad, ayudan a proporcionar la visibilidad, la coordinación, la protección y el control necesarios para gestionar ecosistemas energéticos cada vez más complejos.

A medida que crece la cantidad de recursos conectados, la capacidad de automatizar las decisiones operativas, proteger la infraestructura crítica y optimizar el desempeño en todo un ecosistema energético se vuelve cada vez más importante.

 

¿Son las hiperredes el futuro de la gestión de la energía?

Las hiperredes no sustituyen a las redes tradicionales ni a las microrredes. Más bien, representan una evolución en la forma en que pueden coordinarse y optimizarse recursos energéticos cada vez más interconectados.

A medida que las organizaciones integran más generación renovable, almacenamiento de energía, cargas electrificadas e infraestructura informática a gran escala, la capacidad de gestionar ecosistemas energéticos completos puede ser cada vez más importante.

Si bien se trata de un concepto que aún es emergente, las hiperrredes ofrecen un marco útil para comprender la dirección de la gestión energética en el futuro.

Así como las microrredes ayudaron a redefinir cómo funcionan los sistemas de energía locales, las hiperrredes pueden ayudar a definir cómo se coordinan los ecosistemas energéticos a gran escala en los próximos años.

 

Obtenga más información sobre las tecnologías detrás de las hiperredes

Si bien las hiperredes aún son un concepto emergente, ya existen las tecnologías necesarias para monitorear, controlar, optimizar y coordinar ecosistemas energéticos complejos. Desde sistemas de control de microrredes y gestión de energía hasta plataformas SCADA, optimización del almacenamiento en baterías y gestión de activos renovables, una solución integrada ayuda a proporcionar la visibilidad y la inteligencia operativa necesarias para gestionar recursos energéticos cada vez más interconectados.

  • Gestión energética para centros de datos
    Descubra cómo las estrategias avanzadas de gestión energética ayudan a los centros de datos a optimizar el consumo de energía, mejorar la confiabilidad y coordinar los recursos de energía en el sitio y conectados a la red.

  • Sistemas de control de microrredes
    Explore cómo los sistemas de control de microrredes coordinan la generación, el almacenamiento y las cargas eléctricas para mejorar la flexibilidad operativa y la resiliencia.

  • Gestión de activos renovables
    Descubra cómo los operadores de energías renovables monitorean, analizan y optimizan las flotas de recursos eólicos, solares y de almacenamiento.

  • Sistemas de control de centrales eléctricas
    Explore cómo los sistemas de control avanzado ayudan a las empresas de servicios generales y a los operadores industriales a optimizar el desempeño y la confiabilidad de la central eléctrica.

  • Ciberseguridad para infraestructuras críticas
     Descubra cómo las tecnologías y las estrategias de ciberseguridad pueden ayudar a proteger los sistemas de control, las comunicaciones y los activos conectados que respaldan la infraestructura de energía crítica.

  • Ayuda al operador asistida por IA
     Descubra cómo las tecnologías asistidas por IA pueden ayudar a los operadores a acceder rápidamente a información relevante, solucionar problemas, identificar información valiosa y tomar decisiones mejor informadas en operaciones cada vez más complejas.

Preguntas frecuentes sobre las hiperredes

Una hiperred es un ecosistema energético a gran escala que coordina los recursos de generación, los sistemas de almacenamiento de energía, las interconexiones de servicios generales y las grandes cargas eléctricas a través de una estrategia operativa unificada. Las hiperredes amplían muchos de los principios utilizados en las microrredes para respaldar entornos energéticos más grandes, diversos y complejos.

Una microrred coordina los recursos energéticos dentro de una instalación, un campus o un sitio local. Una hiperred extiende esos mismos principios a través de un ecosistema mucho más grande que puede incluir distintas instalaciones, tecnologías de generación, recursos de almacenamiento, conexiones a la red eléctrica y cargas eléctricas importantes. Las diferencias principales son la escala, la complejidad y la amplitud de los activos que se gestionan.

Los centros de datos de IA e hiperescala requieren enormes cantidades de electricidad confiable. Los debates de la industria identifican cada vez más a las hiperredes como un marco potencial para coordinar los recursos de generación dedicados, los sistemas de almacenamiento de energía, las conexiones a servicios generales y las grandes cargas informáticas para respaldar estos requisitos de energía en rápido crecimiento. 

Las hiperredes pueden incorporar recursos de generación renovable como energía solar, eólica e hidroeléctrica junto con la generación convencional, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías y las conexiones a la red de servicios generales.

No necesariamente. Sin embargo, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías suelen desempeñar un papel importante, ya que proporcionan flexibilidad, cambio de energía, resiliencia y capacidades de optimización operativa dentro de ecosistemas energéticos más grandes.

Una hiperred puede consistir en varios sistemas de control suministrados con recursos energéticos distribuidos (DER) individuales y otros equipos. Estos sistemas pueden integrarse en un sistema común de supervisión, gestión y control que coordine los activos en respuesta a la demanda de energía y otros requisitos de la instalación. Algunas de las tecnologías de respaldo pueden ser SCADA, sistemas de gestión de energía (EMS), software de pronóstico y optimización, soluciones de ciberseguridad y asistencia al operador asistida por IA.

Las aplicaciones potenciales incluyen centros de datos a hiperescala, parques energéticos industriales, desarrollos renovables a escala de servicios generales, puertos, infraestructura de transporte, operaciones mineras, grandes complejos industriales y otras operaciones de uso intensivo de energía que requieren coordinación entre recursos energéticos diversos y cargas grandes.