Leitsystem für Wasserkraftwerke

Erweiterung des Beitrags von Wasserkraft zur Netzstabilität

Nutzung des Drehzahlabfalls des Wasserturbinenreglers zur Primärfrequenzregelung

Kurzfassung

Stromversorgungsnetze geraten aufgrund variabler erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarenergie zunehmend unter Druck. Während dem Energieausgleich in Bezug auf Stunden und Tage große Aufmerksamkeit beigemessen wird, erfordert die Stabilität der Netzfrequenz eine sofortige, autonome Reaktion der erzeugenden Ressourcen.

Wasserkraftwerke sind auf einzigartige Weise gut zu einer solchen Reaktion in der Lage. Neben der Unterstützung von Schwankungen bei erneuerbaren Energien durch Energiespeicherung und Flexibilität können Wasserkraftwerke über ihre Regelsysteme direkt zur Primärfrequenzregelung beitragen. Allerdings können aufgrund betrieblicher, wirtschaftlicher und regelungstechnischer Beschränkungen nicht alle Erzeugungstechnologien gleichermaßen zur Frequenzstabilisierung beitragen.

In diesem Whitepaper wird untersucht, wie der Drehzahlabfall von Wasserturbinenreglern den Beitrag der Wasserkraft zur Netzstabilität beträchtlich erweitern kann. Es untersucht die Rolle der Primärfrequenzregelung, vergleicht den Beitrag verschiedener Stromerzeugungsarten und zeigt auf, warum Wasserkraft eine der zuverlässigsten und effektivsten Ressourcen zur Stabilisierung moderner Stromversorgungssysteme bleibt.

Was ist unter Primärfrequenzregelung zu verstehen?

Die Primärfrequenzregelung ist die automatische, sofortige Reaktion von Erzeugungseinheiten auf Änderungen der Netzfrequenz infolge einer Störung, wie z. B. dem plötzlichen Ausfall der Energieerzeugung. Sie kommt ohne Bedienereingriff oder übergeordnete Leitsysteme innerhalb von Sekunden zum Einsatz.

In Wasserkraftwerken wird die Primärfrequenzregelung durch Turbinenregler und Drehzahlabfalleinstellungen ermöglicht, die die Leistungsabgabe proportional zu Frequenzabweichungen anpassen. Durch diese schnelle, autonome Reaktion kann der Frequenzabfall aufgehalten und das Netz stabilisiert werden, bis langsamere Regelungsmaßnahmen wirksam werden.

Warum die Stabilität der Netzfrequenz immer wichtiger wird

Mit der Verdrängung oder Einschränkung der konventionellen synchronen Stromerzeugung hat sich die Gesamtleistung bezüglich der Netzfrequenz verschlechtert. Frequenzabweichungen treten jetzt schneller auf und erfordern schnellere Abhilfemaßnahmen. Diese Herausforderungen können nicht allein durch Personaleinsätze oder Leitsysteme bewältigt werden.

Die Aufrechterhaltung der Frequenzstabilität hängt von einer automatischen, schnell wirkenden Regelung auf der Ebene der Erzeugungseinheit ab. Ressourcen, die sofort – ohne Bedienereingriff – reagieren können, sind für die Systemzuverlässigkeit von zunehmender Bedeutung.

Verständnis der Primärfrequenzregelung

Die Primärfrequenzregelung ist die erste Verteidigungslinie des Netzes nach einer Störung, wie z. B. einem plötzlichen Ausfall der Energieerzeugung. Sie kommt innerhalb von Sekunden zum Einsatz und nutzt die lokale Reaktion von Turbine und Regler, um Frequenzänderungen entgegenzuwirken.

Da diese Reaktion autonom ist, hängt ihre Wirksamkeit vollständig davon ab:

  • wie Erzeugungseinheiten geregelt werden 
  • wie viel Kapazität verfügbar und am Netz ist 
  • wie schnell die Anlage die Ausgangsleistung ändern kann 

Ein Rückgang der Primärfrequenzreaktion wurde als ein Hauptfaktor für größere Probleme hinsichtlich der Netzstabilität identifiziert.

Wie verschiedene Energieerzeugungstechnologien dazu beitragen

Bei den Energieerzeugungstechnologien gibt es deutliche Unterschiede, wie sie die Frequenzstabilität unterstützen.

  • Thermische Grundlastkraftwerke sind im Allgemeinen optimal auf Effizienz und stabilen Betrieb ausgelegt, was ihre Frequenzreaktion beschränkt. 
  • Wind- und Solarenergie unterliegen naturgemäßen Schwankungen und sind von sich aus nicht zu einer Primärfrequenzregelung in der Lage. 
  • Gasturbinen können unter bestimmten Bedingungen schnell reagieren, aber die Verfügbarkeit schwankt. 
  • Wasserkraft dagegen bietet eine schnelle, konsistente Reaktionsfähigkeit über einen weiten Betriebsbereich und ohne verbrennungsbedingte Einschränkungen. 

Diese Eigenschaften machen Wasserkraft zu einer grundlegenden Ressource für die Primärfrequenzregelung und Lastfolgeunterstützung.

Warum Wasserkraft eine zentrale Rolle spielt

Wasserkraftwerke können über ihre Turbinenregelungssysteme schnell und vorhersehbar auf Frequenzabweichungen reagieren. Anders als bei vielen anderen Ressourcen wird die Reaktionsfähigkeit von Wasserkraftwerken nicht durch Emissionsvorschriften oder Abwägungen hinsichtlich der Brennstoffeffizienz eingeschränkt.

Die Analyse aus dem Whitepaper zeigt, dass Wasserkraft oft einen großen Anteil an der systemweiten Primärfrequenzreaktion ausmacht, insbesondere in den kritischen Sekunden unmittelbar nach einer Störung. Da die Verfügbarkeit anderer reaktionsfähiger Erzeugungsarten schwankt, wird der Beitrag der Wasserkraft noch bedeutsamer.

FormNutzung zusätzlicher Frequenzreaktion der Wasserkraft

Die Studie zeigt auch Möglichkeiten auf, den Beitrag der Wasserkraft zur Netzstabilität noch weiter zu stärken. In einigen Fällen wird die verfügbare Kapazität aus den folgenden Gründen nicht vollständig für die Frequenzreaktion genutzt:

  • Wassermanagement- oder Laufwasserbeschränkungen 
  • Betriebspraktiken und Regelungsphilosophien 
  • Ausnahmen oder uneinheitliche Anwendung der Frequenzreaktionsanforderungen 
  • Ältere oder schlecht gewartete Turbinenregler 

Aus Forschungsergebnissen und betrieblicher Erfahrung geht hervor, dass eine ordnungsgemäße Wartung, Abstimmung und Modernisierung des Reglers die Primärfrequenzleistung wesentlich verbessern kann. Selbst kleine Erhöhungen der für die Frequenzreaktion verfügbaren Wasserkraftkapazität können bedeutende Vorteile auf Systemebene mit sich bringen.

Warum das jetzt wichtig ist

Mit zunehmender Marktdurchdringung der erneuerbaren Energien und abnehmender Systemträgheit benötigen Netzbetreiber zuverlässige und schnell stabilisierend wirkende Ressourcen. Wasserkraft bietet mit Unterstützung gut konzipierter Reglersteuerungen eine der effektivsten Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Frequenzstabilität in diesem sich wandelnden Umfeld.

Fazit: Die zentrale Rolle der Wasserkraft in der Primärfrequenzregelung

Mit der Weiterentwicklung der Stromversorgungssysteme erfordert die Aufrechterhaltung der Netzfrequenzstabilität eine schnelle und zuverlässige Reaktion seitens der Erzeugungsressourcen. Nicht alle Technologien tragen gleichermaßen dazu bei, und viele unterliegen betrieblichen, wirtschaftlichen oder regelungstechnischen Beschränkungen.

Wasserkraft zeichnet sich durch schnelle Reaktionsfähigkeit, große betriebliche Flexibilität und die Fähigkeit aus, durch Turbinenregelsysteme eine beständige Primärfrequenzregelung bereitzustellen. Mit zunehmender Marktdurchdringung der erneuerbaren Energien und sich ändernder Netzdynamik wird die Wasserkraft bei der Stabilisierung der Frequenz und der Unterstützung eines zuverlässigen Betriebs des Stromversorgungssystems auch künftig eine entscheidende Rolle spielen.

Whitepaper herunterladen

Laden Sie das vollständige technische Whitepaper herunter, um die Rolle der Wasserkraft bei der Primärfrequenzregelung zusammen mit detaillierter Modellierung, Simulationsergebnissen, Abbildungen und technischen Analysen zu erkunden.

Haben Sie Fragen zur Anwendung dieser Grundsätze auf Ihre Anlage?

Beprechen Sie mit einem Emerson Spezialisten für Wasserkraftregelung Ihre spezifischen Erwägungen bezüglich Betrieb und Lebenszyklus.