Background
CASO DI STUDIO DEL MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI | PETROLCHIMICO

Un'azienda petrolchimica prevede di risparmiare milioni di dollari evitando riparazioni impreviste grazie all'utilizzo di un software integrato con conoscenze specialistiche.

Fallback image
Tecnologia PeakVue PLUS per l'analisi dei macchinari

Da quasi trent'anni, PeakVue™ di Emerson è riconosciuta come la tecnologia di punta per il rilevamento dei cuscinetti volventi.

PeakVue Plus è un'estensione brevettata di PeakVue, che fa un ulteriore passo avanti nella produzione di analisi prescrittive, consentendo al personale senza una formazione speciale nella diagnostica dei macchinari di agire o suggerire azioni per evitare guasti ai macchinari.

Scopri PeakVue

CONTENUTI CORRELATI

Una delle 5 principali aziende statunitensi di generazione & distribuzione dell'energia riduce i costi di manodopera e migliora l'affidabilità grazie al software di analisi & monitoraggio delle vibrazioni wireless

I monitor di vibrazione wireless AMS di Emerson, AMS Machine Works, la tecnologia PeakVue e altro ancora contribuiscono a spingere i clienti nel futuro per l'alimentazione & i servizi di pubblica utilità.

Leggi il case study

CONTENUTI CORRELATI

Produttore del settore chimico evita guasti pericolosi monitorando le vibrazioni e impiegando strumenti software di analisi

Il software per lo stato dei macchinari di Emerson e AMS 6500 Machinery Health Monitor con tecnologia PeakVue integrata aiutano una raffineria a evitare tempi di inattività.

Leggi il case study

Risultati aziendali

  • Prevenzione di problemi alle tenute della pompa, con conseguente aumento di 8 milioni di Dollari USA di spese non pianificate per manodopera e materiali
  • Risparmi stimati di 9,6 milioni di Dollari USA per l'installazione e la messa in opera di 800 sensori
  • Miglioramento della sicurezza e risparmi sulla manodopera, grazie alla raccolta automatica dei dati

Applicazione

Pompe centrifughe utilizzate per la misura in raffineria.

Cliente

Azienda petrolchimica, Stati Uniti

Problema

Una raffineria petrolchimica con oltre 450 pompe centrifughe di rilevanza critica aveva sempre raccolto manualmente i dati sulle vibrazioni delle pompe ogni 90 giorni. Per migliorare le condizioni di sicurezza e ridurre i guasti alle tenute delle pompe, il team era alla ricerca di tecniche di monitoraggio delle condizioni più efficaci. Gli obiettivi erano la riduzione degli eventi di perdita di contenimento primario (LOPC) correlati alle pompe e il raggiungimento degli obiettivi di affidabilità dell'azienda.

Soluzione

Il team del cliente ha riconosciuto che l'automazione della raccolta dei dati sulle vibrazioni e il miglioramento dell'analisi delle vibrazioni consentono di prevedere i problemi molto prima del guasto e di soddisfare le esigenze prima che le vibrazioni causino danni alle tenute delle pompe.

Il team del cliente Emerson e Puffer Sweiven (Impact Partner locale di Emerson) hanno collaborato per aggiungere un AMS Wireless Vibration Monitor, che fornisce dati completi sulle vibrazioni su una rete mesh wireless auto-organizzante. Inoltre, a completamento delle analisi relative alle pompe e delle analisi prescrittive, il team ha aggiunto il software integrato, ovvero la tecnologia PeakVue e l'applicazione Plantweb™ Insight Pump.

La tecnologia PeakVue prescrive le azioni correttive necessarie per preservare la durata dei cuscinetti e garantire la disponibilità degli asset a lungo termine. L’applicazione Plantweb Insight visualizza lo stato e gli allarmi della pompa in tempo reale utilizzando modelli di risorse e dati analitici basati su machine learning per fornire avvisi tempestivi sulla cavitazione della pompa, l'usura dei cuscinetti e altro ancora. Gli avvisi vengono inviati al team, che può risolvere quindi i problemi di queste pompe fondamentali per il processo.

Un'analisi prescrittiva specifica per le pompe consentirà di ottenere informazioni approfondite in grado di ridurre gli eventi LOPC (Loss of Primary Containment, perdita di contenimento primario)".

I&E Project Manager, Rotating Machinery

Il trasmettitore wireless a batteria raccoglie i dati a un'ora specifica del giorno senza interventi manuali e consente al team di rilevare i trend e ricevere avvisi in caso di problemi. Se le condizioni lo richiedono, viene emesso immediatamente un allarme per l'operatore o il sistema con cui si richiede lo spegnimento della pompa.

Per rendere l'analisi ancora più solida, i team che collaborano hanno aggiunto al sistema di monitoraggio delle vibrazioni i dati raccolti dai dispositivi per la misura di pressione, temperatura e portata. Il software Plantweb Insight utilizza al meglio questi progressi della trasformazione digitale. I dati vengono raccolti, l'intelligenza artificiale guidata da un design esperto analizza i dati e gli allarmi vengono distribuiti automaticamente alle persone giuste al momento giusto.

La soluzione completa, con la raccolta, archiviazione e analisi dei dati e l'azione in base alle informazioni, viene fornita da un'unica fonte, Emerson, che ha progettato tutti gli elementi in modo che si integrino senza problemi. La collaborazione tra i team ha garantito il successo.

Guida introduttiva

Richiedi una consulenza per scoprire in che modo il team di esperti di monitoraggio delle condizioni di Emerson può aiutarti ad avviare, espandere o migliorare il tuo programma o i tuoi progetti attuali.