DeltaV™ Mobile

Lassen Sie sich Echtzeit-Prozessdaten und historische Trends auf dem mobilen Gerät anzeigen und erhalten Sie Alarmbenachrichtigungen auf Ihrem Mobilgerät – praktisch überall.

Erhalten Sie praktisch überall Einblick in die Betriebsabläufe.

Mit DeltaV Mobile kann Ihr Team, den Betrieb transformieren sowie Leistung und Sicherheit verbessern indem es wichtige Daten jederzeit und nahezu überall griffbereit zur Hand hat. Überwachen Sie den Betriebszustand "auf Abruf", indem Sie von jedem mobilen Gerät aus auf Echtzeit-Prozesswerte, Trends, Alarme, Historiendaten und andere wichtige Informationen zugreifen.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Anlage

DeltaV Mobile kann Ihnen helfen, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, indem es Ihnen jederzeit und überall Lesezugriff auf wichtige Daten gewährt. Bleiben Sie mit Ihrem Betrieb in Verbindung, überwachen Sie Echtzeitdaten, Trends und Alarme und verbessern Sie das Situationsbewusstsein mit proaktiven Alarmbenachrichtigungen.

Ihr Anlagenzustand auf Abruf

Anzeige von Echtzeit-Prozessdaten, Trends und Alarmen mehrerer DeltaV Systeme, Historie-Servern und mehr.

Media

Empfohlene Videos

video-media
DeltaV Mobile App im Überblick
DeltaV Mobile App im Überblick

In diesem Video führen wir Sie durch die DeltaV Mobile-Anwendung und stellen deren wichtigsten Funktionen vor, darunter verfügbare Daten, Beobachtungslisten, Alarmlisten und den Datenaustausch mit Ihren Arbeitskollegen.

Häufig gestellte Fragen

DeltaV Mobile ist eine Plattform, die schreibgeschützten Zugriff auf kritische Betriebsdaten auf iOS- und Android-Geräten bietet. Manager, Ingenieure und Bediener bleiben mit Echtzeitwerten, Trends, Alarmen und KPIs in Verbindung – sei es direkt in der Produktionshalle, im Büro oder von außerhalb des Unternehmens, wobei Filterfunktionen dafür sorgen, dass die richtigen Informationen bei den richtigen Personen ankommen.

Bei einer Remote-Sitzung werden Sie auf eine Workstation weitergeleitet, was bedeutet, dass Sie das Steuerungssystem für den Fernzugriff öffnen und dieses Risiko eingehen. DeltaV Mobile ist eine schreibgeschützte Erweiterung von DeltaV, sodass es keinen Schreibzugriff gibt, der offengelegt werden könnte. Zudem entfällt die Einrichtungsarbeit, da Ihre bestehenden DeltaV-Konfigurationen verwendet werden und Änderungen automatisch übernommen werden. Dabei werden speziell entwickelte Bildschirmanzeigen für mobile Geräte bereitgestellt, statt die Leitwarten-Version der Grafik auf einem mobilen Gerät darzustellen.

Nein. DeltaV Mobile verwendet Ihre bestehenden DeltaV-Konfigurationen und Alarme und übernimmt Änderungen automatisch, wenn Sie diese in DeltaV vornehmen. Es gibt keine parallele Konfiguration, die erstellt oder gewartet werden muss.

Ja. DeltaV Mobile fasst Daten und Alarme aus DeltaV- und Nicht-DeltaV-Systemen in konsolidierten Ansichten zusammen, ohne dass eine zusätzliche DeltaV-Konfiguration erforderlich ist. Nicht-DeltaV-Quellen werden über "OPC DA Classic" für Echtzeitdaten aus Steuerungssystemen und SPS sowie über "OPC HDA Classic" für Verlaufsdaten aus Historians und SPS angebunden. Watchlists können DeltaV- und Nicht-DeltaV-Informationen kombinieren, und benutzerdefinierte Alarme können von beiden ausgelöst werden.

Die meisten Benachrichtigungstools sagen Ihnen, dass etwas passiert ist. DeltaV Mobile liefert dieselbe detaillierte Alarmmeldung, die ein Bediener sieht, mit Status, Priorität, relevanten Prozesstrends und empfohlenen Maßnahmen über die DeltaV Alarm Help, sofern diese konfiguriert ist. Der Empfänger kann entscheiden, was zu tun ist, ohne zunächst den Kontext recherchieren zu müssen.

Alarme und benutzerdefinierte Alarmmeldungen werden der Reihe nach an festgelegte Empfänger eskaliert. Wenn niemand den Alarm in der App annimmt, wird dieser an die nächsten Person in Eskalationskette weitergeleitet, sodass kritische Zustände nicht unbemerkt oder unbestätigt bleiben.

Ja. Benutzerdefinierte Alarmmeldungen können für Nicht-DeltaV-Daten oder für DeltaV-Daten, die derzeit nicht als Alarm konfiguriert sind, erstellt und von einem beliebigen Parameter ausgelöst werden. Ja. Benutzerdefinierte Benachrichtigungen können sowohl für DeltaV-Daten als auch für Nicht-DeltaV-Daten erstellt werden, die derzeit nicht als Alarm konfiguriert sind, und durch beliebige Parameter ausgelöst werden. So können Sie die für Sie wichtigen Vorgänge im Blick behalten, ohne das Leitsystem zu ändern.

 

DeltaV Mobile ist strikt schreibgeschützt, sodass niemand den Betrieb über ein Gerät beeinflussen kann. Der Zugriff erfordert ein registriertes Gerät und gültige Anmeldedaten, die anhand Ihres Active Directory validiert werden. Die Kommunikation ist verschlüsselt, und die Architektur befindet sich hinter Ihren bestehenden Firewalls und Ihrer Netzwerksegmentierung. Es werden keine Prozessdaten außerhalb Ihrer Infrastruktur gespeichert.

Nein. Der von Emerson bereitgestellte Off-Premise-Zugriff bietet eine sichere Off-Site-Konnektivität ohne VPN und verwendet eine rein ausgehende Verbindung, die keine neuen eingehenden Firewall-Ports erfordert und keine Prozessdaten in der Cloud speichert. Arbeits-Teams können sich auch vor Ort über das WLAN der Anlagen oder über Ihr eigenes VPN verbinden, wenn Sie dies bevorzugen.

Betriebsleiter, die den Überblick über einen Standort behalten, Prozessingenieure, die Probleme untersuchen und den Zustand von Regelkreisen überprüfen, Sicherheitsingenieure, die Bypässe und unterdrückte Alarme nachverfolgen, Wartungsteams, die den Status von Anlagen überprüfen, sowie Bediener, die die App als Arbeitshilfe vor Ort nutzen. Jeder, der wissen muss, was passiert, ohne an einer Konsole zu sein.

Ja. Durch das Teilen eines Links wird ein anderer DeltaV-Mobile-Nutzer zur gleichen Live-Ansicht weitergeleitet, die in Echtzeit aktualisiert wird, sodass Teams vor Ort und Experten aus der Ferne dieselben Informationen einsehen können, während sie diese besprechen.

Nein. DeltaV Mobile ist schreibgeschützt und für die Überwachung, Situationserkennung und Zusammenarbeit konzipiert. Bedienerstationen bleiben für Steuerung und Eingriffe unverzichtbar, und DeltaV Mobile ergänzt sie, ersetzt sie aber nicht.