Kombination von Solarenergie, Speichern und Lastschwankungen in Rechenzentren im KI-Maßstab

Rechenzentren im KI-Maßstab sorgen für einen beispiellosen Strombedarf und verändern gleichzeitig die Art und Weise, wie Stromversorgungssysteme betrieben werden müssen. Hochdynamische KI-Workloads können zu raschen Nachfrageschwankungen führen, während die zunehmende Nutzung von Solarenergie zu Schwankungen auf der Erzeugungsseite führt.

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) tragen dazu bei, diese Lücke zu schließen, indem sie die nötige Flexibilität bieten, um die schwankende Erzeugung aus erneuerbaren Energien mit den sich schnell ändernden Lastanforderungen in Einklang zu bringen. Da jedoch Solarenergie, Speichersysteme, Stromerzeugung und Netzanbindungen in den Energiemix von Rechenzentren integriert werden, verlagert sich die Herausforderung vom Einsatz einzelner Technologien hin zu deren Koordinierung als Teil eines einheitlichen Energiesystems.

Um die durch Solarenergie, Speichersysteme und KI bedingten Lastschwankungen erfolgreich zu bewältigen, ist ein einheitlicher Ansatz erforderlich, der es ermöglicht, dass alle Anlagen in Echtzeit zusammenarbeiten.

 

Solarenergie und Speichersysteme verändern die Energiestrategien von Rechenzentren

Solarenergie wird zu einem immer wichtigeren Bestandteil der Stromversorgungsstrategien von Hyperscale-Rechenzentren. Sie bietet Möglichkeiten, die Erzeugungskapazität zu erweitern, Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und die Abhängigkeit von schwankenden Energiemärkten zu verringern.

Gleichzeitig entwickeln sich Batterie-Energiespeichersysteme über ihre traditionelle Rolle als Notstromversorgung hinaus. Moderne BESS-Anlagen tragen dazu bei, Schwankungen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auszugleichen, auf plötzliche Änderungen des Lastbedarfs zu reagieren und unter den unterschiedlichsten Betriebsbedingungen für betriebliche Flexibilität zu sorgen.

Gemeinsam eröffnen Solarenergie und Speichersysteme neue Möglichkeiten für Betreiber von Rechenzentren. Allerdings bringen sie auch eine neue Dimension der betrieblichen Komplexität mit sich, die mit zunehmender Systemgröße weiter zunimmt.

 

Die Herausforderung der Koordination im Hyperscale-Bereich

Angesichts der zunehmenden Komplexität der Energiesysteme in Rechenzentren müssen die Betreiber immer größere Mengen an Betriebsdaten verwalten und Anlagen koordinieren, die häufig von verschiedenen Anbietern stammen und in unterschiedlichen Steuerungsumgebungen betrieben werden.

Solaranlagen, Batteriesysteme, Wechselrichter, eigene Stromerzeugung und Netzanschlüsse erzeugen jeweils eigene Datenströme und stellen unterschiedliche Betriebsanforderungen. Ohne einen koordinierten Ansatz könnten Betreiber mit folgenden Problemen konfrontiert sein:

 

  • Eingeschränkte Transparenz über die Energieanlagen hinweg
  • Langsamere Reaktion auf sich ändernde Betriebsbedingungen
  • Komplexere Inbetriebnahme- und Fehlerbehebungsprozesse
  • Eingeschränkte Möglichkeiten zur Optimierung des Energieverbrauchs in Echtzeit

Diese Herausforderungen werden durch KI-bedingte Lastschwankungen noch verschärft, bei denen es innerhalb von Sekunden zu starken Nachfrageschwankungen kommen kann. In solchen Umgebungen hängt ein zuverlässiger Betrieb nicht nur von der Leistung einzelner Anlagen ab, sondern auch davon, wie effektiv diese Anlagen zusammenarbeiten.

 

Emersons Ansatz: Eine einheitliche Energiesteuerungsarchitektur

Emerson verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Hyperscale-Betreibern bei der Bewältigung dieser Herausforderungen durch eine einheitliche Steuerungsarchitektur, die Erzeugung, Speicherung, erneuerbare Energiequellen und das Lastverhalten in einer einzigen Betriebsumgebung koordiniert.

Die Ovation™ Automation Platform bietet deterministische Echtzeitsteuerung und eine zentralisierte Übersicht über komplexe Energiesysteme, sodass Betreiber verschiedene Anlagen als ein koordiniertes System verwalten können.

Dieser Ansatz ermöglicht:

 

  • Echtzeitkoordination zwischen Solar-, Speicher- und konventionellen Erzeugungsanlagen
  • Automatische Reaktion auf Schwankungen bei Angebot und Nachfrage
  • Zentralisierte Transparenz im Betrieb
  • Schnellere Fehlerbehebung und Inbetriebnahme
  • Verbesserte Zuverlässigkeit unter hochdynamischen Betriebsbedingungen

Durch die Schaffung eines gemeinsamen Steuerungsrahmens können Betreiber Solar- und Speichertechnologien von eigenständigen Technologien in integrierte Komponenten einer anpassungsfähigen Energiearchitektur verwandeln.

 

Echtzeitsteuerung und Energieoptimierung miteinander verbinden

Die Aufrechterhaltung der Stabilität in Echtzeit ist nur ein Teil des Ganzen. Da Rechenzentren immer weiter wachsen, müssen Betreiber auch den Energieverbrauch, die Speicherauslastung und die Ressourcenplanung über längere Zeiträume hinweg optimieren.

Emerson unterstützt diesen mehrschichtigen Ansatz durch integrierte Prognose-, Planungs- und Optimierungsfunktionen. Plattformen wie AspenTech für digitales Netzmanagement (DGM) unterstützen Betreiber dabei:

 

  • die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und den Lastbedarf zu prognostizieren
  • Strategien zum Laden und Entladen von Batterien zu optimieren
  • den Energieverbrauch über Day-Ahead- und Intraday-Zeithorizonte hinweg zu planen
  • die betriebliche Effizienz zu verbessern und gleichzeitig die Ziele hinsichtlich der Versorgungssicherheit zu unterstützen

Echtzeitsteuerung und vorausschauende Optimierung ermöglichen gemeinsam eine abgestimmte Energiestrategie, die Flexibilität, Ausfallsicherheit und Kostenmanagement in Einklang bringt.

 

Energieversorgungssysteme für Gebäude entwickeln, die sich an zukünftige Anforderungen anpassen lassen

Da der Strombedarf von Rechenzentren weiter steigt, benötigen Betreiber Energiearchitekturen, die sich parallel zu den sich wandelnden geschäftlichen, regulatorischen und Nachhaltigkeitszielen weiterentwickeln können.

Ein koordinierter Ansatz in den Bereichen Solarstromerzeugung, Batteriespeicherung und Energiesteuerung trägt dazu bei, die Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus der Anlage hinweg zu gewährleisten. Neue erneuerbare Energiequellen lassen sich effizienter integrieren, die Speicherkapazitäten können bei steigendem Bedarf ausgebaut werden, und die Betreiber erhalten die Möglichkeit, sich aktiver an den sich wandelnden Energiemärkten zu beteiligen.

Letztendlich wird die Fähigkeit, Energieressourcen als einheitliches System zu koordinieren, eine immer wichtigere Rolle dabei spielen, wie effektiv Rechenzentren im KI-Maßstab Wachstum, Zuverlässigkeit und langfristige Energieflexibilität in Einklang bringen. 

Häufig gestellte Fragen zur Integration von Solarenergie und Speichersystemen in KI-Rechenzentren

Solarenergie ermöglicht zwar eine kostengünstige und nachhaltige Stromerzeugung, ihre Leistung schwankt jedoch je nach Wetter- und Tageslichtverhältnissen. Rechenzentren im KI-Maßstab benötigen in der Regel zusätzliche Ressourcen und koordinierte Leitsysteme, um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.

Batterie-Energiespeichersysteme tragen dazu bei, Schwankungen bei der Erzeugung erneuerbarer Energien auszugleichen, schnell auf Lastschwankungen zu reagieren und betriebliche Flexibilität zu gewährleisten, die eine stabile Stromversorgung unterstützt.

Solaranlagen, Batterien, Erzeugungsanlagen und Netzanschlüsse müssen in Echtzeit zusammenarbeiten. Eine koordinierte Steuerung trägt dazu bei, die Leistung zu optimieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Komplexität des Betriebs zu verringern.

Eine einheitliche Energiesteuerungsarchitektur bietet eine zentralisierte Übersicht und eine koordinierte Steuerung über Stromerzeugung, Speicherung, erneuerbare Energiequellen und Anlagenlasten hinweg innerhalb einer einzigen Betriebsumgebung.

Die Betreiber nutzen Echtzeit-Leitsysteme, Batteriespeicher und Tools zur Energieoptimierung, um Ressourcen zu koordinieren und bei sich änderndem Bedarf einen stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten.

Emerson bietet Lösungen für Steuerung, Automatisierung, SCADA, Batteriemanagement und Energieoptimierung, die Betreibern dabei helfen, erneuerbare Energiequellen, Speichersysteme, Erzeugungsanlagen und das Lastverhalten innerhalb eines einheitlichen Rahmens zu koordinieren.

Hier erfahren Sie mehr

Quellenangabe

Diese Sichtweise von Emerson knüpft an die in DatacenterDynamics in dem Artikel „Making solar and storage work for AI-scale data centers“ (13. Juli 2026) von Ryan Franks erörterten Herausforderungen der Branche an. Der Originalartikel befasst sich mit der zunehmenden Bedeutung von Solarenergie und Batteriespeichern für die Deckung des Strombedarfs von Rechenzentren im KI-Maßstab. Diese Seite vertieft die Diskussion, indem sie aufzeigt, wie die einheitlichen Steuerungsarchitekturen, die Echtzeitkoordination und die Energieoptimierungstechnologien von Emerson dazu beitragen, Solarstromerzeugung, Batteriespeichersysteme und dynamische KI-Workloads in ein einheitliches Energiesystem zu integrieren. Den Originalartikel lesen ↗