Kurzfassung
Ein weltweit tätiges Technologieunternehmen entwickelt ein Hyperscale-Rechenzentrum, das von einem eigenen Kraftwerk vor Ort versorgt wird, das für eine Erzeugungskapazität von mehr als einem Gigawatt ausgelegt ist und hauptsächlich mit Gasturbinen betrieben wird. Die Anlage muss rechenintensive Workloads kontinuierlich mit hochwertigem Strom versorgen und gleichzeitig die elektrische Komplexität einer Stromerzeugungsanlage bewältigen, die im Großmaßstab betrieben wird.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, entschied sich das Projektteam für die Ovation™ Automation Platform, die eine einheitliche Überwachungssteuerung von Stromerzeugung, Nebenanlagen und der elektrischen Infrastruktur ermöglicht. Die Lösung kombiniert die Überwachungssteuerung für Turbinen und Schaltanlagen, eine umfassende Automatisierung der Anlagenperipheriesysteme sowie ein integriertes elektrisches Steuerungs- und Überwachungssystem (ECMS), das den Bedienern eine einheitliche Steuerungsgrundlage bietet, die den gesamten Weg vom Brennstoff bis zum Leistungsschalter abdeckt.
Projekthintergrund
Dieser nordamerikanische Standort vereint einen Hyperscale-Rechenzentrumskomplex mit einer vor Ort integrierten, regelbaren Stromerzeugungsanlage, deren Kapazität so ausgelegt ist, dass sie die gesamte Rechenlast der Anlage abdeckt. Die Stromerzeugung erfolgt hauptsächlich über Gasturbinen, wobei eine zugehörige Schaltanlage und ein Umspannwerk den Strom an die Rechenzentrumshallen liefern.
Die wichtigsten architektonischen Merkmale sind unter anderem:
- Vor-Ort-Erzeugungskapazität von 1+ GW zur Versorgung digitaler Workloads, die rund um die Uhr laufen
- Ein stufenweiser Entwicklungsansatz, bei dem die Erzeugungskapazität und die dazugehörige Infrastruktur im Zuge des Wachstums des Campus in mehreren Phasen ausgebaut werden
- Gasturbinen-basierte Stromerzeugung unter koordinierter Leitsteuerung
- Ein vollständiger Satz von Anlagenperipheriesystemen zur Unterstützung einer kontinuierlichen Stromerzeugung
- Schaltanlagen- und Umspannwerksinfrastruktur zur Steuerung der Stromlieferung und Lastverteilung
Angesichts der Größe der Strominsel und der Kritikalität der von ihr versorgten Last erfordert das Projekt eine Automatisierung auf Industriestandard, die in der Lage ist, Erzeugungs- und elektrische Anlagen als ein einziges, zuverlässiges System zu koordinieren.
Kundenherausforderungen
Das Projektteam steht vor Herausforderungen, die für die dezentrale Stromerzeugung im Hyperscale-Maßstab typisch sind:
- Umfang der zu steuernden Systeme: Turbinen, Schaltanlage und eine Vielzahl von Teilsystemen der Anlagenperipherie müssen im Rahmen einer koordinierten Strategie betrieben werden und dürfen nicht als isolierte Automatisierungsinseln fungieren.
- Anforderungen an die kontinuierliche Verfügbarkeit: Die Last des Rechenzentrums duldet keine Unterbrechungen, was sowohl an die Stromerzeugung als auch an den Stromverteilungspfad strenge Anforderungen an die Zuverlässigkeit stellt.
- Dynamisches Lastmanagement: Der durch Rechenlasten bedingte Bedarf erfordert eine reaktionsschnelle Schaltersteuerung und ein Lastmanagement, das mit der Erzeugungssteuerung koordiniert ist.
- Betriebliche Transparenz in großem Maßstab: Betreiber benötigen einen umfassenden Überblick über die Lage in einer großen, mit Anlagen dicht bestückten Anlage sowie Informationen zum Zustand der Anlagen, um Wartungsarbeiten planen zu können, ohne die Verfügbarkeit zu gefährden.
- Beschleunigte Lieferpläne: Verkürzte Zeitpläne erfordern eine frühzeitige Betriebsbereitschaft, ohne Beeinträchtigung von Zuverlässigkeit oder Sicherheit.
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen benötigt der Kunde einen Lieferanten für Leitsysteme mit nachgewiesener Erfahrung in groß angelegten, unternehmenskritischen Stromversorgungssystemen.
Lösung: vereinheitlichte Steuerung auf der Ovation Automation Platform
Die Ovation Automation Platform wurde ausgewählt, um eine zentralisierte Automatisierungs- und Steuerungsumgebung bereitzustellen, die das Kraftwerk und dessen elektrische Infrastruktur umfasst. Die Plattform, die bereits in den ersten Phasen des Projekts eingesetzt wurde, bietet einen gemeinsamen Betriebsrahmen, der problemlos erweitert werden kann, sobald zusätzliche Erzeugungskapazitäten, elektrische Infrastruktur und Rechenzentrumseinrichtungen in Betrieb genommen werden.
Die integrierte Lösung umfasst:
- Überwachungssteuerung der Turbinen und der Schaltanlage, Koordination der Erzeugungsdisposition mit der Stromlieferung
- Steuerung der Anlagenperipherie über demineralisiertes Wasser, Brenngas, Wassersysteme, Hilfselektrik, Umspannwerk und Schaltanlagen
- Bedienervisualisierung einschließlich moderner HMI-, SCADA- und Anlagenmanagement-Software für anlagenweite Betriebsübersicht und Überwachung des Anlagenzustands
- ECMS zur Steuerung von Leistungsschaltern und zum Lastmanagement im gesamten Stromverteilungsnetz
Durch die Zusammenführung von Stromerzeugung, Anlagenperipherie und elektrischer Steuerung auf einer gemeinsamen Plattform werden die Integrationslücken beseitigt, die üblicherweise das DCS der Anlage vom elektrischen SCADA-System trennen. Dadurch erhalten die Bediener eine einheitliche Schnittstelle, ein einheitliches Steuerungskonzept, eine einheitliche Alarmphilosophie und eine einheitliche Engineering-Umgebung für den gesamten Standort.
Ergebnisse und Einsatzbereitschaft
Die auf Ovation basierende Lösung wird eine Steuerungsgrundlage schaffen, die die Anlage von der Inbetriebnahme bis hin zum dauerhaften Vollastbetrieb unterstützt.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:
- Koordinierte Überwachungssteuerung der Anlagen in den Bereichen Stromerzeugung, Nebenanlagen und Schaltanlagen
- Zuverlässige Stromversorgung des Rechenzentrums unter dynamischen Lastbedingungen, mit ECMS-gesteuerter Leistungsschaltsteuerung und Lastmanagement
- Anlagenweite Transparenz für das Bedienpersonal und Überblick über den Anlagenzustand durch integrierte HMIs, SCADA- und Anlagenmanagement-Software
- Eine skalierbare, standardbasierte Automatisierungsarchitektur, die die schrittweise Entwicklungsstrategie des Projekts unterstützt und es ermöglicht, das Leitsystem nahtlos zu erweitern, wenn im Laufe der Zeit zusätzliche Stromerzeugungsanlagen, elektrische Anlagenkomponenten und Rechenzentrumskapazitäten hinzukommen. Zusammen ermöglichen diese Funktionen dem Betreiber einen kontinuierlichen digitalen Betrieb, während er sich auf ein Leitsystem in Industriequalität verlässt, um die Komplexität der Stromerzeugung und der elektrischen Anlagen zu bewältigen.
Warum das wichtig ist
Da Hyperscale-Betreiber zunehmend eigene Stromerzeugungsanlagen errichten, anstatt sich ausschließlich aus dem Stromnetz zu versorgen, verschwimmt die Grenze zwischen Kraftwerk und Rechenzentrum. Dieses Projekt zeigt, wie eine einheitliche Automatisierungsplattform die Zuverlässigkeit und betriebliche Disziplin gewährleistet, die eine digitale Infrastruktur der nächsten Generation erfordert.
Weitere Informationen über das Emerson Solutions Center
Emerson liefert ein Portfolio an Automatisierungs- und digitalen Technologien, die für Rechenzentrumsbetreiber entwickelt wurde, die ihre Zuverlässigkeit erhöhen, die Integration optimieren und zuverlässig skalieren möchten.
- Energiemanagement für Rechenzentren für Microgrids und Strominseln
Intelligente Koordination zwischen der Stromerzeugung vor Ort und den zugehörigen Anlagen für kontinuierliche Verfügbarkeit und Energieoptimierung.
Microgrid-Steuerung und -Leitsysteme
Koordinierte Steuerung von Erzeugung, Speicherung und Stromverteilung in autarken Anlagen.
Visualisierungssoftware für Betreiber
Umfassender Einblick in den Betrieb des gesamten Portfolios an Energieerzeugungs- und -speicheranlagen.
Ovation KI-fähige Anwendungen
Wendet intelligente Entscheidungsunterstützung an, um die Netzstabilität zu verbessern, Lastmuster vorherzusagen und Anomalien für mehr Zuverlässigkeit und Effizienz zu identifizieren.
Power and Water Cybersecurity Suite
Stärkt die Cyber-Resilienz in OT-Umgebungen durch kontinuierliche Überwachung, Bedrohungserkennung und rollenbasierte Zugriffskontrollen, die zum Schutz geschäftskritischer Energieinfrastruktur entwickelt wurden.
Zugehörige Rechenzentrums-Fallstudien
Benötigen Sie weitere Informationen?
Erfahren Sie, wie Emerson Rechenzentren dabei unterstützt, strenge Verfügbarkeitsanforderungen mit risikoarmen, einheitlichen Automatisierungstechnologien zu erfüllen. Kontaktieren Sie unsere Rechenzentrumsexperten um das Gespräch zu beginnen.