Microgrids für Rechenzentren: Versorgungssicherheit, schnelle Bereitstellung und „Behind-the-Meter“-Erzeugung

Kurzfassung

Angesichts steigender Anforderungen an die Leistungsdichte und zunehmender Wartezeiten bei den Energieversorgern stellen Betreiber von Rechenzentren zunehmend von netzgebundener Stromversorgung mit Notstromaggregaten auf dynamische „Behind-the-Meter“-Microgrids (BTM) um, die aufgrund ihrer Größe manchmal auch als „Hypergrids“ bezeichnet werden. Ein Microgrid für Rechenzentren koordiniert die Stromerzeugung vor Ort, die Batteriespeicherung und die Netzanbindung, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten, Einschränkungen des Stromversorgers zu umgehen und die Energiekosten zu optimieren, ohne dabei die Zielvorgaben für das Serviceniveau (SLOs) zu gefährden.

 

Was ist ein Microgrid für Rechenzentren?

Ein Microgrid für Rechenzentren ist ein integriertes, lokales Stromversorgungssystem, das dazu dient, die Stromerzeugung, die Energiespeicherung und den Energieverbrauch der Anlage hinter dem Stromzähler des Energieversorgers zu steuern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Notstromsystemen, die bis zum Eintreten eines Stromausfalls im Leerlauf bleiben, koordiniert ein Microgrid für Rechenzentren aktiv Anlagen wie USV-Systeme, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), Diesel-/Gas-Stromaggregate, Brennstoffzellen und Photovoltaikanlagen, um die Anlage mit primärer, unterbrechungsfreier Stromversorgung zu versorgen.

Es arbeitet in zwei Hauptbetriebsmodi:

  • Netzgekoppelter Betrieb: Steuert Spitzenlastabdeckung, Lastmanagement und Parallelerzeugung zusammen mit dem öffentlichen Stromnetz. 
  • Inselbetrieb: Bei Stromausfällen oder erheblichen Störungen der Stromqualität wird die Verbindung zum öffentlichen Stromnetz sofort unterbrochen, sodass das Rechenzentrum mithilfe der vor Ort vorhandenen Erzeugungs- und Energiespeicherressourcen unabhängig weiterarbeiten kann, ohne dass kritische IT-Workloads unterbrochen werden.

Warum Rechenzentren „Behind-the-Meter“-Microgrids nutzen

KI-Workloads führen zu einem beispiellosen Anstieg der Rack-Dichte, des Stromverbrauchs und des Bedarfs an Erweiterungen der Anlagen. Gleichzeitig sehen sich Energieversorger in vielen Märkten mit mehrjährigen Verzögerungen bei der Genehmigung neuer Stromversorgungsinfrastrukturen und Netzanschlüssen konfrontiert. Infolgedessen setzen Rechenzentrumsbetreiber zunehmend auf die „Behind-the-Meter“-Stromerzeugung, Batteriespeicher und Microgrid-Architekturen, um eine zuverlässige Stromversorgung unabhängig von den Zeitplänen der Energieversorger sicherzustellen.

Rechenzentrumsbetreiber setzen BTM-Microgrids ein, um vier entscheidende betriebliche Herausforderungen zu bewältigen:

  • Umgehung von Engpässen beim Netzanschluss: Ermöglicht es Betreibern, neue Anlagenkapazitäten wesentlich schneller in Betrieb zu nehmen, indem sie vor Ort Primär- oder Zusatzstrom erzeugen, während sie auf die Modernisierung des Versorgungsnetzes warten, um den Netzanschluss zu ermöglichen.
  • >99,9 % Betriebszeit und Stromqualität: Schützt empfindliche IT-Infrastruktur vor Spannungseinbrüchen, Frequenzabweichungen und Netzausfällen durch nahtlose, transientenfreie Transferausführung.
  • Reduzierung von Leistungsgebühren und Tarifkosten: In Zeiten hoher Netzpreise oder bei Spitzenlast wird die verfügbare BESS-Kapazität oder kostengünstigere Stromerzeugung vor Ort eingesetzt, um Energiekosten und Leistungsgebühren der Energieversorger zu senken.
  • Nachhaltigkeit und CO₂-Reduzierung: Durch die Integration kohlenstoffarmer Brennstoffe und erneuerbarer Energiequellen werden Scope-1- und Scope-2-Emissionen gesenkt, ohne die N+Z-Redundanz zu beeinträchtigen.

Microgrid-Automatisierungslösungen von Emerson für Rechenzentren

Die Steuerung vielfältiger Stromerzeugungsquellen bei gleichzeitig hoher IT-Last erfordert eine dreistufige Automatisierungsarchitektur:

1. AspenTech Microgrid Management System™

Auf der Ebene der Unternehmensoptimierung nutzt das AspenTech Microgrid Management System™ (MMS) KI-basierte Last- und Erzeugungsprognosen, um vorausschauende Betriebsstrategien für Microgrids in Rechenzentren zu entwickeln. Durch die Bewertung der wirtschaftlichen Einsatzplanung, der Stromtarife, der Nachhaltigkeitsziele und der Chancen auf dem Großhandelsmarkt trägt das AspenTech MMS dazu bei, die langfristige finanzielle und ökologische Leistung zu verbessern.

2. Ovation™ Microgrid-Energiemanagementsystem
Zur standortweiten Koordination setzt das Ovation™ Microgrid-Energiemanagementsystem (EMS) Betriebspläne auf Unternehmensebene in umsetzbare Energiestrategien auf Anlagenebene um, deren Zeithorizont von Minuten bis zu Stunden reicht. Es sorgt für einen Ausgleich zwischen Erzeugung, Speicherung, Netzstrom und kritischen Lasten und gewährleistet dabei die Einhaltung von Anforderungen, bei denen die Ausfallsicherheit an erster Stelle steht, wie beispielsweise N+Z-Reservekapazität und Grenzwerte für den Ladezustand (SOC) der Batterien. Dies hilft Rechenzentren dabei, Marktpräsenz und Kostenoptimierung anzustreben, ohne die Energiereserven zu beeinträchtigen, die zur Aufrechterhaltung der kritischen Betriebszeit des Standorts erforderlich sind.

3. Ovation™ Microgrid-Steuerungssysteme
Die physikalische Hochgeschwindigkeitssteuerung des Microgrids erfolgt über Ovation™ Microgrid-Steuerungen, darunter den OCR3000 für anspruchsvolle zentralisierte Steuerungsanwendungen und den kompakten OMC100 für dezentrale Standorte oder Standorte mit begrenztem Platzangebot. Diese deterministischen Steuerungen führen schnelle Lastabwürfe, Black-Start-Sequenzen, Generatorsynchronisationen und Hochgeschwindigkeits-Inselbetrieb durch, um die Stabilität des Microgrids und die Kontinuität kritischer IT-Lasten zu gewährleisten.

Häufig gestellte Fragen zu Microgrids für Rechenzentren

Ein Microgrid für Rechenzentren ist ein lokales Stromversorgungssystem, das die Stromerzeugung vor Ort, Batterie-Energiespeicher, Netzanschlüsse und Steuerungssoftware kombiniert, um eine zuverlässige Stromversorgung für den Betrieb von Rechenzentren zu gewährleisten. Microgrids helfen Betreibern dabei, die Ausfallsicherheit zu verbessern, eine schnelle Kapazitätserweiterung zu ermöglichen und die Abhängigkeit von den Einschränkungen der öffentlichen Versorgungsinfrastruktur zu verringern.

Das herkömmliche Energiemanagement in Rechenzentren konzentriert sich auf die Senkung des Energieverbrauchs innerhalb der Anlage durch Kühlungsoptimierung, HLK-Steuerung, Überwachung und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Ein Microgrid für Rechenzentren konzentriert sich darauf, wie Strom mithilfe von Ressourcen vor Ort – wie Generatoren, Batterien, Brennstoffzellen und Anlagen für erneuerbare Energien – erzeugt, gespeichert und an die Anlage geliefert wird.

Rechenzentren setzen Microgrids ein, um die Ausfallsicherheit zu verbessern, die Inbetriebnahme neuer Anlagen zu beschleunigen, die Anfälligkeit gegenüber Verzögerungen beim Netzanschluss zu verringern, den durch KI bedingten Anstieg des Strombedarfs zu bewältigen und den unterbrechungsfreien Betrieb bei Stromausfällen oder Netzinstabilitäten aufrechtzuerhalten.

Ja. Bei einem Stromausfall kann ein ordnungsgemäß ausgelegtes Microgrid in den Inselbetrieb übergehen, sodass die vor Ort vorhandenen Erzeugungs- und Speicherkapazitäten kritische Verbraucher weiterhin mit Strom versorgen können, ohne auf das öffentliche Stromnetz angewiesen zu sein.

Ein Microgrid-EMS fungiert als übergeordnete Optimierungsebene des Microgrids. Es koordiniert Erzeugungsressourcen, Batteriespeichersysteme, die Interaktion mit dem öffentlichen Stromnetz und betriebliche Einschränkungen und stellt gleichzeitig sicher, dass ausreichend Reservekapazität zur Verfügung steht, um die Anforderungen an die Ausfallsicherheit und die Notstromversorgung zu erfüllen.