Was ist ein Microgrid-Energiemanagementsystem?

Ein Microgrid-EMS verbessert die Resilienz und Effizienz für unternehmenskritische Einrichtungen wie Rechenzentren, Krankenhäuser, Versorgungsunternehmen und Industrieanlagen.

Kurzfassung

Microgrid-Energiemanagementsysteme (EMS) bieten unternehmenskritischen Einrichtungen ein vorhersehbares, koordiniertes Verfahren zum Betrieb verschiedener verteilter Energieressourcen (DERs) bei gleichzeitiger Sicherung der Verfügbarkeit. Im Gegensatz zu gebäudeorientierten Tools oder DCIM verwaltet ein Microgrid-EMS Energieflüsse außerhalb des Gebäudes, indem es Ressourcen wie Generatoren, Batterieenergiespeicher (BESS), Brennstoffzellen und erneuerbare Energien innerhalb realer elektrischer Einschränkungen prognostiziert, optimiert und verteilt. Es ist das übergeordnete Steuerungszentrum, das Wirtschaftlichkeit mit der Resilienzstrategie in Einklang bringt, sodass die Teilnahme am Stromnetz niemals kritische Lasten beeinträchtigt. 

In diesem Artikel wird erklärt, was ein Microgrid-EMS ist, wie es zusammen mit einem Microgrid-Regler funktioniert und warum es für Einrichtungen wie Rechenzentren, Krankenhäuser, Wasserversorgungsunternehmen, Campusse und Industrieanlagen wichtig ist. Wir skizzieren die Kernfunktionen (wie DER-Prognose, Zeitplanung, Leitplanken für den Ladezustand (SOC) und Einschränkungen berücksichtigende Optimierung) und zeigen, wie ein EMS Resilienzrichtlinien wie N+Z-Reserven durchsetzt.

Was ist ein Microgrid-Energiemanagementsystem?

Ein Energiemanagementsystem (EMS) für Microgrids ist die übergeordnete Software- und Steuerungsschicht, die die dezentralen Energiequellen (DERs) eines Mikronetzes – einschließlich Generatoren, Batteriespeichersystemen (BESS), Solarenergie, Brennstoffzellen und anderen steuerbaren Lasten – koordiniert, um betriebliche Ziele zu erreichen, ohne elektrische Grenzen oder Resilienzvorgaben zu verletzen. Stellen Sie es sich als das orchestrierende Gehirn vor: Es prognostiziert Angebot und Nachfrage, plant den optimalen Einsatz über verschiedene Zeithorizonte (Minuten bis Stunden) und setzt Rahmenbedingungen durch, sodass kritische Lasten stets geschützt bleiben.

  • Microgrid-Regler vs. Microgrid-EMS
    Der Microgrid-Regler führt Sequenzierungs- und Schutzmaßnahmen in Echtzeit aus, z. B. Inselbildung, Schwarzstart, Neusynchronisierung und schnellen Lastabwurf. Dies geschieht mit deterministischem Zeitablauf, der in Millisekunden bis Sekunden gemessen wird. Das EMS sitzt direkt darüber: Es plant und optimiert, wie sich das Microgrid über längere Intervalle verhalten soll, und liefert die Sollwerte und Prioritäten für die Ausführung durch den Regler. Kurz gesagt: Das EMS entscheidet, was wann zu tun ist, während die Steuerung dafür sorgt, dass dies sicher und sofort geschieht.

  • Microgrid-EMS vs. Gebäude-EMS (BMS) & DCIM
    BMS- und DCIM-Tools konzentrieren sich auf Vorgänge innerhalb des Gebäudes, wie z. B. Gebäude-HVAC, Wärme-/Kühloptimierung, Rackdichte und mechanische Ausrüstung. Ein Microgrid-EMS konzentriert sich auf die elektrische Dynamik außerhalb des Gebäudes: DER-Orchestrierung, BESS-Ladezustandsmanagement, Brennstoffeinsparung, Einspeise-/Transformatorgrenzen und Teilnahme am Strommarkt. Sie ergänzen sich: Gebäudetools halten interne Abläufe effizient; ein Microgrid-EMS garantiert, dass die eingehende Stromversorgung stabil und kostenoptimiert bleibt.

  • Warum missionskritische Einrichtungen ein EMS nutzen
    Wenn Einrichtungen Multi-MW-DERs hinzufügen, um Wachstum, Anschlussgrenzen, Nachhaltigkeitsziele und Netzdienstleistungen zu bewältigen, verkompliziert dies die Interaktionen zwischen den Anlagen. Ein Microgrid-EMS wandelt diese Komplexität in einen Plan um, der sich der Einschränkungen bewusst ist: Es wird genügend Spielraum für Eventualitäten reserviert, das Laden des BESS wird unter Berücksichtigung von Marktverpflichtungen organisiert, Generatoren werden mit den Sollwerten der Wechselrichter koordiniert und die thermischen Grenzwerte von Zuleitungen und Transformatoren werden eingehalten. Das Ergebnis ist ein vorhersehbares Verhalten unter Belastung und überprüfbare Betriebsmetriken während des normalen Betriebs.

Funktionsweise eines Microgrid-EMS

Ein Microgrid-EMS plant und koordiniert Energieflüsse über Minuten bis Stunden und teilt mit, was der Microgrid-Regler in Millisekunden bis Sekunden ausführen soll. Im Kern umfasst es sechs Funktionen: Prognose, Modellierung von Randbedingungen, Optimierung und Planung, Durchsetzung von Richtlinien sowie die übergeordnete Übergabe an die Steuerung.

  • Prognosen und Situationsbewusstsein
    Das EMS projiziert die kurzfristige Last und die DER-Verfügbarkeit (z. B. Generatorbereitschaft, BESS-Ladezustand (SOC), Solarenergieprognosen) und Kontextfaktoren wie Brennstofffüllstand, Umgebungsbedingungen und erwartete Marktteilnahme.

  • Modellierung von Randbedingungen (Physik + Grenzen)
    Da elektrische Grenzwerte real sind, berücksichtigt das EMS die thermischen Einschränkungen von Zuleitungen/Transformatoren, die Nennwerte der Schutzschalter, Rampenraten, minimale Betriebs-/Stillstandzeiten und Reserveanforderungen. Dies verhindert wirtschaftlich optimale, aber elektrisch unsichere Planungen und vermeidet langsame, versteckte Verstöße gegen thermische Grenzwerte.

  • Optimierung und Zeitplanung
    Auf der Grundlage von Prognosen und Einschränkungen formuliert das EMS einen Betriebsplan: wann BESS geladen/entladen werden soll, wie die Last zwischen Generatoren und Wechselrichtern aufgeteilt wird, wie Kraft-/Brennstoffe oder Emissionen minimiert werden und wann am Markt teilgenommen werden soll. Der Plan ist zeithorizontbasiert (rollierend) und wird kontinuierlich aktualisiert, sobald sich die Rahmenbedingungen ändern.

  • Durchsetzung von Richtlinien, die Resilienz priorisieren (N+Z)
    Das EMS setzt N+Z-Richtlinien durch, indem es expliziten Spielraum für Eventualitäten reserviert, bevor Netzdiensten ein Überschuss angeboten wird. Z berücksichtigt dynamische Faktoren wie SOC, Kraft-/Brennstoff, Wartungsstatus und bekannte Risiken. Dadurch wird sichergestellt, dass die Marktteilnahme niemals die Anforderungen an die Resilienz beeinträchtigt.

  • SOC-Leitplanken und Beständigkeit
    Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ohne den Betrieb zu gefährden, setzt das EMS SOC‑Leitplanken, die die Ausdauer während eines längeren Inselbetriebs sicherstellen. Es ordnet eine schnelle Frequenzreserve (FFR) zu, während ausreichend Energie für längerfristige Notfälle zurückbleibt.

  • Übergabe an die übergeordnete Steuerung des Mikronetzes
    Schließlich übergibt das EMS Sollwerte, Prioritäten und Zeitpläne an den Microgrid-Regler, der Sequenzierung und Schutz (Inselbildung, Schwarzstart, Wiederzuschaltung, schnellen Lastabwurf) mit deterministischer Zeitsteuerung ausführt. Das EMS überarbeitet die Pläne, wenn sich die Echtzeitbedingungen ändern, der Regler garantiert sicheres Handeln an der Peripherie.

Warum erfolgsbestimmende Standorte ein Microgrid-EMS benötigen

Erfolgsbestimmende Infrastrukturen integrieren zunehmend Energieressourcen (DERs) im Multi‑Megawatt‑Bereich, um Wachstum, Anschlussverzögerungen, Nachhaltigkeitsziele und Kostenrisiken zu im Griff zu behalten. Zur Umgehung der massiven Verzögerungen bei der Netzkopplung entscheiden sich viele Einrichtungen für eigenständige Netzsegmente hinter dem Zähler (Behind-the-Meter, BTM). Diese Vielfalt bringt Komplexität mit sich: unterschiedliche Hochfahrraten, Wechselrichter-/Reglerdynamik, SOC-Verhalten, thermische Grenzen und Marktsignale, die nicht immer mit den Verfügbarkeitsprioritäten übereinstimmen.

Ein Microgrid-EMS verwandelt diese Komplexität in einen kohärenten Plan. Es stellt sicher, dass am Standort ausreichend Leistungsreserve für plausible Störfälle vorhanden ist, plant den Einsatz des BESS so, dass eine schnelle Frequenzunterstützung nicht die Ausdauer beeinträchtigt, und koordiniert die Sollwerte von Generatoren und Wechselrichtern, um Regelungskonflikte zu vermeiden. Außerdem wird die Anlage vor theoretisch optimalem Einsatz geschützt, der unbemerkt gegen die Beschränkungen für Zuleitungen oder Transformatoren verstoßen würde.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale eines Microgrid-EMS

Ein starkes Microgrid-EMS vereint mehrere Fähigkeiten, die eine vielfältige Mischung von DERs in einen vorhersehbaren, richtlinienkonformen Betrieb verwandeln. Die zentrale Aufgabe bildet die deterministische Koordination mit dem Microgrid-Regler, wodurch sichergestellt wird, dass das EMS Pläne, Sollwerte und Prioritäten sauber übergeben kann, während der Regler die Sequenzierung und den Schutz in Echtzeit verwaltet. Dies funktioniert nur, wenn das EMS herstellerunabhängig ist und Generatoren, Wechselrichter, BESS und Schutzgeräte verschiedener OEMs mit konsistenter Zeitausrichtung für die Ereignisanalyse integriert. 

Da elektrische Grenzwerte genauso wichtig sind wie wirtschaftliche Ziele, muss das EMS bei der Optimierung Einschränkungen berücksichtigen, die thermische Grenzen von Zuleitungen und Transformatoren, die Leistungsschalterklassen, Rampenraten, Emissionsgrenzwerte und Beständigkeitsziele betreffen. Eine auf Resilienz ausgerichtete Richtlinienebene stellt sicher, dass das EMS immer den erforderlichen Spielraum aufrechterhält, bevor Marktexporte oder diskretionärer DER-Einsatz ermöglicht werden. Innerhalb dieses Rahmens helfen SOC-Leitplanken dem BESS, eine schnelle Frequenzunterstützung bereitzustellen, ohne die Fähigkeit zu beeinträchtigen, längere Ausfälle zu bewältigen. 

Zur Risikominderung und zur Stärkung des Vertrauen des Bedienpersonals sollte das EMS Modell-, Software- und Hardware-im-Messkreis-Tests unterstützen, sodass Abläufe und Zeitplanung lange vor der Inbetriebnahme validiert werden können. Eine starke Cyberabwehr ist ebenso wichtig, z. B. in Form von Segmentierung, RBAC/MFA, Patch-Governance und umfassender Ereignisprotokollierung, und muss auf die Analyse der Ereignisabfolge abgestimmt sein. Schließlich bietet ein modernes EMS eine Grundlage für resilienzorientierte KPIs, die den Betreibern einen klaren Überblick über den Erfolg der Überbrückung, die Zeit bis zur Stabilität, die Genauigkeit der Lastabwürfe, die Einhaltung von Reserven, Trends bei Fehlauslösungen und die Auswirkungen auf die IT-Leistung nach dem Ereignis geben. Zusammen gewährleisten diese Funktionen, dass das Microgrid sicher, effizient und mit vorhersehbarem Verhalten unter Belastung arbeitet.

Fazit

Integrierte Microgrid-EMS-Ansätze sind am effektivsten, wenn sie deterministische Steuerungsübergaben, die Einschränkungen berücksichtigende Optimierung und simulationsgestützte Validierung kombinieren. Dieses Betriebsmodell hat Emerson in den Bereichen Energieerzeugung, Wasserversorgung und anderen geschäftskritischen Umgebungen verfeinert: OEM-/herstellerunabhängige Integration, disziplinierte Abfolgentests und Lifecycle-Support, der für die fortlaufende Vorhersehbarkeit komplexer Systeme unter Belastung sorgt. Auf Microgrids und insbesondere Rechenzentren angewendet ist das Ergebnis die praktische Resilienz: Pläne, die sich an der Physik orientieren, Richtlinien, die Sicherheitsmaergen berücksichtigen, und Betriebsabläufe, die auch dann stabil bleiben, wenn sich die Bedingungen ändern.

Energiemanagementlösungen von Emerson für Microgrids

Um eine Brücke zwischen vorausschauender Energieoptimierung und industrieller Echtzeitsteuerung zu schlagen, bietet Emerson mit dem Ovation™ Microgrid Energy Management System (EMS) und dem AspenTech Microgrid Management System™ (MMS) umfassende Überwachungssoftwarearchitekturen.

img

Ovation Microgrid-Energiemanagementsystem (EMS)

In Verbindung mit dem Microgrid-Controller bietet das Ovation Microgrid Energy Management System (EMS) eine Orchestrierung der Überwachungssoftware, die die Energieflüsse auf Standortebene ausgleicht. Als Brücke zwischen wirtschaftlichen Plänen und Edge-Kontrolle setzt es Resilience-First-Richtlinien durch, um sicherzustellen, dass Kostenoptimierung und Marktbeteiligung niemals die kritische Betriebszeit des Systems beeinträchtigen.

img

AspenTech Microgrid Management System

AspenTech MMS™ wurde für komplexe Microgrids mit mehreren Standorten, Unternehmensportfolios und dynamische Marktbedingungen entwickelt und bietet fortschrittliche vorausschauende Analysen und DER-Optimierung auf Netzebene. Es wertet Marktsignale, Wettervorhersagen und Versorgungstarife in Echtzeit aus, um eine langfristige wirtschaftliche Disposition durchzuführen und gleichzeitig mit dem Ovation-Microgrid-Steuerungssystem zu koordinieren, um die Kapitalrendite der Anlagen zu maximieren und weitreichende Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Weitere Informationen zu Microgrid-Energiemanagementsystemen

Über die Ovation™ Automation Platform bietet Emerson bewährte Lösungen, die von der Energieerzeugungsindustrie und Rechenzentrumsbetreibern regelmäßig benötigt werden.